This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
Warum sind die Bohrlöcher nicht mit der Kupferschicht ausgerichtet?

Warum sind die Bohrlöcher nicht mit der Kupferschicht ausgerichtet?

Zuletzt aktualisiert am Nov 12, 2025

Problembeschreibung

Wie unten gezeigt, kann es vorkommen, dass die Bohrlage in einer Ecke verkleinert erscheint oder die Verteilung der Bohrlöcher ungewöhnlich groß ist. Dies weist darauf hin, dass die Bohrdatei nicht korrekt analysiert wurde.

Ursachenanalyse

Die meisten ursprünglichen Bohrdateiformate sind nicht vollständig standardisiert. Im DFM-System von JLCPCB (einschließlich des Bestellsystems) ist eine Analyse des Bohrdateiformats erforderlich. Die Bohrlöcher müssen mit den Pads auf der Kupferebene ausgerichtet werden (typischerweise Pads, aber auch Vias), um zu bestätigen, dass das Bohrdateiformat korrekt ist.

In extremen Fällen ist eine automatische Ausrichtung möglicherweise nicht möglich, aufgrund der folgenden Faktoren:

  • Die Leiterplatte ist sehr einfach und enthält nur NPTH-Bohrungen (non-plated through holes), ohne entsprechende Pads auf der Kupferebene zur Formatprüfung.
  • Die Kupferebene enthält Pads, jedoch sind diese Pads keine einzelnen Objekte. Stattdessen bestehen sie aus kleinen Liniensegmenten, sodass der Mittelpunkt schwer zu erfassen ist. Das obige Beispiel zeigt genau dieses Problem, mit einer Drahtgitteransicht im folgenden Bild.

Lösung

Für den oben gezeigten Fall empfehlen wir als Lösung, die ursprünglichen Pads so zu entwerfen, dass jedes Pad ein einzelnes Objekt ist, typischerweise kreisförmig oder rechteckig. Es ist nicht erforderlich, dass jedes Pad so gestaltet ist; es genügt, wenn etwa 80 % der Pads diese Form haben, um eine korrekte Ausrichtung sicherzustellen. In der Regel bietet die Gestaltung aller Via-Pads als Kreise ausreichend Informationen für eine erfolgreiche Ausrichtung.

Hinweis: Wenn nicht absichtlich anders gestaltet, erzeugt die meisten EDA-Software Gerber-Dateien ohne diese Probleme. Falls Sie eine weniger verbreitete EDA-Software verwenden und auf dieses Problem stoßen, wird empfohlen, herauszufinden, wie man es vermeiden kann.