Wie man Platinen mit „Solder Mask Defined Pads“ (SMD-Pads) bestellt
Zuletzt aktualisiert am Nov 26, 2025
- Solder Mask Defined Pads
Solder Mask Defined Pads
In den meisten PCB-Designs ist die Lötstoppmasken-Aussparung größer als das freigelegte Kupferpad. Diese Pads werden „Non-Solder Mask Defined (NSMD) Pads“ genannt (auch Kupfer-definierte Pads genannt). Das linke Bild zeigt ein NSMD-Pad.
Einige Bauteile – insbesondere bestimmte BGA-Chips – erfordern jedoch eine andere Lötstoppmasken-/Pad-Struktur, die „Solder Mask Defined (SMD) Pads“ genannt wird. Hier ist die Lötstoppmasken-Aussparung kleiner als das Kupferpad, und die Maske wird absichtlich über einen Teil des Kupferpads gedruckt. Das rechte Bild zeigt diese Struktur.
Sie können die in den Datenblättern und Applikationshinweisen vorgeschlagenen Pad- und Lötstoppmaskenabstände verwenden. Achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass mindestens 3 mil (0,076 mm) der Lötstoppmaske auf allen Seiten des Kupferpads aufgedruckt werden, wie unten dargestellt. Der Grund dafür ist, dass es eine Ausrichtungstoleranz beim Aufbringen der Lötstoppmaske gibt.
Wenn die Maske nur geringfügig kleiner als das Pad ist, kann sie sich verschieben und dabei freies Substrat freilegen, was zu fehlerhaften Ergebnissen führt.
Hinweis: Die Abkürzung SMD kann verwirrend sein, da sie auch für Surface-Mount Device (oberflächenmontiertes Bauteil) steht.
Abbildung 1. NSMD- vs. SMD-Pads
Wie man SMD-Informationen an JLCPCB übermittelt
Im Bestellsystem von JLCPCB gibt es keine Option, anzugeben, dass ein Design SMD-Pads enthält. Wenn die CAM-Ingenieure diese Information nicht erhalten, wird die Lötstoppmasken-Aussparung automatisch vergrößert, sodass sie dem traditionellen Non-Solder Mask Defined (NSMD)-Stil entspricht – was die endgültige Platine unbrauchbar machen kann.
Um die SMD-Informationen korrekt an JLCPCB zu übermitteln, können Sie folgende Methoden verwenden:
1. Eine spezielle Anweisung hinzufügen
Im Bestellsystem gibt es ein Textfeld mit der Bezeichnung „PCB Remark“.

Abbildung 2. Eingabefeld „PCB Remark“
Dort können Sie eine spezielle Anweisung eintragen, um JLCPCB mitzuteilen, dass Ihr Design SMD-Pads enthält, z. B.:
Bitte beachten: Die Bauteile U1, U2 usw. verwenden Solder Mask Defined Pads. Bitte ändern oder modifizieren Sie die Lötstoppmaske für diese Komponenten nicht. Wenn Sie mit Solder Mask Defined Pads nicht vertraut sind, fragen Sie bitte zur Klarstellung nach.
2. Produktionsdatei bestätigen
Wählen Sie „Yes“ bei der Option „Confirm Production File“.

Abbildung 3. Option „Confirm Production File“
Diese Option funktioniert wie folgt: Die Ingenieure bei JLCPCB erstellen die Produktionsdatei, die zur Herstellung der PCB benötigt wird. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie die Datei überprüfen und bestätigen, bevor die Produktion beginnt. Sobald die Produktionsdatei fertiggestellt ist, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail.
Laden Sie anschließend die verarbeiteten Gerber-Dateien herunter und überprüfen Sie besonders die Lötstoppmasken-Aussparung bei den SMD-Pads sorgfältig.