This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
So generieren Sie die BOM- und Centroid-Datei aus KiCAD

So generieren Sie die BOM- und Centroid-Datei aus KiCAD

Zuletzt aktualisiert am Nov 19, 2025

Inhaltsverzeichnis
  • Erstellen der BOM-Datei

In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen die Schritte zur Erstellung der Stückliste (BOM - Bill of Materials) und der CPL-Datei (Component Placement List, auch bekannt als Centroid File oder Pick-and-Place-File) in KiCAD.

Erstellen der BOM-Datei

Die BOM-Datei (Bill of Materials) zeigt dem Hersteller, welche Bauteile an welchen Positionen auf der Leiterplatte platziert werden. Auf der Leiterplatte sind beispielsweise Positionen wie C1, R1, T1 usw. aufgedruckt. Der Hersteller muss jedoch wissen, welcher Kondensator- oder Widerstandswert an dieser Position eingesetzt wird. Diese Informationen sind in der BOM-Datei enthalten und sind für die Bestückung äußerst wichtig.

Die BOM-Datei ist eine einfache Textdatei im CSV-Format (Comma Separated Values), kann aber auch in MS Excel oder anderen Tabellenkalkulationsprogrammen erstellt werden.

Wie in der oben dargestellten BOM-Datei ersichtlich, enthält die erste Spalte den Kommentar (Comment), in dem die Bauteile so detailliert wie möglich beschrieben werden sollten. Am wichtigsten ist dabei der Bauteilwert (z. B. 0.1uF). Zusätzlich sollten jedoch auch Toleranz, maximale Spannung und weitere Informationen angegeben werden, damit das Produktionsteam die bestmöglichen Bauteile für Ihr Projekt auswählen kann.

Die nächste Spalte ist der Referenzbezeichner (Designator). Dieser gibt an, an welcher Position das Bauteil platziert und verlötet wird.

Danach folgt die Spalte Gehäuse (Footprint) bzw. das Paket des Bauteils. Diese Information ist sehr wichtig, da SMD-Bauteile in unterschiedlichen Gehäusegrößen erhältlich sind. Das Bestückungsteam muss wissen, welches Gehäuse für Ihre Leiterplatte passend ist. Bekannte Standardgrößen für SMT-Bauteile sind z. B. 1206, 0805, 0603 usw.

Die letzte Spalte enthält die LCSC-Teilenummer. Diese kann den Bestückungsprozess erheblich beschleunigen und die Genauigkeit steigern. JLCPCB verfügt über ein großes Bauteillager mit mehr als 30.000 Bauteilen, wobei jedes Bauteil eine eindeutige Teilenummer hat. Mithilfe dieser Teilenummer können Sie das gewünschte Bauteil exakt identifizieren. Sie finden die komplette Bauteilliste unter:

👉 JLCPCB Assembly Parts Library & Component Sourcing - JLCPCB

Diese Teilenummer kann in KiCAD als zusätzliches Feld für jedes Bauteil hinterlegt werden.

Um die BOM-Datei aus KiCAD zu exportieren, besuchen Sie zunächst

👉 Arturo's BOM Export Script,

laden Sie die ZIP-Datei herunter und entpacken Sie diese.

Anschließend können Sie auf klicken und das BOM-Skript zu KiCAD hinzufügen (1). Ändern Sie den Befehl von zu (2) und klicken Sie auf Generieren (3). Dies generiert die für die Montage erforderliche BOM.

Erstellen von Pick-and-Place-Dateien

Die CPL-Datei wird im PCB Editor erzeugt. Gehen Sie hierzu auf:

Datei → Fertigungsausgabe → Bauteilposition (.pos)

und exportieren Sie die Datei mit den folgenden Einstellungen.

Damit die CPL/POS-Datei mit dem JLCSMT-Format kompatibel ist, muss die Datei anschließend mit Excel oder LibreOffice Calc nachbearbeitet werden.

Die folgenden Änderungen sind erforderlich:

Ref zu Designator

PosX zu Mid X

PosY zu Mid Y

Rot zu Rotation

Side zu Layer

Vorher, wie von KiCAD exportiert:

Nach der Anpassung der Überschrift: