This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Hilfezentrum
DFM-Analyseergebnis-Ansicht Hilfe

DFM-Analyseergebnis-Ansicht Hilfe

Zuletzt aktualisiert am Nov 12, 2025


Hauptoberfläche

Die detaillierten Analyseergebnisse können über das unten gezeigte Fenster eingesehen werden. Die Funktionen sind nach Layout-Bereichen wie folgt unterteilt:

1. Abschnitt A: Titelleiste mit dem Format "[Analysis Module Name] > [Analysis Item Name]". In diesem Beispiel lautet der Modulname "Routing Layer Analysis" und der Analysepunkt "Trace Spacing".

2. Abschnitt B: Kurzbeschreibung der Funktion dieses Analysepunkts.

3. Abschnitt C: Ebenenauswahl. Viele Analysepunkte werden nach Ebenen kategorisiert und zusammengefasst. Hinter jedem Ebenennamen steht die Anzahl der Meldungen zu diesem Analysepunkt. Beispielsweise zeigt "Top Layer (50, 0, 0)" drei Zahlen in Rot, Orange und Grün – entsprechend (Gefahr: 50, Warnung: 0, Gut: 0). Weitere Details zu dieser Einstufung finden Sie in Abschnitt H.

4. Abschnitt D: Einzelne Analyseergebnisse dieses Prüfvorgangs in Listenform. Detailliertere Informationen finden Sie im Abschnitt Detaillierte Erklärung zu Abschnitt D.

5. Abschnitt E: Anzeige-Steuerung für den Hauptgrafikbereich. Wenn "Smart Display" ausgewählt ist, werden nicht relevante Ebenen beim Lokalisieren einzelner Messergebnisse automatisch ausgeblendet. Wenn "Auto Fit View" aktiviert ist, wird jedes Messergebnis automatisch in einer geeigneten Zoomstufe dargestellt.

6. Abschnitt F: Detaillierte Beschreibung der Funktion dieses Analysepunkts, insbesondere der potenziellen Herstellungsrisiken bei Verstößen.

7. Abschnitt G: Diagramm zur Veranschaulichung dieses Analysepunkts.

8. Abschnitt H: Richtlinien zur Alarmstufe. Die Werte aus Abschnitt D gehören zu den in diesen Regeln definierten Stufen. Die meisten Analysewerte sind Längenangaben, einige sind dimensionslose Rohwerte (z. B. Prozentangaben), und manche Analysepunkte haben keinen Messwert (z. B. offene Leiterbahnenden, die immer Warnung oder Gefahr sind).


Detaillierte Erklärung zu Abschnitt D


Dieser Abschnitt funktioniert wie eine Tabelle und wird spaltenweise erklärt:

1. Die Spalte mit "All" zeigt die Alarmstufe, die auswählbar ist und zur Filterung der Anzeige dient.

2. Wert-Spalte: Die meisten Analyseergebnisse basieren auf Messungen zwischen zwei Punkten und sind Längenangaben. Einige sind dimensionslose Rohwerte (z. B. Prozentangaben), und manche Analysepunkte haben keinen Messwert (z. B. offene Leiterbahnenden – immer Warnung oder Gefahr).

3. Objekt 1 und Objekt 2 repräsentieren die beiden zu messenden Objekte. Beispiel: Bei Leiterbahnabstand-Analysen betrifft jedes Ergebnis zwei parallele Leiterbahnen. Objektnamen sind üblicherweise geometrische Primitive der DFM-Engine (z. B. r3.93701 für einen Kreis mit 3.93701 mil; bei einer Leiterbahn zeigt der Wert die Leiterbahnbreite in mil). Weitere Beispiele: rect20x30 für ein Rechteck, oval20x50 für ein Oval. Komplexe benutzerdefinierte Formen können als unverständliche Zeichen erscheinen. Bei Bauteilprüfungen erscheinen Bestückungsbezeichnungen (z. B. R10, R11, R12). Bei einigen Analysen existiert nur ein Objekt; das andere erscheint dann als null.

Unter der Tabelle ermöglichen mehrere Schaltflächen, die einzelnen Messergebnisse nach Bedarf auszuwählen und anzuzeigen.

Hinweis: In manchen Fällen kann die Anzahl der Analyseergebnisse sehr groß sein und den Datenumfang der Gerber-Datei übersteigen. Jeder Analysepunkt weist typischerweise wiederkehrende Muster auf; das Prüfen zu vieler Ergebnisse führt zu Ermüdung und mindert den Nutzen der manuellen Kontrolle. Daher werden nur die 50 niedrigsten Ergebnisse beibehalten.