Leitfaden zur Identifizierung der Bauteilpolarität und -orientierung
Zuletzt aktualisiert am Feb 19, 2026
- Häufige polarisierte SMD-Bauteile
Definition der Polung
Polung bezieht sich auf die korrekte Ausrichtung der positiven/negativen Anschlüsse eines Bauteils oder von Pin 1 entsprechend den Polungsmarkierungen oder Pin‑1-Kennzeichnungen auf der PCB (Leiterplatte). Wenn die Orientierung eines Bauteils nicht mit den Markierungen auf der PCB übereinstimmt, gilt dies als Fehler durch falsche Polung.
Während des gesamten PCBA-Prozesses sind polungsbezogene Fehler kritisch. Eine falsche Ausrichtung von polarisierten Bauteilen kann zu systematischen Ausfällen, fehlerhaften Chargen oder einem vollständigen Ausfall der PCBA führen. Daher ist es für Ingenieur- und Produktionspersonal unerlässlich, die SMT-Bauteilpolungsregeln vollständig zu verstehen. Die Polungsüberprüfung ist auch ein wichtiger Schritt bei der Analyse von Bauteilfehlern nach dem Verkauf, um festzustellen, ob eine falsche Orientierung den PCBA-Ausfall oder Funktionsschäden verursacht hat.
Wenn Sie EasyEDA für PCB-Design verwenden oder Bauteile über JLCPCB beziehen, kann die Polung und Orientierung oft schnell anhand der PCB-Footprint- und Schaltplansymbolbibliotheken auf der JLCPCB-/EasyEDA-Plattform überprüft werden.
Häufige polarisierte SMD-Bauteile
I. Kondensatoren
1. Tantal-Kondensatoren (polarisierte Bauteile)
Beim physischen Bauteil ist der positive Anschluss deutlich markiert. Übliche Identifikationsmethoden umfassen:
• Farbiger Streifen
• „+“-Symbol
• Abgeschrägte (Fasen-)Kante
Beim Entwerfen von PCB-Pads und Siebdruck müssen klare Polungsmarkierungen enthalten sein.


2. Aluminium-Elektrolytkondensatoren (polarisierte Bauteile)
a) SMD Type
Bei oberflächenmontierten Elektrolytkondensatoren zeigt der schwarze Streifen am Bauteilkörper typischerweise den negativen Anschluss an.
Die entsprechenden PCB-Footprints und Siebdruckmarkierungen sollten diese Polung widerspiegeln.


b) Durchsteck-Typ
Bei durchsteckbaren Elektrolytkondensatoren wird der negative Anschluss normalerweise mit einem weißen Streifen oder einem Streifen einer anderen Farbe als der Rest des Körpers markiert.
Der PCB-Footprint und der Siebdruck sollten die Polung klar angeben.


II. Leuchtdioden (LEDs) – Polarisierte Bauteile
1. SMD LEDs
Die Polung kann anhand der Top-Mount- oder Bottom-Mount-Orientierung bestimmt werden:
• Von oben betrachtet zeigt die Seite mit einer grünen Markierung typischerweise die Kathode (negativer Anschluss) an.
• Von unten betrachtet zeigt die Pfeilrichtung oder die erhabene Pfeilform normalerweise auf die Kathode (negativer Anschluss).



2. Durchsteck-LEDs
- Vor dem Löten: Bei zweipoligen LEDs ist der längere Anschluss die Anode (positiver Anschluss).
• Nach dem Löten: Die Polung kann in der Regel anhand von deutlichen Markierungen am LED-Körper, z. B. einem weißen Streifen, identifiziert werden.


III. Dioden – Polarisierte Bauteile
Bei SMD-Dioden wird die Kathode (negativer Anschluss) typischerweise angezeigt durch:
• Einen Farbstreifen
• Eine Kerbe oder Nut
Diese Markierungen sollten sowohl am physischen Bauteil als auch am PCB-Footprint sichtbar sein.


IV. Integrierte Schaltkreise (ICs)
(Klassifizierung nach Gehäusetyp)
Die Polung und Orientierung von ICs sollte nicht nur anhand der Gehäusekennzeichnung, sondern auch durch Abgleich mit Siebdruck und Pad-Layout der PCB bestimmt werden.
Beim PCB-Design ist es wichtig, klare Siebdruckmarkierungen aufzunehmen, um eine eindeutige Orientierungsprüfung zu ermöglichen.
Es wird allgemein empfohlen, Pin‑1-Indikatoren außerhalb des Pad-Bereichs oder in einem freien Bereich der Leiterplatte zu platzieren, um eine einfache Identifikation zu ermöglichen.

1. SOIC-Gehäuse
Methoden zur Pin‑1-Identifikation:
• Farbiger Streifen
• Symbolmarkierung
• Delle oder Kerbe
• Abgeschrägte Kante
Auf dem PCB-Footprint ist Pin 1 durch ein deutliches Symbol nahe dem entsprechenden Pad markiert.

2. QFP / SOP-Gehäuse
Dies sind quadratische oder rechteckige Gehäuse mit Anschlüssen an allen vier Seiten.
Pin 1 wird typischerweise identifiziert durch:
• Delle oder Kerbe
• Einen Punkt, der sich in Größe oder Form von den anderen Punkten unterscheidet
Der PCB-Footprint enthält einen klaren Pin‑1-Indikator nahe dem entsprechenden Pad.


3. QFN-Gehäuse
• QFN-Gehäuse mit Anschlüssen an zwei Seiten sind typischerweise rechteckig.
• QFN-Gehäuse mit Anschlüssen an allen vier Seiten sind typischerweise quadratisch.
Übliche Pin‑1-Indikatoren:
• Ein Punkt, der sich in Größe oder Form von den anderen unterscheidet
• Abgeschrägte Ecke
• Symbolmarkierungen (z. B. Linie, „+“-Symbol oder Punkt)
Der PCB-Footprint enthält eine eindeutige Pin‑1-Markierung.


4. BGA-Gehäuse
Bei klassischen BGA-Gehäusen, wie z. B. CPUs, ist die Unterseite mit einem Array von Lötbällchen bestückt.
Polung / Pin‑1-Identifikation wird typischerweise angezeigt durch:
• Delle oder Kerbe
• Punkt oder kreisförmige Markierung
Der PCB-Footprint enthält deutliche Pin‑1-Indikatoren.

V. Power-Module
Viele Power-Module enthalten Polungs- oder Orientierungshinweise.
Bei Durchsteck-Power-Modulen umfassen gängige Indikatoren:
• Delle oder Kerbe
• Punkt oder kreisförmige Markierung
Auf dem PCB-Footprint wird die Polung typischerweise durch eine kreisförmige Markierung oder ein quadratisches Pad angezeigt.

VI. Klemmenblöcke / Stecker
Die meisten Klemmenblöcke haben keine elektrische Polung, aber die Orientierung während der Montage ist dennoch entscheidend, da sie die Ausrichtung der externen Schnittstellen beeinflusst.
Bei diesen Bauteilen enthält das Footprint-Design in der Regel Richtungsindikatoren, um eine korrekte Orientierung beim Löten zu gewährleisten und eine falsche Steckermontage zu vermeiden.

Abschließende Hinweise:
Bei der Überprüfung der Bauteilpolung und -orientierung sollten immer PCB-Siebdruckmarkierungen mit den physischen Bauteilmarkierungen kombiniert werden. Dieser doppelte Verifizierungsansatz hilft, die korrekte Polung und Orientierung sicherzustellen und das Risiko von Funktionsstörungen oder irreversiblen Schäden zu minimieren.