Wie werden Markierungen auf der Leiterplatte (PCB) angebracht?
Zuletzt aktualisiert am May 28, 2025
Bestellnummer:
Zur eindeutigen Identifizierung und um Verwechslungen mit anderen Bestellungen zu vermeiden, versieht JLCPCB Ihre Leiterplatte standardmäßig mit einer Bestellnummer. Diese wird – je nach gewählter Einstellung – auf dem Randsteg (falls vorhanden), an einer von Ihnen definierten Position oder an einer beliebigen Stelle angebracht.
Möchten Sie die Position der Bestellnummer selbst festlegen, fügen Sie den Text „JLCJLCJLCJLC“ in die Siebdruck-Ebene ein und wählen beim Bestellvorgang die Option „Order Number (Position angeben)“ aus. Wichtig: Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, wird Ihre Markierung möglicherweise ignoriert, und die Nummer wird an einer beliebigen Stelle platziert.
Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich den Text „JLCJLCJLCJLC“, ohne zusätzliche Zeichen oder Leerzeichen. Die empfohlene Mindestgröße beträgt 0,8 mm Höhe und 0,15 mm Strichstärke.
Hinweise: Wenn Sie bei Ihrer Bestellung die Option „Panelisierung durch JLCPCB“ mit Randsteg wählen, wird die Bestellnummer automatisch auf dem Randsteg platziert. Dadurch bleibt die funktionale Fläche Ihrer Platine frei von Markierungen.
2D-Barcode (Seriennummer)
Um die Rückverfolgbarkeit Ihrer Leiterplatten zu verbessern, können Sie optional einen 2D-Barcode und/oder eine Seriennummer auf jeder Platine anbringen lassen. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Standard-Bestellnummer auf der Leiterplatte nicht zusätzlich aufgedruckt.
Folgende Varianten stehen zur Auswahl: nur 2D-Barcode, nur Seriennummer oder 2D-Barcode mit Seriennummer (beide kombiniert auf der Platine).
Zur Auswahl stehen zwei Barcode-Typen: QR-Code und Data-Matrix-Code.
Verfügbare Größen: 5×5 mm, 8×8 mm oder 10×10 mm.
Bei der Seriennummer bestehen drei Bestandteilen:
1. Präfix – Ein vorangestellter Text, z. B. zur Angabe eines Unternehmens oder Jahres wie „JLC“ oder „2024“.
Hinweis: Wird die Option „2D-Barcode mit Seriennummer“ gewählt, wird das Präfix nicht auf die Platine gedruckt, ist jedoch nach dem Scannen im Barcode enthalten.
2. Eindeutige Zeichenfolge – Ein automatisch generierter Code (z. B. „ABCDE“) zur Vermeidung doppelter Seriennummern zwischen verschiedenen Bestellungen. Wenn Sie dieses Element nicht benötigen, wählen Sie bitte die Option „Entfernen“.
3. Fortlaufende Nummer – Sie können einen Startwert (zwischen 4 und 6 Ziffern) festlegen, der bei jeder weiteren Platine um 1 erhöht wird.
Wenn Sie die genaue Position des Barcodes angeben möchten, wählen Sie die Option „Position angeben“ und fügen Sie ein massives Quadrat in der Silkscreen-Ebene ein, das der gewählten Barcode-Größe entspricht.
Wird die Kombination „2D-Barcode mit Seriennummer“ gewählt, genügt ein Quadrat für den Barcode – die Seriennummer wird automatisch direkt darunter platziert. Eine separate Markierung für die Seriennummer ist in diesem Fall nicht erforderlich.
Wenn Sie nur die Seriennummer aufdrucken lassen und dabei die Position festlegen, muss ein 2×10 mm großes Rechteck in der Siebdruck-Ebene enthalten sein.
Alle Elemente werden in einer Zeile in diesem Bereich untergebracht. Je mehr Zeichen Sie verwenden, desto kleiner wird die Schrift – dies kann zu unschärfem oder schwer lesbarem Text führen.
Um eine gute Scanbarkeit und Lesbarkeit zu gewährleisten, platzieren Sie Barcode und Seriennummer nicht über Leiterbahnen, Bohrungen oder andere Siebdruckbereiche.
Ideal sind Flächen auf dem Lötstopplack über großflächigem Kupfer oder freiliegendem Basismaterial.
Wenn Sie die Option „Position angeben“ wählen, aber kein passendes Quadrat in der Silkscreen-Ebene bereitstellen, wird der 2D-Barcode oder die Seriennummer nicht an der gewünschten Stelle platziert.
Wird keine Position definiert, platzieren wir den Barcode oder die Nummer standardmäßig an einer freien Stelle auf der Platine.
Falls jedoch kein geeigneter Platz vorhanden ist, kann es vorkommen, dass kein Druck erfolgt – in diesem Fall können wir diesbezüglich keine Reklamationen akzeptieren.
Um sicherzustellen, dass die Markierungen korrekt umgesetzt werden, empfehlen wir die Auswahl der Option „Produktionsdatei bestätigen“. Wir fügen die Barcode-Symbole in einer separaten Ebene namens „qrt“ oder „qrb“ ein. Sobald die Produktionsdatei bereitgestellt ist, können Sie diese Symbole in der 2D-Vorschau prüfen.
2D-Barcode-Symbol 2D-Barcode & Nummer 2D-Rendering
FAQs:
Wie kann ich die Barcode-Informationen zu einer bestehenden Bestellung einsehen?
Egal ob sich Ihre Bestellung bereits im Warenkorb oder unter „Bestellhistorie“ befindet – Sie können die Angaben jederzeit einsehen: Klicken Sie einfach auf „Produktdetails“ → „Markierung auf PCB“ → „2D-Barcode (Seriennummer)“.
Sind die Seriennummern innerhalb eines Auftrags immer fortlaufend?
Aktuell können wir keine durchgehend fortlaufenden Nummern garantieren. Gründe hierfür sind u. a.:
1. Zusätzliche Fertigungsmenge zur Ausschussabsicherung – Unsere Produktion stellt teils mehr Platinen her als bestellt, um eventuellen Ausschuss auszugleichen. Diese Überproduktion wird nicht vollständig versendet (z. B. aus zollrechtlichen Gründen), wodurch die Nummerierung nicht durchgehend sein kann.
2. Ausschuss nach der Produktion – Auch nach der Produktion können Platinen ausgesondert werden, deren Nummern dann in der Sequenz fehlen. Dadurch entstehen Lücken in der Nummerierung.
Hinweis: Wenn defekte Platinen nachproduziert werden müssen, richten wir uns bei der Nummerierung nach den unten erläuterten Reorder-Regeln oder verzichten vollständig auf Barcode & Seriennummer (dies ist allerdings selten notwendig). Wenn für Sie eine lückenlose Nummerierung entscheidend ist, berücksichtigen Sie dies bitte bei Ihrer Auswahl.
Wie funktionieren Nachbestellungen mit Barcode oder Seriennummer?
Nachbestellung ohne Änderungen:
Wenn Sie bei der ursprünglichen Bestellung auf das eindeutige Kennung (Unique Number) verzichtet haben, wird die Seriennummer bei jeder Nachbestellung fortlaufend weitergeführt – basierend auf der letzten Bestellung, von der Sie „Nachbestellen“ gewählt haben.
Beispiel: Bestellung Y1 mit 10 Stück → Seriennummern 0001–0010.
Nächste Nachbestellung: 0011–0020, dann 0021–0030 usw.
Wenn Sie jedoch bei der allerersten Bestellung auf „Nachbestellen“ klicken, beginnt die Zählung erneut ab 0011–0020.
Wenn Sie bei der ursprünglichen Bestellung eine eindeutige Kennung (Unique Number) verwendet haben, bleibt die Seriennummer bei jeder Nachbestellung identisch zum Startwert der ersten Bestellung, nur die eindeutige Kennung wird jeweils neu generiert.
Diese Logik gilt nicht, wenn Überproduktion oder Ausschuss auftritt. Daher empfehlen wir, bei jeder Nachbestellung den Startwert der Seriennummer manuell zu überprüfen bzw. anzupassen.
Nachbestellung mit Änderungen:
Sobald Sie eine Nachbestellung aus Ihrer Bestellhistorie übernommen haben, können Sie im Warenkorb auf „Bestellung bearbeiten“ klicken. Dort können Sie Barcode-Typ, Präfix, Startwert der Seriennummer oder auch die eindeutige Kennung bearbeiten bzw. entfernen.
Solange die Nachbestellung noch nicht bezahlt ist, steht Ihnen zusätzlich der Button „2D-Barcode bearbeiten“ zur Verfügung.
Hinweise:
Da es sich hierbei um einen kostenlosen Zusatzservice handelt, übernehmen wir keine Haftung für etwaige Scanprobleme, Lesefehler oder Reklamationen. Mit Auswahl dieser Option stimmen Sie diesen Bedingungen ausdrücklich zu.
Alle Markierungen entfernen:
Wenn Sie alle Markierungen (z. B. Bestellnummer, 2D-Barcode, Seriennummer) vollständig entfernen lassen möchten, wählen Sie bitte beim Bestellen die Option „Markierung entfernen“ (Remove Mark) aus.
Dieser Service ist kostenlos für Platinen mit 1 bis 6 Lagen. Für Leiterplatten mit 8 oder mehr Lagen wird eine Servicegebühr erhoben.