Leiterplatten Design
Lernen Sie die wesentlichen PCB-Designkonzepte, Schaltplantechniken und Best-Practice-Workflows kennen, mit denen sich fertigungsgerechte und zuverlässige Leiterplatten entwickeln lassen.
Ausgewählte Beiträge
Designgrundlagen & Schaltpläne
Siebdruck im PCB-Design
Einführung: Siebdruck ist im Leiterplattendesign von entscheidender Bedeutung. Er ist nicht nur ein dekoratives Element, sondern auch eine notwendige Komponente für die Montage und Funktionalität von Leiterplatten. Die Siebdruckschicht, die üblicherweise weiß ist, druckt wichtige Informationen wie Testpunkte, Polaritätskennzeichnungen und Bauteilbeschriftungen auf die Oberfläche der Leiterplatte. Dieser Artikel behandelt den Wert des Siebdrucks im Leiterplattendesign, die verschiedenen Arten, Anwendun......
Jun 27, 2025
Designgrundlagen & Schaltpläne
Erstellung hochwertiger Schaltpläne: Ein professioneller und vereinfachter WorkflowJun 30, 2025Design Tools & Best Practices
Verbesserung Ihrer Schaltungsdesign-Fähigkeiten: Tipps und Techniken zur LeistungsoptimierungJun 30, 2025Signal- & Leistungsintegrität
Optimale Impedanzwahl für Hochgeschwindigkeits-SchnittstellenJun 27, 2025
Neueste Beiträge
Signal- & Leistungsintegrität
Verständnis von Analog- und Digitalmasse im PCB-Design
Bei der Arbeit am Design von Leiterplatten (PCB – Printed Circuit Board) ist eine korrekte Erdung entscheidend, um die Signalintegrität sicherzustellen, Rauschen zu minimieren und eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Zwei häufig verwendete Arten von Masseflächen im PCB-Layout sind die analoge und die digitale Masse. In diesem Artikel werden die Unterschiede zwischen analoger und digitaler Masse, ihre Bedeutung im PCB-Design sowie bewährte Verfahren für ihre Implementierung erläutert. 1. Analog......
Oct 24, 2025
High-Speed- & HF/RF-Design
Richtlinien für den Stackup und Buildup von 6-lagigen Leiterplatten
Leiterplatten (PCBs) sind das Rückgrat der modernen Elektronik und bieten die notwendige Infrastruktur, um verschiedene elektronische Komponenten zu verbinden und zu unterstützen. Da elektronische Geräte immer komplexer und kompakter werden, steigt die Nachfrage nach mehrlagigen Leiterplatten. Unter diesen ist die 6-Lagen-Leiterplatte eine beliebte Wahl für viele Anwendungen. Dieser Artikel behandelt die Details des 6-Lagen-PCB-Stackups, seine Anwendungen, optimale Konfigurationen und Richtlinien für ......
Oct 24, 2025
Designgrundlagen & Schaltpläne
Schaltzeichen: Der Schlüssel zum Verständnis elektrischer und elektronischer Schaltpläne
Schaltzeichen sind in elektrischen und elektronischen Schaltplänen unerlässlich, um komplexe Schaltungen und Bauteile in standardisierter und vereinfachter Form darzustellen. Diese Symbole sind für Ingenieure, Elektriker und Techniker von entscheidender Bedeutung, da sie die Funktionsweise einer Schaltung auch ohne zusätzliche Dokumentation verständlich machen. Die universelle Anerkennung dieser Symbole gewährleistet eine einheitliche Interpretation über Sprach- und Regionsgrenzen hinweg und unterstüt......
Oct 24, 2025
Design Tools & Best Practices
Verbesserung Ihrer Schaltungsdesign-Fähigkeiten: Tipps und Techniken zur Leistungsoptimierung
Einführung ins Schaltungsdesign Das Schaltungsdesign ist ein zentraler Bestandteil der modernen Elektronik – es beeinflusst direkt die Funktionalität, Leistung und Zuverlässigkeit elektronischer Geräte. Daher ist es für Elektronikingenieure und Entwickler entscheidend, Zugriff auf die besten verfügbaren Schaltplan-Softwarelösungen zu haben. In diesem Artikel stellen wir die besten Tools für das Schaltungsdesign im Jahr 2023 vor und geben Expertentipps sowie bewährte Methoden, um Ihre Schaltungen zu op......
Jun 30, 2025
Designgrundlagen & Schaltpläne
Erstellung hochwertiger Schaltpläne: Ein professioneller und vereinfachter Workflow
Die Beherrschung der Kunst, hochwertige Schaltpläne zu erstellen, ist für PCB-Hobbyisten und Ingenieure von entscheidender Bedeutung. Ein Schaltplan dient als Blaupause, die die Komponenten und Verbindungen eines elektrischen Schaltkreises visuell darstellt. In diesem Expertenleitfaden zeigt Ihnen JLCPCB, wie Sie einen präzisen und professionellen Schaltplan erstellen, und vermittelt Ihnen das notwendige Wissen und die passenden Werkzeuge für den Erfolg Ihrer PCB-Entwürfe. Abschnitt 1: Was ist ein Sch......
Jun 30, 2025
Designgrundlagen & Schaltpläne
Die Rolle der Impedanz im Leiterplattendesign
Die Impedanz ist ein komplexer Parameter, der eine entscheidende Rolle im Leiterplattendesign spielt, insbesondere in Hochgeschwindigkeits- und Hochfrequenzschaltungen. Die Impedanz stellt den gesamten Widerstand dar, den eine Leiterbahn einer Leiterplatte Wechselstromsignalen (AC) entgegensetzt, die entlang ihrer Länge übertragen werden. Die Impedanz beeinflusst die Signalqualität in Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten erheblich. Im Gegensatz zu idealen Leitern mit null Impedanz weisen reale Leiterbah......
Jun 27, 2025
Designgrundlagen & Schaltpläne
Siebdruck im PCB-Design
Einführung: Siebdruck ist im Leiterplattendesign von entscheidender Bedeutung. Er ist nicht nur ein dekoratives Element, sondern auch eine notwendige Komponente für die Montage und Funktionalität von Leiterplatten. Die Siebdruckschicht, die üblicherweise weiß ist, druckt wichtige Informationen wie Testpunkte, Polaritätskennzeichnungen und Bauteilbeschriftungen auf die Oberfläche der Leiterplatte. Dieser Artikel behandelt den Wert des Siebdrucks im Leiterplattendesign, die verschiedenen Arten, Anwendun......
Jun 27, 2025
Signal- & Leistungsintegrität
Optimale Impedanzwahl für Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen
1. Einleitung In der Welt der Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation ist die Wahl der richtigen Impedanz ein entscheidender Faktor für ein erfolgreiches PCB-Design. Impedanzanpassung sichert die Signalqualität, minimiert Reflexionen und verbessert die Performance von Schnittstellen wie USB, Ethernet, HDMI und SD-Karte. In diesem Artikel betrachten wir die Bedeutung der Impedanz, Einflussfaktoren bei der Auswahl und Best Practices für eine zuverlässige Datenübertragung. 2. Was ist Impedanz in digitale......
Jun 27, 2025
Designgrundlagen & Schaltpläne
LEDs (Leuchtdioden) und ihre Integration in Leiterplatten
Leuchtdioden (LEDs) sind zu einem Eckpfeiler der modernen Elektronik geworden und beleuchten alles von Haushaltsbeleuchtung bis hin zu komplexen industriellen Systemen. Ihre Integration in Leiterplatten ist für verschiedene Anwendungen unerlässlich und bietet effiziente Beleuchtungslösungen, die sowohl vielseitig als auch zuverlässig sind. Dieser Artikel untersucht die grundlegenden Aspekte von LEDs, ihre Geschichte, Typen, Anwendungen und die entscheidenden Überlegungen beim Leiterplattendesign, das ......
Jun 27, 2025