나노 코팅 스텐실 제조의 비밀
나노 코팅 스텐실 제조 공정 나노 코팅 스텐실 제조는 설계 및 도면 작성, 레이저 절단, 연마, 나노 코팅 증착, 품질 검사 등 정밀한 공정 단계를 포함합니다. 아래는 각 공정 단계에 대한 자세한 설명입니다. 1. 설계 및 도면 작성 (1) 데이터 수집: 고객이 제공한 설계 파일(예: Gerber 파일, PCB 레이아웃) 또는 실제 제품 샘플에서 정확한 데이터를 확보합니다. 여기에는 스텐실 치수, 패드 배치, 개구부 모양과 크기, 특정 적용 요구사항 등이 포함됩니다. (2) CAD 도면 작성: Auto CAD와 같은 전문 CAD 소프트웨어를 사용하여 수집된 데이터를 정밀한 2D 또는 3D 엔지니어링 도면으로 변환합니다. 이 도면은 스텐실의 전체 치수, 개구부 위치, 모양 및 크기를 정의하며, 이후 공정을 위한 디지털 청사진 역할을 합니다. 2. 레이저 절단 (1) 재료 준비: 일반적으로 SUS 304 고급 스테인리스 스틸 시트를 기본 재료로 선택합니다. 재료는 두께 허용오차, 평탄도 및 기계적......
July 7, 2025