This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Centro de Ajuda
Como os Dados da Stencil SMT São Preparados para Pedidos SMT na JLCPCB?

Como os Dados da Stencil SMT São Preparados para Pedidos SMT na JLCPCB?

Última atualização em Feb 18, 2026



A JLCPCB opera uma extensa biblioteca de componentes e um sistema de normas de processo de fabricação bem estabelecido. Após os clientes submeterem os pedidos de SMT e os arquivos de design, os engenheiros da JLCPCB geram designs otimizados de abertura de stencil — automaticamente ou semi-automaticamente — com base no banco de dados interno de regras padronizadas de abertura de stencil.


Isso garante deposição confiável de pasta de solda, precisão no posicionamento de componentes e consistência na soldagem.


I. Fluxo de Trabalho para Preparação de Dados de Stencil


Os dados do stencil não são gerados diretamente dos arquivos Gerber fornecidos pelo cliente, mas seguem um fluxo de engenharia padronizado:


Engenheiro de PCB: Cria os dados de fabricação do PCB com base nos arquivos Gerber
⬇️
Engenheiro de SMT: Gera os dados de produção SMT com base nos dados de fabricação do PCB
⬇️
Engenheiro de Stencil: Cria os arquivos de fabricação do stencil com base nos dados SMT verificados de placa única


Isso significa que os dados de produção do stencil são gerados apenas após a conclusão da verificação SMT de placa única, em vez de serem derivados diretamente dos arquivos Gerber originais do cliente.


Vantagens deste Fluxo de Trabalho


  • O software de design de stencil está totalmente integrado aos sistemas internos da JLCPCB


  • Os arquivos de verificação de engenharia SMT contêm informações completas de encapsulamento e pads, permitindo que os engenheiros de stencil identifiquem claramente os locais de soldagem


  • Isso permite que os engenheiros otimizem as aberturas do stencil com base em normas de engenharia, melhorando a consistência das juntas de solda e a confiabilidade a longo prazo, em vez de depender apenas da geometria bruta dos pads




II. Regras para Geração de Dados de Stencil SMT


1. As aberturas do stencil são criadas apenas para componentes SMT. Componentes de furo passante (THT) não requerem aberturas no stencil.


2. Apenas os pads correspondentes aos componentes selecionados para montagem no pedido receberão aberturas de stencil e impressão de pasta de solda. Pads de componentes não selecionados não terão aberturas.


3. As aberturas do stencil não são idênticas aos tamanhos dos pads. Os engenheiros avaliam de forma abrangente:

  • Dados da biblioteca de componentes
  • Diretrizes de design de stencil conforme padrões da indústria
  • Tipos de encapsulamento e estruturas dos pads


Com base nesses fatores, as aberturas do stencil são otimizadas profissionalmente, em vez de simplesmente corresponderem às dimensões dos pads.




III. Revisão Preliminar de Problemas de Stencil SMT Durante a Etapa de Serviço Personalizado


(Nesta etapa, os dados de produção ainda não foram gerados)


1. Componentes de Suporte de Bateria / Soquete de Bateria


Para componentes relacionados a baterias, a necessidade de abertura de stencil no pad circular central pode variar conforme os requisitos de processo do cliente.


  • Durante a etapa de revisão personalizada, se tais componentes forem detectados, os revisores confirmarão proativamente com o cliente se o pad circular central requer abertura


  • Devido a limitações do sistema, nem todos os componentes semelhantes podem ser identificados automaticamente, e alguns podem não acionar confirmação do cliente


Para evitar atrasos no pedido causados por solicitações de confirmação, recomenda-se fortemente que os clientes especifiquem claramente nas observações do pedido se são necessárias aberturas de stencil nos pads circulares centrais de tais componentes.


Se os requisitos forem declarados com antecedência, os engenheiros aplicarão os ajustes especificados durante a etapa de preparação do stencil.


The central circular pad


SMD button specifications


2. Componentes de Precisão


Durante a etapa de personalização, o sistema primeiro determina se componentes de precisão estão incluídos no pedido:


Se incluídos, os clientes serão consultados sobre se desejam:

  • Substituir o componente, ou
  • Usar um stencil escalonado


Se o cliente concordar em usar um stencil escalonado:

  • A taxa do stencil escalonado é cobrada primeiro
  • A avaliação técnica final é realizada pelo engenheiro de stencil após o pedido ser transferido com sucesso para produção


Se o engenheiro confirmar posteriormente que não é necessário um stencil escalonado:

A taxa do stencil escalonado será reembolsada


Multilayer Ceramic Capacitor Sepcifications


3. Impressão de Pasta de Solda em Pads Sem Montagem de Componentes (Aberturas Especiais de Stencil)


A engenharia de stencil suporta apenas aberturas especiais na camada selecionada para montagem no pedido:


  • Montagem no lado superior selecionada → aberturas especiais no lado inferior não são suportadas


  • Montagem no lado inferior selecionada → aberturas especiais no lado superior não são suportadas


Se for necessária impressão de pasta de solda em pads onde nenhum componente será montado, o cliente deve especificar claramente os locais exatos para que aberturas especiais de stencil possam ser aplicadas


Stencil aperture costs



4. Solicitações Personalizadas de Abertura de Stencil via Observações do Pedido


Se os clientes tiverem requisitos especiais de soldagem (ex.: volume específico de pasta para determinado BGA), podem:


  • Adicionar observações detalhadas ao submeter o pedido, ou


  • Entrar em contato com o suporte ao cliente para adicionar observações em seu nome


Os engenheiros farão os ajustes correspondentes antes da geração dos dados do stencil.



Nota Importante


Os stencils SMT associados a pedidos de SMT não são enviados.


No entanto, os dados do stencil podem ser armazenados para pedidos repetidos, permitindo reprodução consistente em futuras produções.


SMT stencils associated with SMT orders are not shipped