This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para

Perguntas Frequentes

  • 1. Quantas vezes posso obter um cupão de $5?

    Cada cliente só pode solicitar o cupão de $5 para estênceis uma vez. Para evitar que expire, recomendamos solicitar o cupão quando estiver pronto para fazer o pedido do estêncil — uma vez expirado, não poderá ser solicitado novamente.

  • 2. Posso realmente atualizar o meu estêncil para revestimento nano gratuitamente?

    Absolutamente! O revestimento nano custa apenas $4,72 na JLCPCB. Com um cupão de estêncil de $5, pode obtê-lo praticamente de graça.

  • 3. Quando devo escolher o revestimento nano?

    O revestimento nano melhora a liberação da pasta e garante impressões mais limpas e consistentes. É altamente recomendado para PCBs com BGA, QFN ou outros componentes de passo fino.

  • 4. Por que a tecnologia premium de revestimento nano da JLCPCB é tão económica?

    Graças a uma base de clientes grande e em crescimento em estênceis a laser, a JLCPCB investiu cedo em equipamentos avançados de revestimento a vácuo nano. Esta decisão estratégica permite-nos aumentar a produção, otimizar a eficiência dos equipamentos e reduzir significativamente o custo por ciclo de revestimento — tornando o revestimento nano premium surpreendentemente acessível.

  • 5. Por que o Eletropolimento é selecionado automaticamente ao escolher o revestimento nano?

    Because together, they ensure the best results. O Eletropolimento suaviza as paredes dos orifícios, removendo rebarbas e resíduos deixados pelo corte a laser, criando uma superfície limpa e uniforme. Isso permite que o revestimento nano se ligue de forma mais eficaz e tenha um desempenho mais consistente. O processo combinado melhora a liberação da pasta, aumenta a taxa de sucesso na primeira passagem e prolonga a vida útil do estêncil.

  • 6. Se eu selecionar um estêncil com revestimento nano, quanto tempo adicional de produção será necessário?

    Geralmente, leva 12 horas adicionais para o revestimento nano.

Aumentar a taxa de sucesso na primeira passagem SMT

Obter cotação gratuita

Revestimento nano

Um estêncil com revestimento nano utiliza tecnologia avançada de deposição a vácuo para aplicar uniformemente uma camada de polímero de fluorossilicone nanométrico na superfície do estêncil e nas paredes dos orifícios, proporcionando hidrofobicidade e capacidade de autolimpeza—o efeito de gotas de água devido às suas propriedades superhidrofóbicas—além de fricção ultra-baixa e forte anti-aderência para uma liberação de pasta mais suave, resultando em resíduos de pasta de solda reduzidos, depósitos mais consistentes e uniformes, intervalos de limpeza prolongados e qualidade de impressão melhorada, tornando-o ideal para PCBs com BGA, QFN ou outros componentes de passo fino.

Vantagens

  • Aumentar a Taxa de Sucesso na Primeira Passagem SMT A liberação melhorada da pasta e a definição uniforme da impressão contribuem para uma deposição de solda consistente e uma taxa de sucesso melhorada na primeira passagem. Minimiza problemas comuns como pontes de solda, bolas de solda e solda insuficiente. (Veja a imagem à direita como exemplo→)

  • Redução da Frequência de Limpeza do Estêncil A parte inferior com revestimento nano cria uma superfície superhidrofóbica que repele a pasta de solda, minimizando os resíduos e reduzindo a frequência de limpeza. Os intervalos de limpeza aumentam de 3-5 impressões para 20-60 impressões, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo de inatividade.

  • Maior Durabilidade do Estêncil O tratamento nano otimiza a estrutura cristalina do material, alcançando uma dureza de revestimento de 400–450HV, o que aumenta a durabilidade do estêncil em 10–30%.

  • Impressão Ultra-Precisa O revestimento nano é aplicado à superfície dos estênceis cortados a laser, alcançando uma precisão de orifício de ±5μm e uma rugosidade superficial tão baixa quanto Ra 0,08–0,15μm—garantindo uma liberação de pasta impecável e resultados superiores em SMT.

Como obter revestimento nano com cupão de desconto?

4 etapas fáceis para aproveitar o teste gratuito com cupão. Por favor, solicite o cupão quando estiver pronto para fazer o pedido dos estênceis, para evitar que expire.

Obter cotação instantânea