Como funciona a montagem de placas de circuito (CCA): componentes, processos e desafios
13 min
- Componentes Essenciais de uma Montagem de Placa de Circuito (CCA)
- Tipos de Montagem de Placa de Circuito
- O que é o Processo de Montagem de Placa de Circuito?
- Técnicas de Soldagem Empregadas em SMT:
- Problemas Comuns na Montagem de Placas de Circuito e Soluções
- Avanços na Tecnologia CCA
- Obtenha seu Serviço de Montagem CCA em apenas 3 passos:
- Conclusão
As montagens de placas de circuito (CCAs) são essenciais para a eletrônica moderna, permitindo a produção de dispositivos compactos e de alto desempenho. Esse tipo de fabricação exige profissionais qualificados para elaborar o layout do projeto e, em seguida, montá-lo. Uma grande vantagem das CCAs é sua capacidade de suportar projetos mais complexos em comparação com outros métodos de fabricação. Além disso, as CCAs oferecem uma solução econômica, pois seu processo de produção mais rápido reduz tanto o tempo quanto as despesas. Este artigo abordará algumas metodologias comuns, procedimentos de projeto e desafios relacionados à montagem de placas de circuito.
Componentes Essenciais de uma Montagem de Placa de Circuito (CCA)
Uma montagem de placa de circuito possui vários aspectos que permitem o funcionamento adequado do circuito. Eles podem ser diferenciados em:
● Placa de Circuito Impresso (PCB)
● Componentes Eletrônicos
● Conectores Integrados
1. Placa de Circuito Impresso (PCB):
A montagem de circuitos está presente em todos os dispositivos eletrônicos, e a PCB fornece a plataforma básica para a montagem e fiação dos componentes eletrônicos. Os componentes básicos essenciais de uma PCB são:
● Substrato: É a base de uma montagem de circuito que mantém todos os componentes elétricos no lugar. Os materiais do substrato variam conforme o tipo de PCBA, como placas flexíveis, rígidas ou com núcleo de metal. Na maioria das vezes, a fibra de vidro é usada em PCBs rígidas, enquanto a poliimida é um material comum para PCBs flexíveis.
● Trilhas de Cobre: As trilhas de cobre fornecem caminhos condutores para conectar diferentes componentes da PCB. O substrato da montagem da placa de circuito e a folha de cobre são laminados juntos usando calor. Dependendo das camadas da PCB, múltiplas camadas de cobre podem ser gravadas de acordo com o esquema do circuito.
● Máscara de Solda: É uma fina camada protetora que cobre as partes condutoras do circuito para evitar corrosão e reduzir o risco de curtos-circuitos de solda. Ela também ajuda os fabricantes a posicionar com precisão os componentes na PCB.
● Serigrafia: É a camada superior da PCB que apresenta os símbolos, valores e textos essenciais. A serigrafia facilita para o usuário entender o posicionamento e a funcionalidade da PCB.
2. Componentes Eletrônicos:
Os componentes eletrônicos servem como a força motriz em uma montagem de placa de circuito (CCA). Seu posicionamento é crucial para alcançar o projeto e o desempenho ideais. Embora uma CCA possa conter inúmeros componentes, os seguintes são comumente encontrados em quase todas as montagens.
Os circuitos eletrônicos são projetados usando componentes como resistores, capacitores, indutores e circuitos integrados. O comportamento desses circuitos pode ser analisado e previsto usando a teoria de circuitos e modelos matemáticos. Aqui está um guia detalhado sobre componentes comumente usados e suas aplicações.
● Resistores: Resistores são componentes que limitam o fluxo de corrente elétrica. Eles são essenciais para controlar os níveis de corrente e dividir a tensão dentro de um circuito. O resistor funciona com base no princípio da lei de Ohm, que afirma que "a tensão aplicada nos terminais de um resistor é diretamente proporcional à corrente que flui através dele".
● Capacitores: Capacitores armazenam e liberam energia elétrica. Eles armazenam energia elétrica na forma de um campo elétrico. Um capacitor bloqueia os sinais CC e permite os sinais CA, e também é usado com um resistor em um circuito de temporização. Eles também são usados para aplicações de filtragem, suavização e temporização em vários circuitos.
● Indutores: Um indutor também é chamado de resistor CA, que armazena energia elétrica na forma de energia magnética. Ele resiste às mudanças na corrente, e a unidade padrão de indutância é o Henry, que armazena energia em um campo magnético quando a corrente flui através deles. Eles são usados em aplicações de filtragem, sintonia e armazenamento de energia.
● Transistores: Um transistor é um dispositivo semicondutor de três terminais. Na maioria das vezes, é usado como dispositivo de comutação e também como amplificador. Este dispositivo de comutação pode ser controlado por tensão ou corrente. Ao controlar a tensão aplicada a um terminal, controla-se o fluxo de corrente através dos outros dois terminais.
● Diodos: Os diodos permitem que a corrente flua em apenas uma direção, tornando-os cruciais para retificação e demodulação de sinais. Possuem dois terminais, ânodo e cátodo. São usados principalmente em circuitos de conversão, como circuitos CA para CC.
● Circuitos Integrados (CIs): CIs são circuitos eletrônicos miniaturizados que contêm múltiplos componentes eletrônicos, como transistores, resistores e capacitores, fabricados em um único chip semicondutor. Eles são os blocos de construção dos dispositivos eletrônicos atuais, como celulares, computadores, etc. Podem ser circuitos integrados analógicos ou digitais.
3. Conectores Integrados:
Os conectores são uma parte crítica das placas de circuito. Eles garantem a conectividade entre a placa e os componentes externos, permitindo que os sinais fluam suavemente de e para o circuito. Os conectores fazem a interface entre a montagem da placa de circuito e dispositivos externos como PCBs, sensores ou outros componentes. Além da conectividade, esses componentes ajudam a alcançar uma abordagem modular em circuitos eletrônicos. Com base em seu uso, existem vários tipos de conectores, tais como:
Conectores Placa-a-Placa - Conectam duas PCBs. Muitas vezes são necessários em sistemas onde uma placa de circuito precisa se comunicar com duas ou mais PCBs. Por exemplo, sistemas embarcados se conectam com vários módulos sensores através de pinos de conectores dedicados.
Conectores de E/S - Os conectores de Entrada/Saída (E/S) fazem a interface da CCA com componentes externos. Eles são usados para transmissão de dados ou energia. Por exemplo, conectores USB, HDMI e Ethernet são alguns exemplos de conectores de E/S.
Conectores Fio-a-Placa - Esses conectores fornecem conectividade entre fios de sensores, atuadores e a PCB. Esses conectores são projetados para lidar com a flexibilidade dos fios sem interrupção do sinal.
Conectores de Alta Frequência - Usados para conectar sinais de radiofrequência e micro-ondas. Os conectores garantem perda mínima de sinal, graças a vários elementos como dielétricos, tolerância rigorosa e blindagem avançada.
Conectores FPC/FFC - Os conectores FPC (Circuito Impresso Flexível) e FFC (Cabo Plano Flexível) atendem a componentes eletrônicos flexíveis. Os conectores FPC ligam PCBs finas e flexíveis, enquanto os conectores FFC conectam cabos planos em forma de fita, extremamente finos e flexíveis.
Tipos de Montagem de Placa de Circuito
1) Montagem Box Build
As montagens box build também são chamadas de integração de sistemas. Refere-se a uma PCBA ou CCA básica alojada em um invólucro. Portanto, uma montagem box build típica inclui peças eletrônicas e eletromecânicas, como conectores, fontes de alimentação, conjuntos de cabos personalizados, dissipadores de calor e outros acessórios térmicos. Como a caixa faz parte do projeto do sistema, seu invólucro também é especialmente projetado de acordo com a PCBA.
2) Montagem com Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT)
A Tecnologia de Montagem em Superfície (SMT) refere-se à aplicação de componentes eletrônicos diretamente na superfície da PCB. O processo permite a criação de PCBs compactas e promove a automação. Os componentes não precisam ser inseridos em furos passantes, pois são soldados diretamente nas almofadas metálicas na superfície da PCB. Portanto, a SMT pode produzir circuitos mais complexos e compactos, levando à produção de PCBs de alta densidade.
3) Montagem Through-Hole (PTH)
A montagem through-hole refere-se a PCBs que contêm furos perfurados para permitir que os terminais dos componentes passem através deles. Os terminais são então soldados no outro lado da PCB. A montagem through-hole evoluiu de placas de face simples para dupla face e, finalmente, para placas multicamadas. A montagem through-hole ainda é amplamente utilizada em aplicações onde os componentes não suportam a montagem SMT. Por exemplo, transformadores e capacitores eletrolíticos exigem montagem through-hole.
O que é o Processo de Montagem de Placa de Circuito?
O processo de montagem de placa de circuito normalmente envolve várias etapas, incluindo projeto, fabricação da PCB, aplicação de pasta de solda, colocação de componentes, soldagem por refluxo e inspeção. Aqui estão as etapas detalhadas de montagem com instruções:
1) Projeto da PCB: Esta etapa envolve o projeto da PCB usando software CAD. O projeto especifica a localização e orientação dos componentes, bem como as conexões elétricas entre eles. Fatores como casamento de impedância, redução de EMI/EMC e dissipação de energia são levados em consideração ao projetar a PCB.
2) Fabricação da PCB: O projeto é então impresso em uma placa revestida de cobre usando a fabricação de PCB. Para conhecer todas as etapas de fabricação de PCB, visite nosso guia-passo-a-passo sobre fabricação de PCB.
3) Aplicação de Pasta de Solda: A pasta de solda é aplicada à placa usando um estêncil, o que garante que a pasta seja aplicada nos locais corretos com densidade igual.
4) Colocação de Componentes: Máquinas automatizadas ou técnicos colocam manualmente os componentes SMD e PTH na placa.
5) Soldagem por Refluxo: A placa é então aquecida em um forno de refluxo, que derrete a pasta de solda e funde os componentes à placa. Diferentes técnicas de soldagem podem ser usadas conforme as especificações da placa.
6) Inspeção: A placa é inspecionada para garantir que todos os componentes estejam soldados corretamente e que não haja defeitos. Normalmente, máquinas AOI, Raio-X e Sonda Voadora são usadas para fins de inspeção.
7) Revestimento Conformal e Embalagem: Dependendo da aplicação, a CCA pode receber um revestimento conformal protetor ou ser encapsulada em resina para proteção adicional contra fatores ambientais e estresse mecânico. A CCA é então montada em um invólucro, conectada a outros componentes do sistema e embalada para envio ao usuário final.
Técnicas de Soldagem Empregadas em SMT:
Existem duas técnicas principais de soldagem usadas na soldagem de montagem em superfície:
Soldagem por Refluxo:
1. Aplicar pasta de solda na PCB.
2. Colocar componentes usando máquinas pick-and-place.
3. Aquecer em um forno de refluxo através de estágios: pré-aquecimento, encharcamento, refluxo e resfriamento.
É preciso, automatizado e adequado para SMDs complexos. No entanto, há risco de estresse térmico e potencial para vazios nas juntas de solda.
Soldagem por Onda:
1. Aplicar fluxo na PCB.
2. Pré-aquecer a PCB.
3. Passar a PCB sobre uma onda de solda fundida.
4. Resfriar para solidificar as juntas de solda.
É muito eficiente para componentes through-hole e alguns SMDs, bom para produção de alto volume. Quando o volume de produção é alto e há muitos componentes through-hole, a soldagem por onda é a escolha certa. O processo usa uma poça de solda líquida para fixar peças metálicas na parte inferior da placa. Uma máscara de solda impede que a solda adira a áreas onde a soldagem não é necessária.
No entanto, devido à menor precisão para componentes de passo fino, há risco de pontes de solda e defeitos. Cada técnica é selecionada com base no tipo de componentes, volume de produção e requisitos específicos da PCB.
Problemas Comuns na Montagem de Placas de Circuito e Soluções
Existem vários problemas que podem surgir durante o processo de montagem da placa de circuito. Vamos dar uma olhada em alguns problemas comuns e suas soluções:
1) Problemas de Soldagem: Problemas de soldagem podem incluir juntas de solda incompletas, juntas de solda secas e solda excessiva. Esses problemas podem ser causados por aplicação incorreta de pasta de solda e por configurações de temperatura incorretas. As soluções incluem ajustar as configurações de temperatura conforme listado na pasta de solda fornecida pelo fabricante.
2) Problemas de Colocação de Componentes: Problemas de colocação de componentes podem incluir posicionamento incorreto e desalinhamento de componentes. Esses problemas podem ser causados por orientação incorreta do componente ou configurações incorretas da máquina. As soluções incluem ajustar manualmente a posição do componente ou ajustar as configurações da máquina.
3) Problemas de Projeto: Problemas de projeto podem surgir de especificações de projeto imprecisas ou footprints de componentes incorretos. Esses problemas podem ter origem em erros nos arquivos de projeto ou dados de componentes imprecisos. As soluções envolvem atualizar os arquivos de projeto ou retificar os dados dos componentes.
4) Gerenciamento Térmico: À medida que a densidade dos componentes e o consumo de energia aumentam, o calor gerado dentro da montagem aumenta. Isso leva ao superaquecimento dos componentes, desempenho reduzido e confiabilidade diminuída. A solução envolve projetar os componentes de potência afastados uns dos outros e reservar mais área para eles.
Avanços na Tecnologia CCA
A tecnologia CCA percorreu um longo caminho desde seu início. Ao longo dos anos, os seguintes avanços revolucionaram os conceitos de projeto para CCAs. Aqui estão alguns dos pontos principais:
● PCBs de Interconexão de Alta Densidade (HDI)
● Maior densidade de componentes
● Técnicas aprimoradas de empacotamento 3D
● Gerenciamento térmico aprimorado
Obtenha seu Serviço de Montagem CCA em apenas 3 passos:
Envie: Envie seus arquivos Gerber, BOM e CPL para obter um orçamento instantâneo para PCB.
Selecione: Selecione as peças e componentes a serem colocados para montagem. Os preços de montagem começam com uma taxa de configuração de $8,00 e uma taxa mínima de montagem de $0,0017 por junta.
Receba: Um processo simplificado desde o pedido, aquisição de peças e prototipagem de PCB, permitindo que você itere, melhore e entregue no prazo.
Conclusão
A Montagem de Placa de Circuito (CCA) não é ideal para produção em massa devido à sua complexidade em comparação com outros métodos de fabricação, tornando desafiador produzir grandes quantidades de placas de circuito de forma eficiente. Outra desvantagem da CCA é que pode ser difícil replicar um projeto. Isso ocorre porque o projeto é criado usando um programa de computador. Se o projeto for perdido, pode ser muito difícil recriá-lo.
No entanto, a tecnologia CCA revolucionou a eletrônica ao permitir a criação de dispositivos compactos e de alto desempenho em vários setores. As CCAs são essenciais para sistemas que vão desde eletrônicos de consumo até aeroespacial, oferecendo funcionalidade e confiabilidade excepcionais em formatos menores. Inovações como PCBs de interconexão de alta densidade (HDI) e técnicas de empacotamento 3D continuam a expandir os limites das possibilidades de projeto e melhorar o desempenho dos dispositivos.