This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Circuitos Básicos em Ponte

Originalmente publicada May 28, 2026, atualizada May 28, 2026

8 min

Um circuito em ponte divide uma tensão de entrada em dois caminhos, compara as tensões em diferentes ramos e fornece uma saída. Esses circuitos são amplamente valorizados por sua precisão e versatilidade na comparação, balanceamento ou medição de propriedades elétricas. Esses circuitos encontram aplicações em sensoriamento, calibração e até mesmo filtragem. Eles consistem em uma combinação de quatro elementos resistivos, capacitivos ou indutivos dispostos em uma estrutura quadrilateral (semelhante a uma ponte), dependendo da aplicação de medição. Os circuitos em ponte podem ser desenhados em forma esquemática em formato de H ou de diamante, embora a configuração em diamante seja mais comum.

A fonte de tensão que alimenta o circuito em ponte é chamada de fonte de excitação. Esta fonte pode ser CC ou CA, dependendo da aplicação do circuito em ponte. Os circuitos em ponte, inventados no início do século XIX por Samuel Hunter Christie, têm sido fundamentais nos avanços tecnológicos, desde a medição de resistências elétricas desconhecidas até a viabilização de sensores avançados atualmente. Os circuitos em ponte são usados extensivamente tanto no laboratório quanto na indústria; esses circuitos são um testemunho dos princípios fundamentais da engenharia elétrica. Vamos mergulhar fundo na compreensão dos circuitos em ponte. Veja como as pontes são implementadas em um esquema de circuito com outros componentes.

Tipos de Circuitos em Ponte Básicos:

Os circuitos em ponte permaneceram na vanguarda das técnicas de medição elétrica por gerações. Entre a infinidade, cinco circuitos em ponte distintos foram universalmente reconhecidos por sua precisão e versatilidade. Vamos nos aprofundar em cada um deles. Aqui está uma visão geral de alguns dos 10 principais tipos de circuitos em ponte:

1. Ponte de Wheatstone:

Esta ponte é fundamentalmente uma configuração em diamante de quatro resistores e é usada para medir resistências desconhecidas. Quando balanceada, a razão de dois resistores adjacentes é igual à razão dos outros dois, permitindo a determinação de uma resistência desconhecida. Desta forma, se três valores de resistência são conhecidos, um quarto valor de resistência desconhecido pode ser obtido. Ela encontra uso extensivo em laboratórios para medições precisas de resistência e em indústrias onde sensores mudam a resistência com base em alguns parâmetros físicos.

Wheatstone Bridge

Ela tem aplicações em extensômetros para medições mecânicas e termômetros de resistência para medição de temperatura. Por exemplo: Um extensômetro montado em uma estrutura mecânica detecta deformação alterando sua resistência. A Ponte de Wheatstone converte essa mudança de resistência em uma tensão mensurável.

2. Ponte de Kelvin:

Assim como a ponte de Wheatstone, um circuito de ponte de Kelvin é usado para medir resistores elétricos desconhecidos, abaixo de 1 Ohm. É particularmente destinado a medir resistores que são montados como resistores de quatro terminais. Possui medição de resistência de alta precisão, particularmente para baixas resistências. Ao medir resistência muito baixa em fios ou contatos, a Ponte de Kelvin elimina erros provenientes das resistências dos cabos.

Kelvin Bridge

3. Ponte de Maxwell:

É usada para medição de indutância desconhecida. Proposta por James C. Maxwell, esta ponte é especializada em avaliar indutâncias desconhecidas usando capacitâncias e resistências conhecidas. A ponte é balanceada variando a resistência e a capacitância até que o detector não mostre deflexão. É particularmente hábil em medir indutores com fatores de qualidade médios, variando entre 1 e 10.

Maxwell Bridge

4. Ponte de Hay:

A ponte de Hay é uma versão aprimorada da ponte de Maxwell, especificamente projetada para medições de indutância mais precisas, especialmente em casos onde o fator de qualidade do indutor é alto. Esta ponte é ideal para indutores de alto fator de qualidade, tipicamente aqueles que excedem um fator de 10.

Hay Bridge

5. Ponte de Schering:

É usada para medição de capacitância desconhecida e perda dielétrica. A ponte de Schering é vital para aplicações de alta frequência. Em uma configuração comum, um capacitor conhecido e um resistor são conectados em série em um braço, enquanto um capacitor desconhecido e seu resistor paralelo são colocados em outro. Este arranjo é amplamente utilizado na fabricação de capacitores para verificações de qualidade e em laboratórios para medições precisas de capacitância.

Schering Bridge

6. Pontes CA:

Usadas para medir grandezas complexas como indutância, capacitância e impedância. Elas operam com corrente alternada e são essenciais para aplicações de alta frequência.

Por exemplo: Um circuito de ponte de Wien é usado para medição precisa de capacitância em termos de frequência e resistência. Também é usado para medir frequências de áudio. Ele se equilibra quando a razão de impedância em um ramo corresponde à razão do outro ramo.

7. Ponte de Diodos:

Um circuito de ponte de diodos é usado para fornecer a mesma polaridade de saída para cada polaridade da entrada. Um circuito de ponte de diodos, também conhecido como retificador de ponte, é uma configuração de quatro diodos dispostos em uma topologia de ponte. É comumente usado para converter corrente alternada (CA) em corrente contínua (CC) em fontes de alimentação. Existem três tipos de circuito de diodo que implicam conversão CA para CC: retificador de meia onda, onda completa e ponte.

Diode Bridge

8. Ponte H:

Um circuito de ponte H é usado para permitir que motores CC em robôs se movam para frente e para trás, possibilitando uma tensão sobre uma carga. É basicamente um circuito usado em aplicações de driver de motor onde um sinal de controle é usado para acionar o motor no sentido horário e anti-horário.

H Bridge

9. Ponte de Fontana:

Um circuito de ponte de Fontana é usado para implementar um conversor de tensão para corrente de ampla faixa de frequência. O Circuito de Ponte de Fontana é um circuito elétrico especializado usado para medições precisas de capacitância e resistência em várias configurações. Ele opera no princípio de balanceamento de impedâncias em uma configuração de ponte, tornando-o eficaz para avaliação precisa de componentes em aplicações laboratoriais e industriais.

Fontana Bridge

É comumente empregado no teste e calibração de capacitores, oferecendo alta sensibilidade e confiabilidade. O design do circuito permite lidar tanto com medições de alta precisão quanto com testes de capacitores de baixa perda. Sua versatilidade o torna uma ferramenta valiosa em testes eletrônicos avançados.

10. Ponte de Carey Foster:

Um circuito de ponte de Carey Foster é usado para medir pequenas diferenças entre duas grandes resistências para calcular baixas resistências. É particularmente útil para determinar a resistência desconhecida de fios ou componentes, comparando-os com um resistor padrão conhecido. O circuito alcança precisão balanceando a ponte através de um método nulo, eliminando erros das resistências dos fios na configuração.

Carey Foster Bridge

Coletivamente, esses circuitos em ponte sublinham a importância de medições precisas na engenharia elétrica, cada um servindo a um propósito distinto para atender a uma miríade de aplicações.

Por que os Circuitos em Ponte são Importantes?

Os circuitos em ponte oferecem precisão excepcional ao anular influências externas quando balanceados. Suas vantagens incluem:

1. Precisão na Medição: Essencial para aplicações laboratoriais e industriais.

2. Faixa Dinâmica: Pode lidar com propriedades elétricas baixas e altas.

3. Flexibilidade: Ajustando os componentes, os circuitos em ponte podem medir diferentes parâmetros.

4. Simplicidade: Apesar de sua eficácia, o design é simples e facilmente adaptável.

Aplicações dos Circuitos em Ponte

Os circuitos em ponte têm uma vasta gama de aplicações em eletrônica, incluindo:

  • Sensoriamento e Instrumentação: Usados em extensômetros, termistores e sensores piezoelétricos.
  • Testes Elétricos: Calibração de capacitância e resistência.
  • Condicionamento de Sinais: Filtragem e comparação de sinais.
  • Conversões CA/CC: Usados em retificadores para converter corrente alternada em contínua.
  • Teste de Indutores e Capacitores: Pontes como Maxwell e Schering são amplamente utilizadas em laboratórios.

Conclusão

Os circuitos em ponte formam a espinha dorsal das medições de precisão e do processamento de sinais em eletrônica. Desde a Ponte de Wheatstone para medição de resistência até a Ponte de Schering para teste de capacitância, sua diversidade e utilidade são incomparáveis. Compreender os fundamentos dos circuitos em ponte capacita engenheiros e técnicos a implementar sistemas precisos e confiáveis em vários campos. Seja você um estudante, um hobbyista ou um profissional, dominar os circuitos em ponte é um passo essencial para explorar o mundo da eletrônica.

Saber mais