This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
지원 센터
JLCPCB SMT 어셈블리 서비스의 검사 역량은 무엇인가요?

JLCPCB SMT 어셈블리 서비스의 검사 역량은 무엇인가요?

Mar 24, 2026에 마지막으로 업데이트됨


SMT 어셈블리에서 검사 능력은 솔더링 품질의 안정성과 PCBA 제품의 장기 신뢰성을 직접적으로 결정하는 핵심 요소입니다.


대량 생산 시 공정의 일관성과 관리 가능성을 보장하기 위해, JLCPCB는 SMT 제조 전 공정에 걸쳐 다차원 납땜 품질 검사 및 테스트 체계를 구축하였습니다.


이러한 체계를 통해 솔더 페이스트 인쇄, 부품 실장, 솔더링 결과 전반에 걸친 전 공정 모니터링이 가능하며, 잠재적인 솔더링 위험 요소를 초기 단계에서 식별하고 관리하여 납품 제품이 공정 규격과 고객 요구사항을 일관되게 충족할 수 있도록 합니다.


다음은 JLCPCB SMT 어셈블리 공정에 적용되는 주요 납땜 품질 검사 방법입니다.


1. SPI (솔더 페이스트 검사)


SPI(Solder Paste Inspection)는 솔더 페이스트 인쇄 품질을 관리하기 위해 SMT 제조에서 사용되는 핵심 검사 시스템입니다. JLCPCB는 3D SPI 시스템을 활용하여 인쇄 후 솔더 페이스트 상태를 고정밀로 분석하며, 이후 실장 및 리플로우 솔더링 공정을 위한 신뢰할 수 있는 품질 기반을 제공합니다.


SPI (솔더 페이스트 검사)솔더 페이스트 고정밀 분석을 위한 3D SPI 시스템


검사 위치


SPI 검사는 솔더 페이스트 인쇄 이후, 부품 실장 이전에 수행되며, SMT 공정에서 전단 품질 관리 단계로 기능합니다.


이 단계에서 솔더 페이스트 상태를 검사함으로써, 솔더링 발생 전에 잠재적 불량을 감지하여 후속 공정으로의 문제 확산을 방지합니다.


검사 범위


3D SPI 시스템을 사용하여 JLCPCB는 인쇄된 솔더 페이스트의 기하학적 특성을 종합적으로 검사하며, 검사 항목은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다:


  • 솔더 페이스트 체적
  • 솔더 페이스트 면적
  • 솔더 페이스트 높이
  • X/Y 위치 오프셋
  • 페이스트 형상 및 엣지 붕괴
  • 브리징, 페이스트 부족, 과잉 페이스트, 솔더 스파이크 등 인쇄 불량


SPI는 솔더 페이스트의 외관 및 기하학적 특성에 집중한다는 점에 유의하시기 바랍니다. 플럭스 활성도, 산화 수준, 웨팅 성능 등 솔더 페이스트의 화학적 특성은 평가하지 않습니다.


3D SPI 검사 범위


가치 및 의의


실제 SMT 생산에서 납땜 불량의 대부분은 솔더 페이스트 인쇄 단계의 이상에서 비롯됩니다. 솔더링 공정의 출발점인 솔더 페이스트 인쇄는 솔더 양, 위치, 형상을 직접 결정하며, 이는 실장 정확도와 리플로우 솔더링 결과에 결정적인 영향을 미칩니다.


부품 실장 및 리플로우 솔더링 전에 SPI 검사를 수행함으로써, 페이스트 부족, 과잉 페이스트, 위치 이탈, 솔더 브리징 등 잠재적 위험 요소를 사전에 식별할 수 있습니다. 후속 공정에서는 인쇄 관련 불량을 수정할 수 없으므로, 이러한 문제가 그대로 통과되면 재작업 난이도와 비용이 크게 증가하고 경우에 따라 배치 단위의 납땜 불량으로 이어질 수 있습니다.


이러한 이유로 JLCPCB는 솔더 페이스트 인쇄 직후 SPI 검사를 통합하여 전단 품질 관리를 실시하고 있으며, 이를 통해 납땜 불량 발생 가능성을 원천적으로 줄이고 전체 공정 수율을 향상시킵니다.



2. AOI (자동 광학 검사)


AOI(Automated Optical Inspection)는 부품 실장 및 솔더링 외관 품질을 검사하기 위해 SMT 제조에서 사용되는 핵심 검사 시스템으로, 업계에서 가장 광범위하게 적용되는 표준화된 검사 방법 중 하나입니다.


SMT 생산에서 JLCPCB는 2D AOI 및 3D AOI 시스템을 갖추어 실장 및 솔더링 결과에 대한 체계적이고 표준화된 검사를 수행하며, 제품 외관과 어셈블리 품질이 다음 공정 진입 전에 관리되도록 보장합니다.


AOI (자동 광학 검사)

검사 위치


AOI 검사는 일반적으로 SMT 실장 이후 및 스루홀 어셈블리 이후에 수행되며, 완성된 PCBA 어셈블리에 대한 종합적인 외관 검사를 제공합니다.


AOI 검사를 핵심 공정 검사 지점에 배치함으로써 불량 보드를 후속 작업 진행 전에 식별하고 격리하여 불량 확산 또는 유출을 방지합니다.



검사 범위


AOI 시스템은 고해상도 산업용 카메라로 PCB 표면을 스캔하고, 촬영된 이미지를 기준 데이터 또는 공정 파라미터와 비교합니다. 주요 검사 항목은 다음과 같습니다:


  • 부품 누락, 오삽, 극성 반전
  • 부품 위치 이탈, 기울어짐, 툼스토닝
  • 솔더 부족, 솔더 과잉, 솔더 브리징 등 솔더 조인트 외관 불량


2D AOI는 주로 평면 외관 및 실장 검사에 사용되며, 3D AOI는 솔더 조인트의 높이, 체적, 3차원 형상을 추가로 측정하고 분석하여 협피치 부품에 대한 더 높은 인식 능력을 제공합니다.


AOI 적용을 통해 전체 PCB에 대한 고커버리지 검사가 가능하며, 육안 검사로는 놓치기 쉬운 미세 불량을 효과적으로 식별할 수 있습니다.


자동 광학 검사 범위



가치 및 의의


AOI는 검사 속도가 빠르고 반복성이 우수하며 판정 기준이 일관된 장점을 갖추고 있어, 중·대량 생산 및 안정적인 양산에 특히 적합합니다.


기존 육안 검사 대비 AOI의 이점은 다음과 같습니다:


  • 균일한 검사 기준으로 주관적 편차 및 작업자 피로 최소화
  • 높은 검사 효율로 연속 생산 택타임 대응 가능
  • 검사 결과의 추적 가능성 확보로 품질 분석 및 지속적 개선 지원


2D 및/또는 3D AOI 검사를 통해 JLCPCB는 제품이 다음 공정에 진입하기 전에 다양한 실장 및 솔더링 외관 불량을 신속히 식별하고 차단하며, 후속 공정으로의 불량 유입 위험을 줄이고, 재작업률 및 고객 불량 발생 가능성을 낮춰 납품 품질의 안정성을 확보합니다.



3. 육안 검사


육안 검사는 SMT 생산에서 기본적인 품질 관리 방법으로, 숙련된 검사원이 직접 육안 관찰과 필요한 검사 보조 도구를 활용하여 PCBA의 외관 및 솔더링 상태를 평가합니다.


PCB 육안 검사


검사 위치


육안 검사는 일반적으로 SMT 실장 이후 및 스루홀 어셈블리 이후에 수행되며, 핵심 공정 단계에서의 보완적 검사 지점으로 기능합니다.

자동화 검사 결과를 검증하고, 검사 장비가 정확하게 평가하기 어려운 항목을 수동으로 확인하는 데 활용됩니다.


검사 범위


자동화 검사 시스템에 비해 수동 육안 검사는 특정 상황에서 더 높은 유연성을 제공하며, 다음과 같은 영역에서 효과적인 보완 역할을 수행합니다:


  • 비정형 부품 구조, 특수 레이아웃, 또는 자동화 장비가 완전히 커버하기 어려운 영역
  • 명확한 외관 이상의 신속한 식별 및 검증
  • 솔더 조인트 외관 및 부품 극성의 직접 확인
  • 고객이 지정한 중점 부위 또는 특수 외관 요구사항


인적 개입을 통해 복잡한 구조나 맞춤형 요구사항에 보다 타겟화된 검사를 적용하여 품질 관리의 실질적인 효과를 높입니다.


가치 및 의의


육안 검사는 명확한 외관 불량이 후속 공정이나 고객에게 유입될 위험을 추가로 줄이며, 소량 생산 및 기구 구조가 복잡한 제품에 특히 적합합니다.


단, 수동 육안 검사는 주로 시각적으로 명확한 외관 불량 식별에 효과적이라는 점에 유의해야 합니다. 검사 일관성, 미세 납땜 불량 감지, 고반복성 판정 측면에서는 AOI와 같은 자동화 검사 시스템을 대체할 수 없습니다. 이러한 이유로 JLCPCB는 육안 검사를 전체 자동화 검사 체계 내의 보완 및 안전망 역할로 위치시킵니다.


"자동화 검사 + 수동 검증"의 결합 방식을 채택함으로써 JLCPCB는 검사 효율을 유지하는 동시에 오검출 및 불량 누락을 효과적으로 줄여 전체 검사 커버리지와 PCBA 품질 안정성을 더욱 향상시킵니다.



4. X-Ray 검사


X-Ray 검사는 솔더 조인트의 내부 구조 품질을 평가하기 위해 SMT 생산에서 사용되는 핵심 검사 방법입니다. 주로 육안 검사나 AOI로는 효과적으로 검사하기 어려운 패키지 유형에 적용되며, 고밀도·고신뢰성 PCBA 제품의 주요 품질 보증 공정으로 기능합니다.


X-Ray 검사


검사 위치


X-Ray 검사는 일반적으로 SMT 어셈블리 이후에 수행되며, 완전히 솔더링된 PCBA의 내부를 비파괴적으로 검사하여 숨겨진 솔더 조인트의 실제 상태를 평가합니다.


검사 범위


X-Ray 시스템은 X선 투과를 이용하여 PCB 및 솔더 조인트 구조를 이미징하고, 솔더 조인트 형상, 솔더 분포, 접속 상태를 상세히 분석합니다.


이 검사는 솔더 조인트 품질의 "비가시적" 측면에 집중하며, 검사 항목은 다음을 포함합니다:


  • 솔더 조인트 완전성 및 솔더 커버리지
  • 솔더 조인트 내부 보이드
  • 솔더 볼 브리징 또는 위치 이탈
  • 콜드 조인트, 비웨팅, 가짜 솔더 조인트 등 내부 납땜 불량


X-ray 검사: PCB의 스루홀 및 비아 솔더 충전 분포X-ray 검사: QFP 패키지의 내부 솔더 조인트 완전성 및 리드 정렬


가치 및 의의


전자 제품이 소형화 및 고집적화 추세를 지속하면서 BGA, QFN, LGA와 같이 하부에 단자가 위치한 패키지의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 패키지는 솔더 조인트가 부품 본체 아래에 완전히 숨겨져 있어 육안 검사와 AOI만으로는 효과적인 품질 평가가 어렵습니다.


X-Ray 검사는 이러한 비가시적 하부 솔더 조인트를 집중적으로 대상으로 하여, 생산 중 잠재적 납땜 위험 요소를 조기에 감지하고 솔더링 품질이 관리 한계 내에 유지되도록 합니다. AOI가 주로 외관 및 실장 검증에 집중하는 반면, X-Ray 검사는 솔더 조인트 내부 구조에 중점을 두어, 육안이나 AOI 시스템으로는 감지할 수 없는 숨겨진 불량을 효과적으로 식별합니다.


이 검사 방법은 높은 신뢰성과 장기 안정성이 요구되는 산업 제어, 의료 기기, 통신 등 분야에서 광범위하게 적용되고 있습니다. 엄격한 신뢰성 요구사항이 있거나 솔더 조인트 불량에 민감한 제품에 대해, JLCPCB는 X-Ray 검사를 도입하여 솔더링 품질 관리와 납품 보증을 강화하는 동시에 품질 추적성 및 근본 원인 분석 개선도 지원합니다.



5. 플라잉 프로브 테스트


PCBA 플라잉 프로브 테스트는 전용 테스트 픽스처가 필요 없는 전기적 테스트 방법입니다. 테스트 시, 여러 개의 고정밀 이동식 프로브 핀(플라잉 프로브)이 사전 프로그래밍된 좌표 데이터에 따라 PCBA의 부품 패드 또는 테스트 포인트를 순차적으로 접촉하여 포인트별 전기적 검증을 수행합니다.


SMT 생산에서 널리 적용되는 테스트 방식으로, 특히 프로토타입, NPI, 소~중량 생산에 적합합니다.


플라잉 프로브 테스트플라잉 프로브 테스트


테스트 위치


플라잉 프로브 테스트는 일반적으로 SMT 실장 이후, 스루홀 어셈블리 이전, 즉 표면 실장 부품 어셈블리 완료 후 제품이 후속 공정에 진입하기 전에 수행됩니다.


이 단계에서는 후속 공정에서 추가 가치가 더해지기 전에 실장된 SMT 부품의 정확성과 적합성을 검증하는 데 집중합니다.


테스트 범위


플라잉 프로브 테스트는 직접 전기 접촉을 통해 PCBA 전기적 완전성을 평가하며, 주요 테스트 항목은 다음과 같습니다:


  • 부품 값 검증

플라잉 프로브가 부품 양단에 연결된 패드에 접촉하여 특정 전압 또는 신호를 인가하고, 측정된 부품 값이 설계 사양에 부합하는지 판정합니다.


  • 오픈 및 쇼트 회로 감지

지정된 테스트 포인트 간에 테스트 전류 또는 전압을 인가하여 오픈 회로 또는 의도치 않은 쇼트 회로를 식별합니다.


  • 부품 전기적 특성 테스트

부품 리드에 접촉하여 순방향 전압, 도통 상태, 부품 극성 등의 전기적 특성을 검증합니다.


테스트 과정에서 플라잉 프로브는 부품 패드에 직접 접촉하여 부품 값, 전기적 특성 및 넷 연결성을 평가합니다. 이를 통해 PCBA에서의 부품 실장 정확성, 부품 리드의 솔더 조인트 완전성, 전체 부품 적합성을 판단할 수 있습니다.


가치 및 의의


  • 높은 비용 효율성

소량 또는 시험 생산의 경우, 기존 기능 회로 테스트(FCT)는 일반적으로 맞춤형 픽스처가 필요하여 비용이 높고 리드타임이 길어 전체 납기에 영향을 줄 수 있습니다. 플라잉 프로브 테스트는 픽스처 없이 다양한 PCBA 설계에 대한 신속한 테스트 프로그램 배포가 가능하여 테스트 비용을 크게 줄이고 리드타임을 단축합니다.


  • 높은 테스트 정확도

플라잉 프로브 시스템은 고정밀 모션 제어 및 센싱 기술을 적용하여 협피치 테스트 포인트에 정확하게 프로빙하고 안정적이고 반복 가능한 측정 결과를 보장합니다. 지원 가능한 최소 부품 크기는 0201 패키지이며, 위치 결정 정확도는 ±0.02mm에 달합니다.


  • 높은 유연성

실행 중에 테스트 프로그램을 유연하게 조정하여 다양한 제품 설계와 고객별 요구사항에 신속하게 대응할 수 있습니다:

1. 프로브 금지 구역 또는 지정 프로빙 영역 설정

2. 테스트 항목 동적 추가 또는 수정

3. 제품 특성에 맞는 테스트 전략 맞춤 설정



플라잉 프로브 테스트는 맞춤형 SMT 테스트 서비스로 제공됩니다. SMT 생산 공정에 플라잉 프로브 테스트를 도입함으로써 JLCPCB는 PCBA의 솔더링 품질 및 기본 전기적 신뢰성을 효과적으로 관리하고, 고객이 잠재적 위험 요소를 조기에 파악하여 제품 전체의 안정성을 향상하도록 지원합니다.


JLCPCB 플라잉 프로브 테스트



6. FCT (기능 회로 테스트)


FCT(Functional Circuit Test)는 PCBA의 실제 기능 성능이 설계 요구사항을 충족하는지 검증하기 위해 SMT 생산에서 사용되는 핵심 테스트 방법입니다.


기능 회로 테스트


테스트 위치


FCT는 일반적으로 출하 전에 수행되며, PCBA 납품 전 최종 기능 검증 단계로 기능합니다. 주요 목적은 제품이 고객에게 도달하기 전 잠재적 기능 이상을 차단하여 현장 적용 위험을 줄이는 것입니다.


테스트 범위


FCT는 테스트 픽스처, 전용 테스트 지그, 또는 전용 테스트 장비를 사용하여 완전히 어셈블된 PCBA에 전원을 인가하고 기능 성능을 검증하는 방식으로 수행됩니다.


테스트 시, 구체적인 테스트 방법 및 기능 기준은 고객이 제품 요구사항에 따라 정의하고 제공합니다. JLCPCB는 해당 사양에 따라 테스트를 엄격히 수행하고 결과를 납품합니다.


특수 테스트 참고사항: 펌웨어 프로그래밍


특정 응용 시나리오에서는 기능 테스트 과정의 일부로 펌웨어 프로그래밍을 구현할 수 있습니다.


펌웨어 로딩 중 프로그램 실행 상태를 모니터링하고 주요 체크포인트를 검증함으로써, 프로그래밍 작업의 일환으로 PCBA의 기본 기능 검증을 수행할 수 있습니다.


가치 및 의의


SPI, AOI, X-Ray 등 주로 공정 관리 및 솔더링 품질에 집중하는 검사 방법과 달리, FCT는 실제 동작 조건에서의 기능 검증을 강조하며 출하 전 핵심 품질 확인 단계로 기능합니다.


외관 검사 및 솔더링 품질 검사를 통과하더라도, 부품 불량, 파라미터 편차, 또는 펌웨어 관련 문제로 인해 실제 동작 시 기능 이상이 발생할 수 있습니다. 상위 공정 검사 및 솔더링 품질 관리에 대한 최종 보완 수단으로서, FCT는 출하 전에 이러한 잠재적 위험 요소에 대한 기능 수준의 검증을 가능하게 하며, 기능 안정성과 신뢰성에 높은 요구사항이 있는 제품에 특히 적합합니다.


FCT는 맞춤형 SMT 서비스 옵션으로 제공되며, 고객은 주문 시 필요에 따라 선택할 수 있습니다. 출하 전 기능 검증을 도입함으로써 JLCPCB는 PCBA의 실제 동작 상태를 추가로 확인하고, 잠재적 기능 불량을 효과적으로 차단하며, 납품 일관성과 신뢰성을 높여 고객의 후속 디버깅 및 응용을 위한 보다 안정적인 기반을 제공합니다.


JLCPCB 기능 회로 테스트



검사 시스템 및 품질 보증 개요


SPI, AOI, X-Ray 검사, 플라잉 프로브 테스트, FCT의 복합 적용을 통해 JLCPCB는 SMT 생산 전 주기에 걸쳐 공정 모니터링, 솔더링 검증, 기능 검증을 포괄하는 종합 품질 관리 시스템을 구축하였습니다.


각 검사 및 테스트 단계는 고유한 역할을 수행하며 서로 연계하여 다양한 제조 단계에서 잠재적 위험 요소를 효과적으로 차단함으로써, PCBA 솔더링 품질과 납품 안정성이 고객 요구사항을 일관되게 충족하도록 보장합니다.


지원되는 맞춤형 서비스 및 이용 가능한 옵션에 대한 자세한 내용은 공식 헬프 센터 문서를 참고하시기 바랍니다: https://jlcpcb.com/help/article/jlcpcb-supported-personalized-services