This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
EasyEDAを使用した多色シルクスクリーンの設計方法

EasyEDAを使用した多色シルクスクリーンの設計方法

最終更新日: Sep 10, 2025

目次
  • カラーシルクスクリーン印刷の有効化
  • カラー画像のインポート
  • コンポーネントのシルクスクリーン色設定
  • 基板シルクスクリーン色の設定
  • カラーシルクスクリーンのプレビュー
  • 製造ファイルのエクスポート
  • 多色回路基板の注文方法
  • 多色シルク印刷PCBに関する重要事項

JLCPCBは、多色シルク印刷サービスを提供できる数少ないPCBメーカーの一つです。多色回路基板を製造するには、多色シルク印刷を組み込んだ設計が不可欠です。現在、当社の製造プロセスでは、EasyEDA Proからエクスポートされたカラーシルクスクリーン層を含むガーバーファイルのみをサポートしています。以下のガイドでは、EasyEDA Proを使用した多色シルクスクリーンの設計プロセスを説明します。これには、カラー画像のインポート、文字色の設定、JLCPCB経由での注文用製造ファイルのエクスポートが含まれます。

カラーシルクスクリーン印刷の有効化

まず、PCB設定で「JLCPCBカラーシルクスクリーンプロセスを使用」オプションを有効化します:

設定アイコン → PCB / フットプリント → 一般 → JLCカラーシルクスクリーン技術の使用

カラー画像のインポート

EasyEDAでは、トップメニュー → 配置 → 画像よりカラー画像のインポートが可能です。PNGおよびSVGベクター画像ファイルに対応しています。インポートダイアログで、画像をオリジナル品質で配置するオプションにチェックを入れます。そのようなオプションがない場合は、別のファイル形式で画像をアップロードしてみてください。

画像は自動的に最上層のシルクスクリーンレイヤーに配置されますが、必要に応じてドキュメントレイヤーまたは最下層のシルクスクリーンレイヤーに移動できます。

コンポーネントのシルクスクリーン色設定

コンポーネントを選択後、右側のプロパティパネルでシルクスクリーン色を設定できます。

この色で、部品に属するすべての線、テキスト、参照記号、その他のシルクスクリーン要素が印刷されます。

基板シルクスクリーン色の設定

キャンバスの空白部分をクリックすると、右側のプロパティパネルで基板シルクスクリーンの色設定にアクセスできます。

上面/下面基板カラー:デフォルトは白色です。基板はカラー印刷が必要なため、まずベースカラー層を印刷する必要があります。この設定でそのベースカラーを決定します。

上面/下面シルクスクリーンカラー:デフォルトのシルクスクリーンカラー(参照記号や部品外枠のシルクスクリーンなど)。部品に個別に設定されたシルクスクリーンカラーがある場合、このデフォルトより優先されます。

カラーシルクスクリーンのプレビュー

上部メニュー → 表示 → 2D/3Dプレビューで、カラーシルクスクリーンと画像をプレビューできます。カラー印刷の効果を確認するには、右側のプロパティパネルでシルクスクリーン技術(Silkscreen Technology)をカラフルシルクスクリーン(Colorful Silkscreen)に設定する必要があります。

製造ファイルのエクスポート

設定を完了しカラーシルクスクリーンを編集したら、カラーシルクスクリーンの製造用ファイルをエクスポートします。上部メニュー → エクスポート → PCB製造ファイル(ガーバー)を開きます。

カラーシルクスクリーンをエクスポートするにはシルクスクリーンオプションにチェックを入れ、その後ガーバーファイルをエクスポートします。

注意:カラーシルクスクリーン基板にJLCPCBのSMTサービスが必要な場合、必ず「パネル化」機能をエッジレール付きで設定してください。そうしないと、SMTサービスを選択した際にカラーシルクスクリーンが印刷されません。

「技術面を設定」をクリックするか、トップメニューの「ツール」→「パネル化」からパネル化メニューにアクセスします。パネル化方法(「スタンプ穴」/「Vカット」)を選択し、プロセスエッジを有効化(「技術面を作成」)します。パネル形式は1(列)×1(行)に設定可能ですが、パネル内の数量を増やす必要がある場合は他の形式を設定できます。

ガーバーファイルをエクスポート後、JLCPCBの多色シルクスクリーン用に特化したファイルがガーバーzipファイルに含まれます:

多色回路基板の注文方法

EasyEDAから直接注文するか、EasyEDAで生成したガーバーファイルをJLCPCBの見積もりページにアップロードできます。JLCPCBの注文システムで対応するオプションを設定し、多色シルクスクリーンを選択する必要があります。

現在マルチカラーシルクスクリーンが対応する色数:

Layers2 layers,4 layers
PCB ColorWhite
Outer Copper Weight1oz
Surface FinishENIG
Gold Thickness1u
Via CoveringTented, Untented, Plugged
Delivery FormatSingle PCB, Panel by Customer

次に「詳細オプション」で、シルクスクリーン技術の下にある「EasyEDA マルチカラーシルクスクリーン」を選択してください。

多色シルク印刷PCBに関する重要事項

EasyEDAのカラーシルク印刷用生産ファイルはガーバーとは別ファイルです。JLCPCBではお客様のガーバーファイルを当社のプロセス条件に適合するよう調整しますが、この調整はカラーシルク印刷ファイルには反映されません。ガーバー調整が当社設定の誤差許容値2mmを超える場合、カラーシルク印刷は生産ファイルに含まれません。したがって、以下の設計要素に注意してください。これらはガーバー調整を引き起こし、カラーシルクスクリーンの生産に影響を与える可能性があります:

注意:Vカットがある場合、PCBパネルサイズは70*70 mm以上であることを確認してください。これより小さいサイズの場合は、マウスバイトでパネル化してください。

JLCPCB SMT実装におけるエッジレール設定:パネルをJLCPCBでSMT実装する場合、エッジレールには特定の設計要件があります。設計がこれらの基準を満たさない場合は、エッジレールを調整してください。調整時の誤差許容範囲を超えると、多色シルク印刷が実施されない可能性があります。SMT実装用に提出されるパネルは、Vカットパネル化基準に準拠していることを確認してください。

サイズが70*70mm未満の場合、当社システムは自動的にエッジレールを追加してサイズを拡大します。この場合、当社のエンジニアが基板上の多色シルクスクリーン位置を調整します。エッジレールは、規則的な形状のPCBにはVカットで、不規則な形状の基板にはマウスバイトで追加されます。

EasyEDA Pro パネライズ設定:現在、EasyEDA Proのパネライズ機能は多色シルクスクリーンを十分にサポートしておらず、自動パネライズでは多色シルクスクリーンの内容が複製されません。エクスポートされる多色シルクスクリーンのガーバーデータには、マスター基板のデータのみが含まれ、他の基板には多色シルクスクリーンファイルは含まれません(画像参照:右側がデザインプレビュー、左側が実際の製造画像)。