PCBにおけるレジン用途と開発背景及び特徴説明
1 min
1.PCBにおけるレジン用途及び開発背景
プリント基板(PCB)において、レジンは非常に重要な役割を果たしています。レジンは主に絶縁材料として使用されることが多く、PCBの耐久性や信頼性を向上させるために不可欠な存在です。電子機器の進化に伴い、より高密度で高速な信号処理が求められるようになり、そのためには基板に用いる材料の特性が極めて重要です。レジンの用途や技術要件は、これらの高性能化要求に対応するために継続的に開発されています。
図1 JLCPCBにおけるPCB組立ラインイメージ
1.1 レジンの用途
PCBにおけるレジンの主な用途は以下の通りです。
絶縁材料としての使用:レジンは、PCB内の異なる導体間を電気的に絶縁する役割を持ちます。これにより、信号が正しく伝達され、ショートやリークなどの電気的トラブルを防止します。
防湿性と耐環境性の向上:レジンは基板全体をコーティングすることで、水分や湿気などの外部環境から基板を保護します。これにより、過酷な環境下でも電子機器が安定して動作するようにサポートします。
メカニカルストレスからの保護:PCBは物理的な衝撃や振動にさらされることが多いため、レジンを用いたコーティングにより、これらのストレスから基板を保護し、製品の長寿命化を実現します。
熱管理:PCB上の電子部品は動作時に熱を発生しますが、レジンを使ってこれらの熱を効果的に放散し、基板全体の温度上昇を抑えることができます。
1.2 開発背景
PCBに用いられるレジンは、当初は単純な保護目的で使用されていましたが、近年の電子機器の小型化・高性能化に伴い、その役割は高度化しています。電子機器の内部には、非常に多くのコンポーネントが高密度に配置されており、これらのコンポーネントが正しく機能するためには、基板材料の特性が性能を左右する重要な要素となります。そのため、レジンの開発は、絶縁性能や防湿性能、耐熱性能を向上させるために進められてきました。
特に5Gや自動運転車、IoT(InternetofThings)など、最新の技術トレンドに対応するためには、レジンの性能が極めて重要です。これらの技術は、PCBに対して高速な信号処理と高い信頼性を求めるため、より耐環境性の高いレジンや、熱伝導性に優れたレジンの開発が求められています。また、近年ではエコフレンドリーな素材開発も注目されており、環境に優しい成分を含んだレジンの導入も進んでいます。
1.3 技術要件
PCBに使用されるレジンには、いくつかの重要な技術要件があります。
絶縁特性の向上:レジンは、異なる回路間の絶縁を確保するために、優れた絶縁性能を持つことが求められます。特に、高周波信号を扱う回路では、微小な漏れ電流や絶縁破壊が信号の歪みを引き起こす可能性があるため、レジンの絶縁性能は重要です。
耐熱性:高温環境下でも安定して性能を発揮する耐熱性が必要です。レジンは、ICやパワーデバイスなどの発熱源からの熱を効果的に放散し、回路全体の温度管理に寄与する必要があります。PCBは特に高性能コンピュータや車載電子機器などで過酷な温度環境にさらされるため、レジンの耐熱性は極めて重要です。
耐環境性:湿度、化学薬品、UVなどの外部要因からPCBを保護するため、レジンには高い耐環境性が求められます。特に、防水性や耐薬品性に優れた材料を使用することで、製品寿命の延長を図ることができます。
熱伝導性:高速かつ高密度な電子回路では、発熱が大きな課題となります。そのため、レジンには熱を効果的に基板外に逃がす熱伝導性も求められています。
2.PCBにおけるレジンの特徴についての考察
PCBにおけるレジンは、その特性によってPCB全体の信頼性や耐久性を大幅に向上させることができます。以下では、レジンの主要な特徴について考察します。
2.1 絶縁性と耐電圧性
レジンの最大の特徴は、その高い絶縁性と耐電圧性です。これにより、異なる回路間や層間の絶縁が強化され、信号のクロストークやリークを防止できます。特に、PCBに使用される材料としては、電気絶縁性に優れるエポキシ樹脂やポリイミドが多く使用されています。これらの材料は、電気的な絶縁特性を確保しつつ、高温や高湿度環境でも安定した動作を保証するため、信頼性の高い電子機器の基盤となります。
2.2 耐熱性と熱伝導性
レジンには、高い耐熱性と熱伝導性が求められます。特に、近年の電子機器は性能向上に伴い発熱量が増加しており、レジンによる熱の放散は、電子部品の動作を安定させるために不可欠です。熱伝導性の高いレジンを使用することで、基板の全体温度を均一化し、局所的な過熱を防ぎます。これにより、長時間の安定稼働が可能となり、製品寿命の向上にも貢献します。
2.3 耐環境性
レジンは、外部環境からPCBを保護する役割を果たします。湿気や化学薬品、紫外線に強いレジンを使用することで、基板が腐食や劣化することを防ぎます。特に、湿度の高い環境や屋外で使用される電子機器では、防水性に優れたレジンが必要です。また、化学薬品が使用される工場や医療機器にも、レジンによる保護は欠かせません。
3.PCBにおけるレジンの今後の技術動向
今後、PCBにおけるレジンの技術は、以下のような方向性で発展していくことが予想されます。
3.1 高性能化への対応
今後の電子機器のさらなる高性能化に伴い、PCBに使用されるレジンも進化する必要があります。特に5G通信や自動運転車、AI機器の普及により、電子部品の高密度化と高速化が求められるため、レジンの絶縁性能や耐熱性がさらに重要となります。これに対応するために、より高性能なレジン材料の開発が進められています。
3.2 環境対応材料の開発
環境問題への対応が求められる中で、レジン材料もエコフレンドリーな方向へ進化していくことが期待されています。従来のレジンは石油由来の材料が主流でしたが、今後は再生可能な材料を使用した環境負荷の少ないレジンの開発が進むと予想されます。また、レジンのリサイクル技術や、製造プロセスにおける環境影響を最小限に抑える取り組みも重要となります。
3.3 多機能化
今後のレジンは、単なる保護や絶縁機能にとどまらず、様々な機能を持つ「多機能レジン」へと進化する可能性があります。例えば、自己修復機能を持つレジンや、導電性を持ちながら絶縁機能も備えたハイブリッドレジンなどが研究されています。これにより、PCBの設計自由度が向上し、さらなる高性能化が期待されます。
4.考察とまとめ
PCBにおけるレジンは、電子機器の信頼性や性能に大きく寄与する重要な材料です。絶縁性、耐熱性、耐環境性など、様々な要求に応えるために技術開発が進んでおり、特に今後の高性能化や環境対応に向けた材料革新が期待されています。今後もレジン技術は多様化し、より複雑な要求に応える製品が登場するでしょう。技術の進化とともに、レジンの役割はさらに重要性を増していくと考えられます。
学び続ける
72個のLEDを搭載した精密腕時計の設計:JLCPCBのSMT実装で製作する直径40 mmの円形PCB
要点 本事例では、直径40 mmの円形PCBを用いた72個のLEDを搭載する腕時計の設計と製作を紹介します。JLCPCBのSMT実装サービスによって70個以上の0603サイズLEDの手はんだ付けを省き、ENIG表面処理で実装に適した平坦性を確保しました。また、マウスバイト付きの分離タブを使用する面付けにより、円形基板の自動実装に対応しています。EasyEDAでの回路図作成から、ファームウェアの最適化、市販のステンレス製ケースへの組み込みまで、一連の開発工程を解説します。 開発の背景と目的 独自のウェアラブル機器の開発は、電子工作の中でもやりがいがあり、同時に難しい分野です。市販のスマートウォッチがOLEDディスプレイや高性能プロセッサを採用する一方、オープンソースプロジェクトの制作者Taifur氏は、シンプルな構成とすっきりした外観を目指した「LED Round Watch」を開発しました。 基本構想はシンプルですが、実現には工夫が必要でした。72個のSMD LEDを円形に配置し、ATmega328Pマイコンと高精度なリアルタイムクロック(RTC)で制御する腕時計です。 72個のLEDを放射状に配......
基板の種類を初心者向けに解説|用途別・構造別の違いをわかりやすく紹介
電子工作や製品開発で使われる「基板」にはいくつかの種類があります。しかし、たくさんの種類があると逆に「どうやって使い分ければいいの?」と感じると思います。 この記事では、基板の種類について「材料」「構造」「用途」の観点からやさしく整理します。 基板とは?初心者が最初に知っておきたい基本 電子機器に使われている「基板」は、電子部品を取り付けて電気的につなぐための土台です。配線を整理し、機器を小型化・安定動作させることができます。 基板は家電、PC、スマートフォン、LED機器など幅広く使われています。「基板の種類」について知ることで、用途に合った選定がしやすくなります。 基板の種類はどう分類される? 基板の分類は、いくつかの視点があります。 代表的なのは次の2点です。 材料による違い:基板がどの材料からできているか 層数による違い:基板の配線が何層に分かれているか 例えば、強度や価格を重視するか、小型化や曲げやすさを重視するかで最適な基板は変わります。 代表的な基板の種類一覧 ・ガラスエポキシ基板 ガラスエポキシ基板(FR-4)は、強度と絶縁性のバランスが良く、最も一般的な基板です。汎用性に優れていて......
プリント基板とは?電子工作で便利な理由を実例付きで解説!
電子工作をしていると、最初はブレッドボードで回路を組むことが多いと思います。LEDを光らせたりセンサーを動かしたりするだけなら、ブレッドボードでも十分楽しめます。 でも、少し慣れてくると、「配線がごちゃごちゃしてきた」「ケースにきれいに収めたい」と感じる場面が出てくると思います。そんなときに役に立つのがプリント基板です。 この記事では、プリント基板とはなにか、ブレッドボードやユニバーサル基板との違い、実際にプリント基板で作れるもの、そして基板を作る基本的な流れまで、ション新車向けにわかりやすく解説します。 プリント基板とは プリント基板とは、電子部品を取り付けて、部品同士を電気的につなぐための土台の板です。PCB(Printed Circuit Board)とも呼ばれます。 ブレッドボード・ユニバーサル基板との違い https://pixabay.com/photos/integrated-circuit-computer-arduino-441294/ ブレッドボードやユニバーサル基板は、部品を配置した後にワイヤーを使い、自分で配線します。一方、プリント基板では、あらかじめ基板上に銅の配線パター......
PIDI-BOX01: JLCPCBがRaspberry Pi Zero 2WでモジュラーDINレールコントローラを可能にした方法
Raspberry Pi Zero 2Wによるガーデン灌漑の自動化:固定I/Oでは不足するとき 4年前、豊富なハードウェア開発経験を持つドイツ人の電子設計エンジニア、ヴォルフガング・マンスフェルド氏は、自宅のガーデン灌漑を自動化する商用ソリューションを探していました。しかし、自身のニーズに合うものは見つかりませんでした。そこで、自分で作ることにしたのです。 最初のプロトタイプは動作しましたが、PCBの製造コストが高く、イテレーションを続ける大きな障壁となっていました。そんな中、JLCPCBをKiCadコミュニティ経由で発見し、プロジェクトは新たな次元へ。Raspberry Pi Zero 2Wを基盤とした、完全にモジュラーでオープンソースのDINレールコントローラ「PIDI-BOX01」が誕生しました。 PIDI-BOX01 モジュラーDINレールコントローラ(Raspberry Pi Zero 2W搭載)をJLCPCBで製造 課題:成長が必要な灌漑システム 自動ガーデンは一度に完成しません。最初は2つの電磁弁から始まり、湿度センサーを追加し、温度プローブを足し、気づけば10個のデバイスを制御する......
4層基板と2層基板の違いとは?|用途別の選び方を初心者向けに解説
基板設計を始めると「2層基板で足りるのか、4層基板が必要なのか」という判断に迷うことがあるでしょう。 4層基板はコストが上がる一方、信号品質やEMI対策に大きなメリットがあるのです。 今回は、2層基板と4層基板の構造の違いから、用途別の選び方まで具体的な判断基準を解説します。 2層基板と4層基板の基本的な違い 2層基板は表面と裏面の2つの銅層で構成されており、すべての配線をこの2層に収める必要があります。構造がシンプルなため製造コストが低く、幅広い用途で使われる標準的な選択肢です。 4層基板は表裏2層に加え、内層に2層を持つ構成です。一般的なスタックアップは「信号層/グランドプレーン/電源プレーン/信号層」の4層構造で、内層の電源・グランドプレーンが信号品質の安定に大きく貢献します。コストは2層基板と比較して1.5〜2倍程度になりますが、得られる性能向上は設計の自由度を大きく広げます。 2層基板が向いているケース シンプルな回路・低速信号 LEDドライバ・温度センサー・単純なマイコン回路など、動作周波数が低くノイズの影響を受けにくい回路は2層基板で十分です。部品点数が少なく配線がシンプルであれば、......
プリント基板を自作するには?初心者向けに設計から発注までの流れを解説
「プリント基板を自分で作ってみたい」と思ったとき、最初に壁になるのが「どこから始めればいいかわからない」という問題です。実は、プリント基板の自作は設計ツールと発注サービスを使えば、初心者でも取り組めます。この記事では、基板自作の2つのアプローチと、設計から発注までの基本的な流れをわかりやすく解説します。 プリント基板の自作とは 「基板を自作する」には大きく2つのアプローチがあります。 1つ目は、銅張積層板にエッチング液を使って自宅で基板を手作りする方法です。手軽に試せる反面、精度に限界があり、細かい配線や両面基板の製作は難しくなります。 2つ目は、設計ツールで回路と配線を設計し、製造業者に発注して高品質な基板を作る方法です。現在はJLCPCBのような格安製造サービスが普及しており、少量・低コストでプロ品質の基板を手に入れられます。初心者には**「設計して発注する」**方法が現実的でおすすめです。 自作に必要なもの プリント基板を自作する際に必要なものを紹介します。 設計ツール(EasyEDA・KiCad) 基板設計には専用のCADツールが必要です。初心者に特におすすめなのがEasyEDAです。ブラ......