This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
지원 센터

JLCPCB 표면 마감

May 16, 2025에 마지막으로 업데이트됨

JLCPCB는 세 가지 표면 처리 옵션을 제공합니다: HASL, 무연 HASL, ENIG. PCB 표면 처리는 노출된 구리 패드를 산화로부터 보호하기 위해 적용됩니다. 산화는 접촉 패드가 용융된 납땜과 잘 결합하지 못하게 만듭니다.


HASL - 열풍 솔더 레벨링


HASL은 인쇄 회로 기판(PCB)에 사용되는 표면 처리 방식 중 하나입니다. 열풍 솔더 레벨링(HASL)를 위해, 기판은 용융된 납땜 용액에 담근 다음, 과도한 납땜을 제거하는 열풍 나이프 컨베이어를 거치게 됩니다. 요약하자면, 구리 패드는 얇은 납땜 층으로 덮여 있으며, 이 층이 노출된 구리를 보호합니다. 이렇게 하면 기판의 저장 수명이 늘어나고, 기존의 납땜 층 덕분에 용융 납땜 접합이 더 쉬워집니다. HASL은 대부분의 DIY 프로젝트에서 널리 사용되는 저렴한 표면 처리 방식입니다. 그러나 HASL은 미세 피치 부품에는 적합하지 않은데, 이는 HASL이 고르지 않은 표면을 남기기 때문입니다.



장점 :

저렴한 가격

구리 부식 방지


단점 :

불균일한 표면

미세 피치 부품에 적합하지 않음

열 충격

젖음 불량

공정 중 높은 열 응력으로 인해 PCB에 결함이 발생할 수 있음



무연 HASL


무연 HASL은 무연이며 ROHS 규정 준수 제품에 적합한 HASL의 변형입니다. 무연 솔더에는 더 높은 납땜 온도가 필요하다는 점에 유의하세요.



ENIG _ 비화학적 니켈 / 금도금 (Electro-less Nickel / Immersion Gold)


ENIG는 산업용에서 가장 인기 있는 표면 처리 방식이 되고 있습니다. ENIG 도금 과정에서 구리 패드는 니켈 코팅으로 보호되며, 그 위의 금층은 보관 중에 니켈을 보호하는 역할을 합니다. 금의 높은 내식성 덕분에 ENIG는 HASL에 비해 우수한 내식성을 제공합니다. 또한, 니켈/금 마감의 우수한 표면 평탄도는 부품을 패드에 평평하게 납땜할 수 있도록 하여, 납 없는 공정 요구사항 및 복잡한 표면 부품(BGA 및 플립 칩 등)의 증가 추세에 적합한 솔루션을 제공합니다.



장점 :


평평한 표면

강력한 무연

PTH에 좋음


단점 :


블랙 패드 증후군

높은 가격

재작업에 좋지 않음