DFM 분석 결과 보기 도움말
Oct 10, 2024에 마지막으로 업데이트됨
메인 인터페이스
아래에 제공된 인터페이스 창을 통해 분석 결과의 세부 사항을 확인할 수 있습니다. 기능은 다음과 같은 레이아웃 영역으로 구분됩니다:
1. 섹션 A: 제목 표시줄로, "[분석 모듈 이름] > [분석 항목 이름]" 형식을 따릅니다. 예를 들어, 모듈 이름이 "배선 층 분석"이고 분석 항목 이름은 "트레이스 간격"입니다.
2. 섹션 B: 이 분석 항목의 기능에 대한 간단한 설명입니다.
3. 섹션 C: 층 선택 기능입니다. 많은 분석 항목들이 층별로 분류되어 있으며, 각 층 이름 뒤에는 해당 항목에 대한 보고 수가 나타납니다. 예를 들어, "상단 층 (50, 0, 0)"은 세 개의 숫자가 각각 빨강, 주황, 초록색으로 표시되며, 이것은 (위험: 50, 경고: 0, 양호: 0)을 의미합니다. 이러한 등급에 대한 더 자세한 내용은 섹션 H에서 확인할 수 있습니다.
4. 섹션 D: 현재 검토 중인 개별 분석 포인트가 목록 형식으로 표시됩니다. 더 자세한 정보는 섹션 D의 상세 설명에서 확인할 수 있습니다.
5. 섹션 E: 주요 그래픽 영역의 표시 제어 옵션입니다. "스마트 디스플레이"를 선택하면, 각 측정 결과를 확인할 때 관련 없는 층이 자동으로 숨겨집니다. "자동 맞춤 보기"를 선택하면, 각 결과가 적절한 확대 수준으로 자동 조정되어 화면에 나타납니다.
6. 섹션 F: 이 분석 항목의 기능에 대한 자세한 설명으로, 위반 발생 시 잠재적인 생산 위험에 초점을 맞추고 있습니다.
7. 섹션 G: 이 분석 항목의 기능을 보여주는 그림입니다.
8. 섹션 H: 경고 수준 안내 규칙입니다. 섹션 D의 값들은 이 규칙에 의해 정의된 여러 수준에 속합니다. 분석의 대부분의 측정치는 길이 값이며, 일부는 비율과 같은 무단위 값입니다. 특정 분석 항목은 값 없이도 나타낼 수 있습니다(예: 고립된 와이어 끝, 이는 항상 경고 또는 위험으로 나타납니다).
섹션 D 상세 설명
이 섹션은 표 형태로 되어 있으며, 각각의 열에 대한 설명은 다음과 같습니다:
1. "All"이라고 표시된 열은 경고 단계를 나타내며, 이를 선택하여 표시를 필터링할 수 있습니다.
2. 값(Value) 열: 대부분의 분석 항목은 두 지점 간의 측정을 기반으로 하며, 이는 길이를 나타냅니다. 몇몇은 단위가 없는 값(예: 퍼센트)이고, 일부 분석 항목은 값을 갖지 않습니다(예: 항상 경고 또는 위험으로 표시되는 매달린 와이어의 끝).
3. 객체 1(Object 1) 및 객체 2(Object 2)는 분석 항목을 위해 측정된 두 객체를 나타냅니다. 예를 들어, 트레이스 간격 분석에서는 각 결과가 두 개의 평행 트레이스를 포함합니다. 객체 이름은 일반적으로 DFM 엔진에 내장된 기하학적 도형입니다 (예: r3.93701은 지름이 3.93701 밀인 원을 나타냅니다. 객체가 트레이스라면, 이는 폭이 3.93701 밀인 트레이스를 의미합니다). 다른 예로는 직사각형 형태의 rect20x30과 타원 형태의 oval20x50이 있습니다. 그러나, 복잡한 사용자 정의 도형은 가끔 의미 없는 문자열로 표시될 수 있습니다. 부품 검사에서는 참조 설계자 이름(예: R10, R11, R12)이 표시됩니다. 일부 분석에서는 하나의 객체만 포함되고, 다른 객체는 표시되지 않습니다.
표 아래에는 각 측정 결과를 필요 시 선택하고 검토할 수 있는 여러 버튼이 있습니다.
참고: 경우에 따라 분석 항목의 결과가 많아져 데이터 양이 Gerber 파일 자체보다 더 커질 수 있습니다. 대부분의 분석 항목은 공통된 특성을 지니고 있으며, 너무 많은 결과를 검토하면 검사 피로를 초래하여 수동 검사의 효과가 떨어질 수 있습니다. 따라서 우리는 최종적으로 가장 낮은 수준의 결과 50개만 보존하기로 결정합니다.