This website requires JavaScript.
クーポン
発送先

よくあるご質問

  • 1.$3の価格にはどのようなステンシルが含まれていますか?

    $3の価格には、304 HTAステンレス鋼製の高精度レーザーカットステンシル(カスタムサイズ≤100×100 mm)が含まれ、切断精度は最大±0.003 mmです。

  • 2. $3のSMTステンシルは誰が対象ですか?

    サイズが100×100mm以下のカスタムステンシルをご注文のお客様は、$3の価格が適用されます。PCBの最低注文数量は不要です。

  • 3. $5クーポンは何度まで受け取れますか?

    お客様1名様につき、ステンシル用$5クーポンは1回のみご利用いただけます。ナノコーティングステンシルページで別の$5クーポンをまだご利用でない場合、2枚の$5クーポンをご利用いただけます。有効期限切れを防ぐため、ステンシルをご注文される際にクーポンをご利用いただくことをお勧めします。一度期限が切れると、再度ご利用いただくことはできません。

  • 4.PCBとステンシルを一緒に注文した場合、それらは一緒に発送されますか?

    状況によります。 PCBとステンシルを同時にご注文の場合、ステンシルサイズが280×280mm以下のものはPCBと一緒にお届けできます。 ただし、エクスプレス配送(例:DHL、FedEx)を選択された場合、ステンシルサイズが280×280mmを超えるものは別途発送となります。

  • 5. ナノコーティングはいつ選ぶべきですか?

    ナノコーティングはペーストの離型性を向上させ、よりクリーンで均一なプリントを保証します。BGA、QFN、その他の微細ピッチ部品を搭載したPCBに強く推奨されます。

  • 6. ナノコーティングを選択すると、なぜ電解研磨が自動選択されるのですか?

    なぜなら、両者を組み合わせることで最良の結果が得られるからです。 電解研磨は、レーザー切断で生じたバリやスラグを除去し開口部の壁面を平滑化することで、清潔で均一な表面を形成します。これによりナノコーティングの密着性が向上し、性能が安定します。この複合プロセスにより、ペーストの剥離性が改善され、初回歩留まりが向上し、ステンシルの寿命が延長されます。

  • 7. ナノコーティングされたステンシルを選択した場合、追加でどの程度の生産時間がかかりますか?

    ナノコーティングには通常、追加で12時間かかります

  • 8. $3のステンシル価格を得るには、PCBを注文する必要がありますか?

    いいえ。ステンシルは単独で、またはPCBと一緒に注文できます。どちらのオプションも、ステンシルサイズが100×100mm以下の場合に限り、割引の対象となります。

  • 9.割引を受けるためにステンシルのサイズをカスタマイズするにはどうすればよいですか?

    ご注文の際は、「カスタムサイズ」で「はい」を選択し、長さおよび幅の両方を100mm以下にご設定ください。

  • 10. PCBを既に注文した場合、ガーバーファイルを再度アップロードする必要がありますか?

    必要ありません。既存のPCB注文を再利用してステンシルを追加できます。注文履歴で「すべて表示」をクリックし、「ステンシルが必要」をご選択ください。

  • 11.$5のクーポンと$3のステンシル特典を併用できますか?

    はい!$5のクーポンが適用できます。つまり、$3のステンシルが送料以外は完全無料になる可能性があります。

  • 12. JLCPCBのプレミアムナノコーティング技術がなぜコストパフォーマンスに優れているのか?

    レーザーステンシル分野における大規模かつ拡大を続ける顧客基盤により、JLCPCBは早期に先進的なナノ真空コーティング装置への投資を決定しました。この戦略的判断により、生産規模の拡大、装置効率の最適化、コーティングサイクルあたりのコストを大幅に削減することが可能となり、高品質なナノコーティングを驚くほど手頃な価格で提供しています。

  • 13. ステンシルについてさらに質問があります。御社チームに連絡するにはどうすればよいですか?

    ステンシルサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。メールアドレス:sophia@jlcpcb.com または support@jlcpcb.com喜んでお手伝いいたします!

JLCPCB ステンシル– 高精度組立用

無料見積もり

ステンシルのサイズをカスタマイズする方法?

ステンシルのサイズをカスタマイズする2つの簡単な手順。

即時見積もり
即時見積もり

当社のプレミアムピック—ナノコーティングステンシル

ナノコーティングステンシル – はんだペーストの剥離性向上とSMT初回歩留まり向上を実現。他社では$100以上もする製品が、JLCPCBならわずか$4.72。BGA、QFNなどの微細ピッチ部品を搭載した基板に最適です。(注:未利用の方は下記でさらに$5クーポンを入手可能)

$5

ステンシルクーポン

有効期限30日間

今すぐクーポンを入手