This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
PCB組立FAQ(パート2)

PCB組立FAQ(パート2)

最終更新日: Sep 10, 2025

1. 配置プレビューにおける赤い点はピン1を意味しますか?


一般的に、赤い点をピン1とは呼びません。これは単なるマーキングであり、部品の向きを示すために使用されます。下図に示すように、基本的に部品自体に点があり、PCB(シルクスクリーン)上にも点があります。これらが一致している場合、部品が正しく配置されていることを意味します。


図1. PCBと部品上のドット

図2. 赤いドット


2. 配置プレビューで部品の向きが間違って表示される場合は?



設計で定義した0度が当社の定義と異なる場合がありますが、回転方向は同一です。そのため、一部の部品が誤った向きで配置されている場合があります。この場合、ピック&プレースファイル内の回転角度を変更することで修正可能です。ファイル変更方法が不明な場合は、ご注文ください。当社エンジニアが組立前にシルクマークに基づき部品の回転角度と極性を確認・修正いたします。



3. パッケージの「0」度について



シンプルなルールは一つだけです:PCBライブラリのゼロ方向は、パッケージ(テープ/リール)内の部品方向と一致させる必要があります。



ほとんどのデータシートでは、パッケージ内の部品配置方法が記載されています。なお、メーカーによってはこの情報を別ファイルで提供している場合もあります。メーカー名に「tape and reel」を付けて検索すればPDFが見つかります。例えば「on semiconductor tape and reel」で検索すると、Tape & Reel Packaging Standardsが見つかります。以下にいくつかの例を示します。



図3. SOT23-3のゼロ度(ON-Semi)

図4. SOT23-5のゼロ度(ON-Semi)

図5. SOIC-8のゼロ度



同一メーカーの同一パッケージであっても、部品によってテープ上の向きが異なる場合があります。部品番号に注意し、メーカー提供のテープ&リール包装規格を参照してください。


4. 部品価格が異なる理由



ほとんどのSMD部品については、PCB組立を処理するために最小数量が必要となります。あるいは、組立工程中の消耗に備えて予備部品が必要となるため、最低発注数量が設定されています。お客様が要求される部品数量が最低数量に達しない場合、最低数量分の固定料金が課金されます。未使用部品は生産工程で直接廃棄されるため、送付されませんのでご注意ください。



5. 部品の再入荷時期について


通常、購買部門は独自の調達計画に基づき、在庫残高に応じて購入時期を判断します。ただし納期は予測不能なため、具体的な入荷時期は当社も把握しておりません。ウェブサイトで随時ご確認ください。お急ぎの場合は、まず部品の在庫状況をご確認いただくことをお勧めします。



6. LCSCウェブサイトでは在庫ありと表示されるのに、JLCPCBライブラリでは在庫なしとなるのはなぜですか?



当社の部品供給元はLCSCであり、LCSCは江蘇省と深センに2つの倉庫を保有しているためです。そのため、LCSCウェブサイトでは在庫ありと表示されていても、ご注文時に在庫が0と表示される場合があります。これは異なる倉庫からの供給によるもので、当社では在庫を移動させることはできません。



7. どの部品を実装しますか?



通常、ご注文時にご確認いただいた部品のみ実装いたします。部品の「確認」ボタンをクリックされていない場合、BOMファイルに記載されていても実装いたしません。ご注文時に部品の漏れがないか必ずご確認ください。



8. DFMにおける「+/-」記号について


部品には常に重要なマークが付いています。ダイオードの場合、「+」は陽極、「-」は陰極を示します。極性コンデンサでは「+」が陽極を示します。また、IC上のマークは赤い点で示されます。


9. PCBA注文で「支払い前の確認」が利用できない理由



通常、PCBアセンブリ注文を確定すると、システムが部品を優先的に確保します。これにより、他の顧客が確保済みの部品を使用できなくなります。時差などの様々な問題により、注文が期限内に支払われない場合、部品が継続的に確保されたままとなり、リソースが拘束され他のお客様が利用できなくなります。そのため、アセンブリ注文は先に支払いが必要です。


10. 部品の極性はどのように判断しますか?

以下の2つの状況があります:


  1. 基本的には、シルク層に基づいて判断します。シルク層がない場合、またはPCB上の部品配置を判断する基準点がない場合、正しい極性を認識できません。その際はメールでご確認させていただきます。時差やその他の制御不能な要因により、生産遅延が発生する可能性があります。生産遅延を避けるため、シルク層を追加していただくことを推奨します。これにより迅速かつ容易に確認が可能です。


2. シルクスクリーン層にマークポイントがある場合、それがお客様のCPLファイルと一致しないことがあります。この場合、デフォルトではシルクスクリーン層に基づいて配置を行います。誤解を避けるため、ファイルが正しいことを必ずご確認ください。


一般的に、ダイオード部品については、極性を示すために以下の画像のようにシルクスクリーンを設計されることをお勧めします。シルク表示には2種類あります。一つはカソードを指す三角形の追加、もう一つはカソード側に帯を追加する方法です。



11. 部品価格が前回注文と異なるのはなぜですか?



ご存知の通り、当社の一部部品資源はLCSCから調達しております。調達チャネル・時期・数量が異なるため、JLCPCBとLCSCで部品価格が変動する場合がございます。また当社には自社部品倉庫があり、補充時の価格も上記3条件により変動します。ご注文時はウェブサイト掲載価格をご参照ください。また製造時の不良率を考慮し、組立用に予備部品を準備いたします。通常、予備部品費用は総部品費に含まれます。


12. リフローはんだ付け部品



部品の表面が粗い、部品の高さが高い、ノズルが部品を吸い上げられないなどの理由で、部品を直接SMT機に投入できず、手作業で配置する必要があります。



13. 部品のプログラミングは可能ですか?



一部部品のプログラミングに対応しています。必要な場合は、部品情報、基板画像、具体的なプログラミング方法をご提供ください。技術チームで実現可能性を確認後、詳細な見積もりを提出します。



14. 経済組立設計に関する注意事項



経済組立の場合、基板はパネル化され一括生産されるため、組立後に基板を分離する必要があります。デパネル化のための基板切断には約0.2mmの公差が生じます。従いまして、経済組立を選択される際は、設計段階でデパネリング公差を考慮されることをお勧めします。配線や部品の端は基板端から0.3mm以上離すことを推奨します。


15. 未実装部品に関するご注意

税関規制の要件により、完成PCBA注文に未実装部品を同梱することはサポートしておりません。

JLCPCBでは代替案のご検討とカスタマーサービスへのご連絡をお勧めします。追加作業費が発生することにご留意ください。



16. 01005フットプリント部品について

JLCは01005フットプリント部品の使用をサポートしています。ただし、より良いはんだ付けを確保するため、SiMTはんだ付けにステップステンシルが必要かどうかご検討いただくことをお勧めします。使用する部品のフットプリントが大きく異なる場合、各種部品に適切な量のはんだペーストを供給するため、ステップステンシルの使用を強く推奨します。




17. パッド上ビアのはんだ付け問題

お客様の設計でパッド上にビアがある場合、はんだがビア内に流れ込み、リフロー後のはんだ接合が弱くなる可能性があります。納期遅延を避けるため、当社はデフォルトで注文を継続し納品手配を行います。生産工程で設計上の問題を発見した場合は、メールでお客様に通知し、今後の注文における設計最適化をご検討いただくよう努めます。お客様側でも、はんだ付け不良を回避するため、PCB製造に適したビアカバーオプションの選択をご検討いただけます。