This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
JLCPCB表面処理(表面仕上げ)

JLCPCB表面処理(表面仕上げ)

最終更新日: May 18, 2025

目次
  • HASL - ホットエアーソルダーレベリング
  • 鉛フリーHASL

 JLCPCBは3つの表面仕上げオプションを提供することができます: HASL、鉛フリーHASL、ENIG。PCB表面仕上げは露出した銅パッドに施され、コンタクトパッドが溶融はんだと結合する能力を強く阻害する酸化から保護します。

HASL - ホットエアーソルダーレベリング

HASLはプリント回路基板(PCB)に使用される仕上げの一種です。ホットエアーソルダーレベリング仕上げでは、基板を溶融はんだの浴槽に浸し、余分なはんだを払い落とすホットエアーナイフのコンベヤーを通過させます。基本的に、銅パッドはあらかじめ最も薄いはんだ層で錫メッキされ、錫メッキによってその下の裸の銅が保護されます。ほとんどのDIYプロジェクトでよく使われる安価な仕上げです。ただし、HASLは表面に凹凸が残るため、ファインピッチ部品には適さない。

長所:

・安い

・銅の腐食を防ぐ

短所:

・表面に凹凸がある

・ファインピッチ部品には向かない

・熱衝撃

・濡れ性が悪い

・プロセス中の高い熱応力により、PCBに欠陥が生じる可能性がある。

鉛フリーHASL

鉛フリーHASLは、ROHS対応製品に適合する鉛を含まないHASLからのバリエーションです。鉛フリーはんだは、より高いはんだ付け温度が必要となりますのでご注意ください。

ENIG _ 無電解ニッケル / 無電解金

ENIGは、産業用として最も人気のある表面処理として急速に普及しています。ENIGメッキプロセスでは、銅パッドはニッケルのコーティングで保護され、保管中は金の層がニッケルを保護します。これは、金の高い耐食性により、HASLと比較して優れた耐食性を提供します。さらに、ニッケル/金仕上げの優れた表面平坦性により、部品をパッド上に平坦にはんだ付けできるため、鉛フリーの要求や、平坦な表面を必要とする複雑な表面部品(特にBGAやフリップチップ)の増加など、業界の主要トレンドに対する理想的な回答となっています。

長所

・フラットな表面

・強力な鉛フリー

・PTHに最適

短所

・ブラックパッド症候群

・高価

・リワークには向かない