This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
JLCPCBが提供するカスタマイズサービス

JLCPCBが提供するカスタマイズサービス

最終更新日: Sep 10, 2025


お客様のニーズに応え、個別のご要望にお応えするため、JLCのパーソナライズドサービスは注文プラットフォームに統合されました。実際、当社は生産現場においてもより幅広いカスタマイズサービスを提供しております。以下に、関連するサービス項目と料金基準をご説明します。必要に応じて、ご注文時に備考欄にご記入いただくか、サポートチームまでお早めにご連絡ください。

1- 組立用スタンドオフ



適切な高さのスタンドオフを選択してください。ピンを保護したり、高所にある部品のはんだ付けを支援するために使用できます。

料金基準:スタンドオフ部品代 + スタンドオフ1個あたり0.032ドル。

2- ピン曲げはんだ付け



デバイスピンを曲げ、デバイスを横向きに配置します。

料金基準:ピン1本あたり0.0157ドル。(困難な場合、料金が上昇する可能性があります。)




3- プログラミングサービス


標準SMT注文において、部分的なプログラミングテストをサポートします。JLCははんだ付け完了後のプログラミングのみ対応します。本サービスが必要な場合、お客様はチップモデル、基板上に確保されたプログラミングインターフェース定義、基板の写真、HEXまたはBIN形式のプログラムファイルを提供する必要があります。対応可能と確認後、追加料金が発生します。


料金基準:設計料7.86ドル+作業時間1時間あたり7.86ドル




4- 電源投入テスト



標準的なSMT注文については、部分的な電源投入テストをサポートします。このサービスが必要な場合、お客様は具体的なテスト方法を提供する必要があります。JLCが評価し実現可能性を確認した場合、追加料金が発生します。



料金基準:エンジニアリング料$15.7 + 作業時間1時間あたり$7.86



5- 追加部品実装



ミス防止と生産効率向上のため、受注後の追加はんだ付け部品の実装は通常対応しておりません。必要な場合はサポートまでご連絡ください。評価後に実施可能な場合、追加料金が発生します。対応不可の場合は、当初の注文情報に基づき生産を進めます。



料金基準:


1-) はんだ付けSMT部品を追加する場合

人件費:作業費 $47.14(2箇所のはんだ付け追加を含む)、追加1箇所ごとに$1.57加算

はんだ付けポイント料金:1ポイントあたり$0.0157

材料費:実際の材料価格に基づく



2-) スルーホール部品追加の場合

人件費:作業費 $7.88

はんだ付けポイント料金:はんだ付けポイント1点につき $0.0157

材料費:実際の材料価格に基づく



6- 静電気防止袋包装



標準的なSMT注文については、主に静電気による干渉や損傷から製品を保護するため、静電気防止袋包装の提供をサポートしています。



料金基準:

20*20CM以内のサイズの場合、1個あたり0.16ドル

サイズがこれを超える場合、価格は若干上昇します。





7- クランプ基板はんだ付け(非USBデバイス)



ピンヘッダーやRF同軸コネクタなどのクランプ基板はんだ付けデバイスには、手作業によるはんだ付けが必要です。

料金:はんだ付けポイント1箇所あたり0.05ドル。







8- クランプ基板はんだ付け(微細ピッチデバイス)



クランプ基板の微細ピッチデバイスをはんだ付けする場合、デバイスを基板の端で水平にクランプできるようにするため、通常ははんだ付け補助用の治具が必要です。



料金基準:

治具費:1セットあたり47.14ドル;基板枚数と組み合わせて複数治具の必要性を確認

人件費:デバイス1個あたり0.791ドル






9- OLEDディスプレイ画面のはんだ付け



OLEDフレックスケーブルのはんだ付けには、手作業によるはんだ付けが必要です。



料金基準:

はんだ付けポイント1箇所あたり0.05ドル

このような材料の場合、損傷を避けるため、はんだ付け後の対応領域は清掃されません。輸送中の包装保護を強化するため、仕切り包装の追加を推奨します。




10- 位置決めポストのトリミング


デバイスに位置決めポストがあるが、PCBに対応する穴がない場合、良好なはんだ付けを確保するため、デバイスの位置決めポストをトリミングする必要があります。



料金基準:

スルーホール:位置決めピン1本切断につき0.032ドル

SMT:位置決めピン1本切断につき0.032ドル+手作業実装料(はんだ付けポイントあたり0.016ドル)

切断不要の場合、SMT部品は機械ピックで基板実装されます。位置決めピン切断後は手作業ピック&プレイスが必要です。




11- ポゴピンデバイスはんだ付け



この種の部品は機械でピックアップできないため、基板への手作業による実装が必要です。

料金:デバイス1個あたり0.08ドル





ポゴピンでは、実装時にデバイスがパッド上のはんだペーストに接触し、はんだ汚染を引き起こす可能性があります。生産では、このリスクを顧客が承諾することをデフォルトとします。




ポゴピンデバイスはんだ付けのオフセット誤差基準は±0.15mmであり、生産時にはお客様がこの誤差を承諾したものとみなします。






12- 手動による部品挿入



この種の部品ははんだペーストによるはんだ付けを必要とせず、プラグイン端子、ジャンパーキャップなど、部品実装のために手作業で完了させる必要があります。



料金:デバイスあたり0.03ドル以上。

時間のかかる、または困難な組立については、後日価格を査定します。






13- USB部品の沈み込みはんだ付け


これらのデバイスは通常、はんだ付けプロセス中の安定性を確保し、落下や浮き上がりを防止するため、はんだ付け補助用の治具が必要です。これにより不良はんだ付けを回避します。

料金基準:1ジグあたり7.86ドル。ジグ数はPCBA注文数に応じて決定されます。





14- フライングプローブテスト



SMTフライングプローブテストに必要なファイルは?

EDAで設計された場合、PCBDOCファイルが必要です。具体的な操作ガイドは以下の通りです。





他のソフトウェアで設計した場合、ODB++ファイルが必要です。通常、このファイルのエクスポート方法は設計ソフトウェアの公式ウェブサイトで確認できます。

ADソフトウェアの場合、関連リンクは  https://www.altium.com/documentation/altium-designer/workspacemanager-dlg-odbsetup-formodb-setup-ad?version=20.0


Fusion 360の場合、関連リンクは 「Fusion 360 ElectronicsでODB++ファイルを作成する方法」(https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-create-an-ODB-file-with-Fusion-360-Electronics.html)です。

その他のソフトウェアについては、各公式ウェブサイトで関連ガイド文書をご確認ください。不明な点はJLCsupportまでお問い合わせください。


15. 部品の郵送パッケージ作成における顧客代行業務



生産工程において、生産中止を招くような例外的な状況が発生する場合があります。顧客の損失を最小限に抑えるため、かつ部品が未使用であることから、顧客は郵送パッケージを作成し、材料を郵送在庫として保管するよう依頼できます。なお、郵送材料は以降のSMT注文請求書に数量が記載されません。



料金:サービス料8ドル(材料種類20種類以内。超過分は1種類につき1ドル課金)