This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
SMT機械組立部品の使用ガイド

SMT機械組立部品の使用ガイド

最終更新日: Sep 15, 2025

SMT発注プロセスの標準化と機械組立部品の適正使用を確保するため、SMT機械組立部品の使用手順に関する以下の説明を提供します:


1. 機械組立部品の定義とインターフェース表示


本文書における「SMT機械組立部品」とは、二次加工を必要とする部品(例:金具、ケーブル、ヒートシンク等)を指します。これらの部品は現時点ではシステムマッチングに対応しておらず、手動での処理が必要です。



SMT部品マッチングインターフェースおよびSMT部品検索インターフェースでは、二次加工が必要な部品は下図のように「機械組立部品」と明示されます。これは、選択した部品が二次加工を必要とするものであることを識別するための注意喚起となります。


2. SMT発注に関する注意事項

SMT発注内容に「機械組立部品」と表示された部品が含まれる場合、製品品質を確保するため以下の手順を厳守してください:


1). SMT発注時、詳細オプションの「PCBA備考」欄で必ず[PCBA備考]を[はい]に設定してください。この選択は、二次加工が必要な部品が含まれることを示します。



2). [PCBA備考]ポップアップウィンドウにて、加工要件の詳細を明記してください。記載事項例:加工方法、重要パラメータ、期待される結果。(複雑な工程の場合は、詳細な作業指示書またはSOPをご提供ください。)




注記:加工備考は、情報不足による誤りや遅延を避けるため、明確かつ正確に記載してください。

円滑な加工・生産のため、上記ガイドラインの遵守をお願いいたします。