This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター

ステンシル注文手順

最終更新日: Sep 15, 2025



1. 開口処理のデフォルト基準

デフォルトでは、IC、BGA、および0805以上のフットプリントのコンデンサ/抵抗器などの開口部は、デフォルト基準で処理されます。標準処理が不要な場合、または開口部をペースト層と完全に一致させたい場合は、備考欄にご記入ください。

開口部処理の標準仕様詳細はこちらをご参照ください。  https://jlcpcb.com/help/article/opening-process-standard-of-stencil



2. ガーバーファイルへのペースト層の記載を強く推奨します。

ペースト層の記載は生産用ファイル作成に非常に役立ちます。ペースト層が記載されたファイルをご提供いただければ、それに基づいてステンシルが製作されます。必要な要素が全て含まれていることを必ずご確認ください。


注記:

ソルダーマスク層に存在するがソルダーペースト層に存在しない項目については、技術的な確認事項としてお客様にご連絡いたします。この技術確認を不要とする場合は、注文備考欄に「ソルダーペースト層のみに従い、ソルダーマスク層とソルダーペースト層の差異は無視してください」とご記入ください。

3. ステンシル厚さ

ご注文ページではステンシル厚さを選択いただけます。お客様ご自身で厚さを選択いただくか、JLCPCBのエンジニアがガーバーファイルの特徴に基づき適切な厚さを選択することも可能です。



標準厚さオプションとして、0.1mm、0.12mm、0.15mm、0.18mm、0.2mmを無料で提供しています。また、0.03、0.04、0.05、0.06、0.08、0.25、0.3、0.4、0.5 mmの特殊厚みは追加料金でご利用いただけます。



4. 有効領域

ステンシルの有効領域とは、レーザー加工が可能な部分(開口部およびカスタムサイズ)を指します。



基本的に、フレーム付きステンシルの有効領域は裏面の粘着テープ内側です。一方、フレームなしステンシルの場合は、加工時にクランプ装置が占める領域(一方向約8mm)を除いた部分となります。詳細は「寸法」の注文オプションをご参照ください。



5. カスタムサイズ

フレームなしステンシルのカスタムサイズをご希望の場合は、「カスタムサイズ」オプションで「はい」を選択してください。また、カスタムサイズがステンシルの有効領域内にあることを必ずご確認ください。



6. フィデューシャル

フィデューシャルが必要な場合は、必ず「フィデューシャル」オプションで「エッチング貫通」または「エッチング半貫通」を選択し、ファイル内にフィデューシャルのデザインも含めてください。オプションとデザインに不一致がある場合、ステンシルにフィデューシャルは形成されません。



7. 「トップ+ボトム(単一ステンシル)」のステンシル面

ステンシル面を「Top+Bottom(On Single Stencil)」と指定する場合、ステンシルの有効領域はPCBの2倍以上のサイズである必要があります。正しく処理されるよう、適切なステンシル寸法をご選択ください。




8. パネルステンシル

パネルステンシルに対応しています。PCBが「JLCPCBによるパネル化」の場合、ステンシルも同様にパネル化されます。


お客様が1つのペースト層に複数のデザインを配置する場合、または複数のペースト層を1つのフォルダにまとめてJLCPCBにパネル化を依頼する場合も対応可能です。より正確な理解のため、ステンシル備考欄にご記入ください。なお、以下の特定のケースでは追加費用が発生する場合がございますのでご注意ください:  https://jlcpcb.com/help/article/extra-charge-for-stencil



9. ステンシルファイル内の異なるデザインに関する組版について

一部のステンシルには、1枚のステンシルに複数のデザインが含まれる場合があります。

一般的に、ステンシルサイズが異なるデザインを収容できる十分な大きさの場合、デザイン配置を変更することはありません(同一ステンシルファイル内の複数デザインについて)。ただし、ステンシルサイズが不足している場合、デザインがステンシルに収まるよう配置を調整することがあります。配置変更を一切許可しない場合は、ご注文時にその旨をご注記ください。



10. ステンシルの向きについて

通常、ステンシル上の切り抜き位置や方向に関する特段の指示がない場合、PCBの長辺は自動的にステンシルの長辺に合わせられます。



11. ノーフレーム・フレームステンシルの梱包方法

1) 25*25cm未満のノーフレームステンシルは、ビニール袋に入れ、フライトケースに梱包します



25*25cmを超える場合は、まず2枚の木製プレートに固定し、段ボール箱に梱包します。


2) フレーム付きステンシルは、サイズに関わらず、保護用の木製プレートを外側に配置した状態で段ボール箱に収納します。