This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
JLC残高への返金設定方法

JLC残高への返金設定方法

最終更新日: Sep 15, 2025

JLCPCBプラットフォームでの返金管理において、お客様は「注文返金設定」機能を通じて返金をJLC残高に振り込む選択肢があります。従来、返金が銀行口座やその他の支払い方法に処理される場合、お客様は取引手数料や遅延に直面することが多く、2営業日から15営業日かかる場合があります。より効率的で費用対効果の高い解決策を提供するため、JLCPCBは「注文返金設定」機能を導入しました。このオプションを選択することで、お客様は取引手数料を回避し、返金された資金を即時利用可能にするとともに、プラットフォーム上での今後の購入を効率化できます。本ガイドでは、この設定の内容、その利点、および設定方法についてご説明します。



1. 「注文返金設定」とは?



「注文返金設定」とは、JLCPCBプラットフォーム上の機能で、返金を直接JLC残高に振り込むことを可能にします。この残高は今後の注文に使用でき、プラットフォーム内で資金を管理する便利な方法を提供します。


2. 「注文返金設定」を設定する理由



返金をJLC残高に振り込むことを選択すると、いくつかの利点があります:



(1) 取引手数料なし:JLC残高への返金は取引手数料が一切かかりません。一方、銀行カードへの返金は取引ごとに手数料が発生する可能性があります。



(2) 即時利用可能:JLC残高への返金は処理が迅速で、今後の注文にすぐに利用できます。銀行カードへの返金が2~15営業日かかるのに対し、JLC残高への返金なら遅滞なく新規注文が可能です。



(3) 柔軟性:この機能はいつでも有効化・無効化でき、返金管理を自由にコントロールできます。



これらの理由から、特に頻繁にご注文される場合や、将来的に柔軟な支払いオプションが必要になる可能性がある場合は、このオプションの設定を強くお勧めします。



3. 「注文返金をJLC残高に振り込む」設定方法



返金をJLC残高に振り込む設定は、以下の2つの方法で設定できます:



方法1:チェックアウト時設定



(1) 初回設定:このオプションを初めて設定し、返金をJLC残高に振り込みたい場合は、支払い画面右下の「注文の返金をJLC残高に振り込む」チェックボックスにチェックを入れてください。





(2) 自動プロンプト:チェックボックスを選択すると、下図のように自動的にプロンプトが表示されます。システムによる再通知を希望しない場合は、「再度表示しない」をクリックしてください。設定後は、今後の返金分が自動的にJLC残高に振り込まれます。





方法2:アカウントでの手動設定



(1) アカウントにアクセス:JLCPCBアカウントにログインし、ホームページ上部にあるユーザー名をクリックします。





(2) 返金設定の構成:「支払」を選択し、「JLC残高」へ移動します。

JLC残高ページで「注文返金設定」をクリックし、返金設定を構成します。





(3) 機能の有効化: スライダーを青色に切り替えて「返金をJLC残高に振り替える」設定を有効にします。有効化すると、返金は取引手数料なしでJLC残高に振り込まれます。




(4) 機能の無効化:スライダーを切り替えることで、いつでもこの機能を有効/無効にできます。スライダーが灰色に変わると、機能は無効になります。参考画像をご覧ください。





この設定を有効にすると、返金は自動的にJLC残高に手数料無料で反映されます。返金の処理方法を変更したい場合は、いつでもこの設定を無効にできます。



4. ご注意:



1. JLC残高からの返金は、6ヶ月以内に元の支払い方法へ引き出し可能です。6ヶ月経過後は銀行カードへの引き出しのみとなります。

2. EuroPacketで発送された注文の返金は、JLC残高への返金対象外です。



上記手順に従うことで、返金を簡単に管理し、JLC残高が提供するメリットを活用できます。