This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
ソルダーマスク定義パッド付き基板の注文方法

ソルダーマスク定義パッド付き基板の注文方法

最終更新日: May 23, 2025

はんだマスク定義パッド



ほとんどのPCB設計では、ソルダーマスクのクリアランスが露出している銅パッドよりも大きく、このようなパッドはNSMD(Non-Solder Mask Defined)パッド(銅定義パッドとも呼ばれる)と呼ばれます。左の図はNSMDパッドです。



一部の部品(特に一部のBGAチップ)には、はんだマスク定義(SMD)パッドと呼ばれる別のタイプのはんだマスク/パッド構造が必要で、これには銅パッドよりも小さいはんだマスククリアランスがあり、マスクは意図的に銅パッドの一部に印刷されています。右の図はこの構造を示したものです。



データシートやアプリケーション・ノートに記載されている推奨パッドとソルダーマスクのクリアランス寸法を使用することができます。ただし、下図のように、銅パッドの全面に少なくとも3ミル(0.076mm)のマスクが印刷されることを確認してください。マスクがパッドよりわずかに小さい場合、マスクがずれて基板が露出する可能性があり、悪い結果になります。




       注)略称。SMDはSurface-Mount Deviceの略語でもあるため、混乱することがある。


図1. NSMD VS SMDパッド



SMD情報をJLCPCBに転送する方法



JLCPCBには、発注システムでSMDパッドがあることを伝えるオプションがありません。そのため、CAMエンジニアがこの情報を得られない場合、SMDパッドのソルダーマスククリアランスが拡大され、従来のNon-Soldermask Definedスタイルになってしまい、最終的な基板が台無しになってしまいます。



SMD情報をJLCPCBに転送するには、以下の方法があります:



1. 特別な命令を書く



注文システムに 「PCB Remark 」というテキスト入力ボックスがあります。




図2. PCB備考入力ボックス



JLCPCBにSMDパッドがあることを知らせる特別な命令を書くことができます:


Please note: Parts U1, U2, and so on, utilize Solder Mask Defined Pads. Please do not adjust or modify the solder mask for these components. 
If you are unfamiliar with Solder Mask Defined Pads, please feel free to ask for clarification.					
					


2. 製造ファイルの確認



製造ファイルの確認 「オプションで 」はい "を選択します


図3. プロダクションファイルの確認オプション



このオプションはこのように動作します: JLCPCB のエンジニアが PCB を製造するために必要な製造ファイルを作成します。オプションがチェックされている場合、製造前に確認することができます。生産ファイルが完成すると、確認メールが送信されます。



加工されたガーバーをダウンロードし、SMDパッドのソルダーマスククリアランスを検査することに注意してください。