This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
Fusion360からBOMとCPLを生成する方法は?

Fusion360からBOMとCPLを生成する方法は?

最終更新日: May 15, 2025

目次

Fusion360でPCB設計を終えたら、次のステップは製造用のファイルを準備し、エクスポートすることです。要件によって、PCB 製造に必要なファイルは異なります。PCB を製造するだけであれば、ガーバーファイルで十分です。一方、PCB を製造会社で組み立てたい場合は、BOM と CPL ファイルが必要になります。

Fusion360 PCB デザインプロジェクトから BOM と CPL ファイルをエクスポートする方法を見てみましょう!

Fusion360からのCPL

ステップ 1. Fusion360 を開き、「File」 -> 「Open」 -> 「Your project」 と進みます。

Fusion360 interface

Fusion360からのCPL

ステップ 1. Fusion360 を開き、「File」 -> 「Open」 -> 「Your project」 と進みます。

Fusion360 interface  

ステップ 3. CAM Processorで 「Assembly」->「Pick and Place 」を選択する。右側の出力タイプで 「CSV 」を選択する。最後に右下の 「Export File 」をクリックし、保存パスを選択します。

CAM Processor interface

ステップ4. Process Job" ボタンをクリックすると、出力ファイルの保存場所を選択するウィンドウが表示されます。

CAM Processor interface

Output Directory Folderを選択すると、生成に成功したというメッセージが表示されます。

ステップ5. 出力ディレクトリフォルダに移動すると、ファイルが正常に生成されたことが確認できます。

Output Directory Folder

ステップ6. LCSC品番を追加した後、一番上に1行追加し、各パラメーターの名前を入力します: 「Ref Des「、」Mid X (mm)"。「中間 Y (mm)」、「回転」、「LCSC 部品番号」。

LCSC Part Numbers

JLCPCB標準CPLの外観:

JLCPCB standard CPL look

Fusion360のBOM

部品表(BOM)ファイルは、部品表(Bill of Materials)または部品リスト(Components List)とも呼ばれ、どの部品がどの場所にあるのかをメーカーに知らせるために使用されます。Fusion360でのBOMファイルの作成は、すでに説明したCPLファイルの作成と同様です。

ステップ1. Fusion360を開き、「File」->「Open」->「Your project 」に進みます。

Fusion360 interface

設計を確認したら、必要なファイルのエクスポートを開始します。

ステップ 2. メニューバーの 「Manufacturing」->「CAM Processor 」に進みます。

Fusion360 interface

 

ステップ 3. CAM Processorで 「Assembly」->「BOM 」を選択する。右側の出力タイプで 「CSV 」を選択する。最後に右下の 「Export File 」をクリックし、保存パスを選択する。

CAM Processor Interface

ステップ4. Process Job" ボタンをクリックすると、出力ファイルの保存場所を選択するウィンドウが表示されます。

CAM Processor Interface

出力ディレクトリフォルダを選択すると、生成に成功したというメッセージが表示されます。

ステップ5. 出力ディレクトリフォルダに移動すると、ファイルが正常に生成されたことが確認できます。汎用のライブラリを使用した場合は、エクセルファイル内に「LSCS品番」を手動で追加する必要があります。さらに一歩進んで、プロジェクト用に独自のコンポーネントライブラリを作成する場合は、ファイル生成時にプロジェクト全体が自動化されるように、必ず 「LSCS Part number 」の値を追加してください。ファイルを確認し、JLCPCB.comにアップロードします。

JLCPCB標準BOMの外観:

JLCPCB standard BOM look