This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
LinuxでKiCadからBOMとセントロイドファイルを生成する方法

LinuxでKiCadからBOMとセントロイドファイルを生成する方法

最終更新日: May 16, 2025

目次

この記事では、LinuxのKiCadでJLCPCB SMTと手はんだ付けサービス用のBOM(部品表)とCPL(部品配置リスト)ファイルを生成する方法を紹介します。

この記事で紹介する方法は、Fully Automated社製のKiJLCというプラグインを使用します。

このチュートリアルでは、デモ・プロジェクトkit-dev-coldfire-xilinx_5213を使用します。変更されたプロジェクト全体は、このgithubリポジトリにあります。

このチュートリアルはUbuntu 18.04のKiCad 5.1.10でテストされています。

プラグインをインストールする

まず、プラグインをダウンロードしてインストールする必要があります。プラグインは次回KiCadを開いたときにロードされます。

手動でインストールする

1. githubからKiJLCをダウンロードする。

図1. KiJLCのダウンロード

2. 解凍とフォルダ名の変更

ダウンロードしたファイルを見つけて解凍し、フォルダ名をKiJLC-mainからKiJLCに変更する。

3. 正しい場所にコピー

以下のスクリーンショットのようなフォルダにKiJLCをコピーしてください。コピー先のフォルダ/パスが存在しない場合は、手動で作成してください。


注意
ドット(.)で始まるファイルやフォルダは通常表示されません。Gnomeのファイルマネージャでは、CTRL+Hキーを押すだけで表示/非表示を切り替えることができます。CTRL+Hでうまくいかない場合は、ググるかファイルマネージャのマニュアルを読んでください。

図2. コピーされたプラグイン

gitクローンによるインストール

パス ~/.kicad/scripting/plugins が存在しない場合は、ターミナルで以下のコマンドを実行して作成します:

mkdir -p ~/.kicad/scripting/plugins
									

次にそのフォルダにcdし、プラグインをクローンします:

cd ~/.kicad/scripting/plugins
git clone https://github.com/JLCPCB/KiJLC		
						

回路図エディタのBOMプラグインの追加

これがインストールの最後のステップです。

まず、回路図レイアウトエディタを開きます。メニューバーから、Tool → Generate Bill of Materials をクリックします:

図 3. 部品表の作成メニュー

部品表ダイアログが表示されます。

図4 部品表の生成 部品表の生成(Generate BOM)メニュー項目

ボタンをクリックし、プラグインフォルダを参照し、bom2jlc.pyを選択し、Openをクリックします。

図 5. 参照し、bom2jlc.py を見つける。

ニックネームは変更せず、OKをクリックします:

図6. プラグインのニックネーム

コマンドラインを次のように変更します:

python3 "/home/atommann/.kicad/scripting/plugins/KiJLC/bom2jlc.py" "%I" "%O"
							

もしくはフルパス(ターミナルでpython3を実行すればフルパスがわかります):

/usr/bin/python3 "/home/atommann/.kicad/scripting/plugins/KiJLC/bom2jlc.py" "%I" "%O"
					

図7 プラグインのコマンドライン プラグインのコマンドライン

JLC および LCSC BOM フィールドの追加

KiJLCプラグインは2つのフィールドが存在することを期待します: 「JLC 「はJLCSMTフットプリント指定子を含み、」LCSC "はJLCPCB SMTパーツライブラリのパーツ番号を含みます。

「LCSC "部品番号は、発注システムでの正確なマッチングのために使用されます。

現在、KiCadのフットプリント指定子はJLCのものに変換されていませんが、将来的に実装される可能性があります。

コンポーネントの新しいフィールドは様々な方法で追加できます:

1.コンポーネントをダブルクリックするか、コンポーネントにカーソルを合わせてEキーを押すと、シンボルプロパティダイアログが表示され、フィールドが追加されます(図8参照)。

2.メニューバーのTool → Edit Symbol Fieldsをクリックすると、一括モードでフィールドを編集できます。

3.KiFieldのような他のKiCadプラグインの助けを借りて

4.など。

図 8. R25にJLCとLCSCフィールドが追加された。

図 9. 記号フィールドの編集メニュー項目

図10. 記号フィールド表

ファイルのエクスポート

部品表の生成

EEschemaで回路図を開き、Tools → Generate Bill of Materialsを選択します。

図11 部品表の生成 部品表の生成

Generateボタンをクリックして部品表を作成します。

図12 部品表の生成 部品表の生成

CPL の生成

PCB エディタでボードを開き、Tools → External Plugins → Generate JLCSMT Placement Files を選択します。

図 13. CPL を生成

図 14. 生成された CPL

生成された全てのファイルは、以下のようにプロジェクトフォルダにあります。

図15. 生成されたBOMとCPLファイル

これで、これらのファイルをJLCPCB.comにアップロードして製造することができます。下図は、注文システムでのボードのコーナーのプレビューです。

図16. 発注システムでのプレビュー


注意
SMT/手はんだの注文をするために、ガーバーファイルを作成する必要があります。その方法については、https://support.jlcpcb.com/article/149-how-to-generate-gerber-and-drill-files-in-kicadを作成する方法を参照してください。