ヘルプセンター
注文前にガーバーファイルを準備する方法
最終更新日: Feb 06, 2026
一般的に、PCB製造に必要な層は下記のフォームに示されているもののみです。
ガーバーファイル内のその他の層(例:SK層、補強層、直接ヒートシンクパッド層、GM層など)は、発注時にその用途を明記してください。そうしない場合、該当層は無視される可能性があります。
FR-4/フレックス/アルミ/銅コア/ロジャース/PTFEテフロン基板のガーバーファイルにおける推奨層名
| Layer name | Corresponding layer meaning |
|---|---|
| boardname.GTO | Top Silkscreen |
| boardname.GTS | Top Soldermask |
| boardname.GTL | Top Layer |
| boardname.G2L,G3L... | Inner layers |
| boardname.GBL | Bottom Layer |
| boardname.GBS | Bottom Soldermask |
| boardname.GBO | Bottom Silkscreen |
| boardname.XLN | Drills |
| boardname.GKO/GM1 | Board Outline (slots, v-cut lines and so on) |
| sk | The vias which need to be filled with resin/copper/solder mask ink |
| drill map/drill drawing | Ensure the correct implementation of hole positions, attributes, and quantities, (highly recommend providing this layer) |
| Stiffener layer | For flex boards only, and only show the information of stiffener |
| Direct heatsink pad layer | For Copper core boards only, and only show the position of direct heatsink pads |
FR-4基板の注文用ガーバーファイル作成方法
FR-4基板において、ビアにはんだマスクインク/エポキシ/銅ペーストを充填する必要がある場合、該当ビアをSKレイヤーで明示し、注文時にレイヤー名とその用途を併記してください。
ファイルにはGKOレイヤーを1つだけ含め、他のGMレイヤーやアウトラインレイヤーは削除してください。
銅コア基板の注文用ガーバーファイル作成方法
1. ダイレクトヒートシンクパッドは、接続用に使用される他のパッドから分離してください。
2. ダイレクトヒートシンクパッドの最小幅は1mmとします。
3. ご注文時には、ダイレクトヒートシンクパッドのスクリーンショットをガーバーファイル内に添付するか、別のレイヤーに配置し、上記フォームのように配置箇所を明記してください。同時に「生産用ファイル確認」オプションを選択し、確認を行うことをお忘れなく。
フレキシブル基板の注文用ガーバーファイル作成方法
基本的にフレキシブル基板のガーバーファイルはFR4基板と同様です。
ただし、上記フォームに示すように、必要な補強材の位置と厚みを示すレイヤーを設定する必要がある場合があります。
ご注文の際は、必要な補強材を選択し、補強材を配置したレイヤーを明記してください。