This website requires JavaScript.
クーポン アプリのダウンロード
発送先
ヘルプセンター
KiCad 6でガーバーとドリルファイルを生成する方法

KiCad 6でガーバーとドリルファイルを生成する方法

最終更新日: May 23, 2025

KiCad 7でガーバー・ファイルとドリル・ファイルを生成する手順をご覧いただけます!

KiCad でデザインを完成したら、ファブハウスに送る前の最後のステップはガーバーとドリルファイルを生成することです。PCBファブハウスはこれらのファイルを使って基板を作ります。基本的に3つのファイルを生成する必要があります:



ガーバーファイル



ドリルファイル



ドリルマップファイル



この記事ではデモプロジェクト PCB_Design を使用します。全ての手順は KiCad 6.0.2 でテストしています。他の KiCad バージョンを使用している場合、若干の違いがあるかもしれません。



ガーバーの生成


ImportantIt’s strongly recommended to run DRC check before plotting the Gerbers.


PCB エディタで File → Fabrication Outputs → Gerbers (.gbr)... を選択し、ガーバー生成ダイアログを開きます。




図1. Plot メニュー項目



しかし、JLCPCB から PCB を注文するには、デフォルト設定をそのまま使用することはできません。



ターゲットフォルダの選択



プロットウィンドウの上部で、ターゲットディレクトリを選択/作成するためにブラウズアイコンをクリックするか、フォルダ名を入力します。例えば、このチュートリアルではデフォルトの 「plots 」の代わりに 「project-name-gerbers 」と入力します(「project-name 」の代わりにもっと意味のある名前を使います)。



ガーバーを別のフォルダに出力するのは良い習慣です。そうしないと、ガーバーがデザイン・ファイルを混乱させ、手動で取り出す必要があります。


図2. ターゲット・フォルダの選択



レイヤーの選択



左側に、ガーバーファイルにしたいボードデザインのレイヤーが表示されます。以下のレイヤーは全てチェックされているはずです。



F.Cu



F.ペースト



F.シルク



F.マスク



B.銅



B.ペースト



B.シルク



B.マスク



Edge.Cutsはボードのアウトライン/カットアウトを含む。



In1.Cu、In2.Cu...も4/6レイヤーデザインに必要です。


NoteIn KiCad, layers that have a front and back version start with F. (for Front) and B. (for Back), but please note copper layer names can be changed in File → Board Setup. The function of each layer can be found in What is the meaning of the layers in pcb_new and in the footprint editor? (KiCad 5 and earlier)

一般オプションとガーバーオプション


Plot reference designators にチェックを入れると、シルクスクリーンのレイヤーにデジグネータが表示されません。



Check Zone Fills before plotting(作図前にゾーンフィルをチェックする



Use Protel filename extensionsにチェックを入れてください。JLCPCBはProtelの拡張子を好むので、これを推奨します。



Check シルクスクリーンからソルダーレジストを引く。



拡張X2フォーマットを使う、気にしない。



これが最終的な設定です:



図3. ガーバーオプション



次に、ウィンドウの下部にある Plot ボタンをクリックします。生成されたガーバーはすべて、前に指定したターゲット・フォルダーに置かれます。



ゾーンフィルが古く、再充填するのを忘れた場合、Check zone fills before plotting にチェックを入れると、KiCad が確認を求めるので、Refill をクリックします。


図4. リフィルゾーン



PCB を注文するには、ドリルファイルも必要です。



ドリルファイルの生成



ガーバーファイルと同じダイアログで、右下の Generate Drill Files ボタンをクリックします。



KiCad は自動的にガーバーと同じフォルダを使用するので、Output フォルダを変更する必要はありません。



以下のオプションをチェックしてください:



Oval Holes Drill Mode 「の 」Use alternate drill mode "にチェックを入れます。



ドリル原点(Drill Origin) 「の 」絶対(Absolute) "にチェックを入れます。



ドリル単位(Drill Units) 「の 」ミリメートル(Millimeters) "にチェックを入れます。



Zeros Format 「の 」Decimal format "にチェックを入れる。



下のスクリーンショットは設定を示しています


図5 ドリルファイルの設定 ドリルファイルの設定



ドリルファイルが生成され、出力フォルダに保存されます。



ドリルマップファイルの生成



これはオプションですが、お勧めします。



これはドリルファイルと同じダイアログで行うことができます。「マップファイル形式」でガーバーをチェックし、ダイアログの右下にある「マップファイルを生成」ボタンをクリックします。



このドリルマップファイルはドリル穴の追加情報を提供し、人間が読むためのもので、どの穴がメッキされ、どの穴がメッキされていないかを示し、スロット穴の合計も示します。より多くの情報を得ることで、エラーの可能性を減らすことができる。



図6. PTHドリルマップ



ファイルの検証



ガーバーファイルをJLCPCBにアップロードする前に、生成されたファイルをサードパーティのガーバービューアでクロスチェックすることを強くお勧めします。



ファイルを確認する際には、以下の項目に注意してください。



1. 基板外形は存在するか?



2. 基板外形は水密(連続/隙間なし)か?



3. すべてのインナーカット、メッキされていないスロット、VカットラインはGM1レイヤーに正しく表示されていますか?



4. ドリル穴はすべて表示され、他のレイヤーと正しく位置合わせされているか。



5. ビアは設計通りに覆われていますか、または露出していますか?



6. シルクスクリーンはきれいに見えますか?



7. など。



何か問題が見つかったら、それらを修正し、ガーバー/ドリル・ファイルをエクスポートして、再度ガーバー・ビューアでチェックしてください。



便利なガーバー・ビューワーがあちこちにあるので、自分が便利だと思うものを使えばいい。


Gerbv


tracespace view


Reference gerber viewer from ucamco



問題がなければ、これでアウトフォルダーをzipで圧縮して発注することができます。



SMTサービス用のBOMとセントロイドファイルの生成



JLCPCBのSMTサービスも必要な場合は、BOMとセントロイドファイルも生成する必要があります。KiCADからBOMとセントロイドファイルを生成する方法を参照してください。



JLCPCB