金端子ポリイミド(PI)厚さ計算ツール
PIスティフナー理論厚さ:
推奨PIスティフナー厚さ:
使用方法
このツールは、ユーザーが入力した希望のコネクター厚みから、PIスティフナーに必要な厚みを計算します。
1. 利用可能なFPC、銅、カバーレイの厚さの組み合わせ:
上表の「FPC厚さ」には、カバーレイと銅の厚さを含む。
2. 計算ルール:
金端子用のPIスティフナーの厚さは、単純にコネクターの厚さからFPCの厚さを引いたものではなく、カバーレイと銅の厚さの影響を考慮する必要があります。そのルールは以下の通りである:
(1)金端子の裏面に銅がある場合: (1)金端子の裏面に銅がある場合:カバーレイの厚みを1層引く(金端子にはカバーフィルムがないため、この厚みを引く必要がある)。
(2)金端子の裏面に銅がない場合: カバーレイの厚さを1層減算し、さらに銅の厚さを1層減算する(金端子には裏面に銅がないため、この銅の追加層を減算する必要がある)。
例えば
金端子部分の全厚みが0.3mm、基板厚みが0.11mm、金端子の裏面に銅がない場合、PIスティフナーの理論的な厚みは以下のように計算されます。
PIの厚さ = 0.3 - (0.11 - 0.0275 - 0.012) = 0.2295 mm。この場合、PI厚さは0.25mmを選択する必要があります。
より詳しいフレキシブルPCBの知識は JLCPCB フレキシブルPCB機能 を参照してください。