Calculadora de espesor de poliimida (PI) de Gold Fingers
Espesor teórico del rigidizador PI:
Espesor recomendado del rigidizador PI:
Uso
Esta herramienta calcula el espesor requerido del rigidizador PI a partir del espesor del conector deseado ingresado por el usuario.
1. Combinaciones disponibles de espesor de FPC, cobre y recubrimiento:
El "Espesor del FPC" en la tabla anterior incluye el espesor de la cubierta y el cobre.
2. Reglas de cálculo:
El espesor del refuerzo PI para los dedos dorados no es simplemente el espesor del conector menos el espesor del FPC; debe considerar el impacto del espesor de la cubierta y del cobre. Las reglas son las siguientes:
(1) Si los dedos dorados tienen cobre en la parte posterior: reste una capa del espesor de la cubierta (ya que los dedos dorados no tienen película de cubierta, este espesor debe restarse).
(2) Si los dedos dorados no tienen cobre en la parte posterior: reste una capa del espesor de la cubierta y luego reste una capa del espesor de cobre (ya que los dedos dorados no tienen cobre en la parte posterior, esta capa de cobre adicional debe restarse).
Por ejemplo:
si el espesor total en el área de los dedos dorados es de 0,3 mm, el espesor de la placa es de 0,11 mm y no hay cobre en la parte posterior de los dedos dorados, el espesor teórico del refuerzo PI se calcularía de la siguiente manera:
Espesor PI = 0,3 - (0,11 - 0,0275 - 0,012) = 0,2295 mm. En este caso, debe elegir un espesor PI de 0,25 mm.
Para obtener más información detallada sobre PCB flexibles, consulte Capacidades de PCB flexibles de JLCPCB .