솔더 와이어에 대해 알아야 할 모든 것
1 분
- 솔더 와이어란 무엇인가?
- 완벽한 솔더 와이어 선택하는 방법:
- 유연 솔더와 무연 솔더:
- 그 외 무연 솔더 소재의 종류:
- 심(core)에 따른 솔더 종류:
- 결론
"고체로 만들다"라는 뜻의 라틴어 solidare에서 솔더(solder)라는 단어가 유래했습니다. 이 합금은 낮은 녹는점 덕분에 두 금속 부품을 접합하는 데 사용됩니다. 솔더는 물건을 부착하는 데 사용되는 물질로, 기본적으로 와이어와 부품의 리드를 서로 연결한다고 할 수 있습니다. 솔더링은 베어 보드 PCB에 부품을 조립하는 전자 분야의 기술로 여겨집니다. 사용하는 솔더 와이어는 솔더링 프로젝트의 완성도에 큰 영향을 미칩니다.
솔더는 주로 주석과 납을 기반으로 한 합금으로 구성됩니다. RoHS 규정 및 무연 시스템에 따라, 오늘날 시장에서는 무연 솔더를 쉽게 구할 수 있습니다. 이 글에서는 취미가든 전문가든, 다양한 용도에 맞는 솔더 와이어를 선택할 때 고려해야 할 사항을 다룹니다.
솔더 와이어란 무엇인가?
이 합금을 녹이면 두 와이어 사이에 적절한 접합부를 만들 수 있습니다. 다만 이는 정식 용접은 아닙니다. 다시 가열하면 접합부를 제대로 분리할 수 있습니다. 전자 부품은 솔더를 이용해 PCB 기판에 단단히 부착됩니다. 이는 일종의 결합 조직과 같은 역할을 합니다. 특정 용도에 최적화된 다양한 플럭스 종류, 직경, 조성으로 제공됩니다. 다양한 두께의 솔더 와이어가 있으며, 선택 방법은 다음과 같습니다:
- 0.3-0.5mm: 미세 피치 부품과 손 SMD 솔더링에 적합.
- 0.6-0.8mm: 범용 솔더링 애플리케이션에 적합
- 1mm 이상: 대형 커넥터, 특히 전력 전자기기에 적합.
완벽한 솔더 와이어 선택하는 방법:
소비자가 이용할 수 있는 다양한 솔더 종류 중, 솔더 와이어는 가장 흔히 사용되는 형태 중 하나입니다. 솔더가 사용되는 많은 산업 분야에서 활용됩니다. 다양한 온도와 용도를 수용할 수 있는 여러 종류의 솔더 와이어가 제공됩니다. 구매하고자 하는 솔더 종류에 따라 솔더 와이어도 크게 달라질 수 있으며, 다양한 종류의 솔더링 와이어를 이용할 수 있습니다.
유연 솔더와 무연 솔더:
유연 솔더 와이어: 납과 주석의 합금 조합으로 이루어져 있습니다. 녹는점을 최대한 낮게 유지하기 위해 주석과 납을 혼합합니다. 이는 온도가 변화할 때 솔더 와이어가 매우 빠르게 고체에서 액체로 전환된다는 것을 의미합니다. 이는 솔더링이 경화되는 동안 움직임으로 인해 발생하는 콜드 조인트와 드라이 조인트와 같은 솔더링 오류를 줄여줍니다. 유연 솔더는 한때 업계 표준이었지만, 건강에 미치는 위험 때문에 많은 사람들이 사용을 꺼리게 되었습니다. 유연 솔더의 합금 비율은 63/37과 60/40이 주로 사용되는데, 회로 작업 시에는 63/37 비율이 가장 적합합니다.
무연 솔더 와이어: 무연 솔더 와이어는 세 가지 성분으로 구성됩니다
1) 구리, 2) 주석, 그리고 세 번째로 은입니다. 무연 와이어는 높은 녹는점으로 인한 온도 문제 때문에 유연 합금 솔더 와이어만큼 흔히 사용되지는 않습니다. 이로 인해 더 넓은 온도 범위의 플럭스가 필요합니다. 무연 솔더의 녹는점은 약 220–230°C로, 유연 솔더의 180-190°C보다 훨씬 높습니다.
그 외 무연 솔더 소재의 종류:
주석-안티모니 솔더: 무연 솔더의 한 종류로, 주석 95%와 안티모니 5%로 구성됩니다. 전자기기 솔더링에 사용되며, 배관 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 열 덕트나 냉각 장비와 같이 온도 변화와 진동이 잦은 부품에 사용됩니다.
구리-주석 솔더: 역시 무연 솔더의 두 번째 종류로, 주석 97%와 구리 3%로 구성됩니다. 식수에는 납 오염 물질이 포함되어서는 안 되기 때문에, 배관 및 상수도 애플리케이션에 사용됩니다.
은 함유 솔더: 무연 솔더의 세 번째 종류로, 은, 구리, 비스무트, 주석을 포함합니다. 고정밀 RF 애플리케이션에 사용되며, 때로는 일반 전자기기에도 사용됩니다.
심(core)에 따른 솔더 종류:
로진 코어 솔더: 금속 합금 내부가 로진으로 채워져 있습니다. 로진은 소나무에서 나오는 천연 수지로, 솔더링에 사용된 최초의 플럭스입니다. 약산성 물질인 플럭스가 있으면 솔더가 쉽게 흐르며 강한 결합을 형성합니다. 접합되는 금속의 미세한 변색을 제거해 줍니다. 불순물을 제거함으로써 매끄럽고 광택 있는 표면을 제공합니다. 솔더와 플럭스가 하나로 통합되어 있어 회로와 전자기기에 완벽하게 적합합니다.
산성 코어 솔더: 산성 코어 솔더는 배관 애플리케이션에 특화되어 사용됩니다. 로진 코어와 달리, 보통 염화아연이나 염화암모늄과 같은 강한 산성 플럭스를 함유하고 있어 구리 표면의 산화막을 강제로 제거하는 데 사용됩니다. 이는 솔더의 흐름을 촉진하여 강하고 깨끗한 결합을 만듭니다. 배관에서 구리를 성공적으로 솔더링하려면 산화물을 제거하는 강한 산성 작용이 필수적입니다. 반면 그 강한 특성 때문에 전자기기에는 적합하지 않게 되었습니다.
플럭스 코어 솔더: "플럭스 코어 솔더"라는 용어는 내부 채널에 플럭스가 채워져 있어 깔끔하고 효율적인 접합부 형성을 돕는, 더 일반화된 형태의 솔더를 가리킵니다. 플럭스는 다양한 형태로 달라질 수 있습니다:
- 천연 로진: 오늘날에는 순수한 형태로 사용되는 경우는 거의 없지만, 로진은 때때로 다른 세정 화학물질이나 이소프로필 알코올과 혼합되어 용액을 만드는 데 사용됩니다.
- 유기 플럭스: 이 유형의 플럭스는 전자기기 및 회로 작업에 적합합니다. 민감한 부품을 손상시키지 않을 만큼 순한 편입니다. 다만 심하게 산화된 구리 표면에는 강도가 충분하지 않습니다.
- 무기산 플럭스: 유기 플럭스보다 더 강력합니다. 무기산 플럭스는 가장 심하게 산화된 구리도 제거하지만, 잔여물을 남기며, 세척하지 않으면 전기 부품에 유해할 수 있습니다.
결론
올바른 솔더 와이어를 선택하는 것이 중요할까요? 물론입니다. 이것이 바로 이 글이 전달하고자 하는 내용입니다. 납 기반 솔더는 가장 잘 알려져 있고 신뢰성이 매우 높아, 항공우주나 의료 전자기기와 같이 임무 중요도가 높은 애플리케이션에서 선호됩니다. 건강 및 환경 규제를 충족하기 위해, 납을 포함하지 않은 솔더로도 전자기기를 조립할 수 있습니다. 또한 플럭스 솔더는 중심부에 로진 환원제를 포함하고 있어, 솔더링이 진행되는 동안 방출되어 접합 부위의 산화를 제거해 줍니다.
조성, 플럭스 종류, 직경과 같은 주요 요소를 이해함으로써 사용할 솔더 와이어를 결정할 수 있습니다. 이 블로그에서는 솔더 와이어의 모든 측면을 다루었습니다. 올바른 솔더 와이어를 사용하면 솔더링 과정이 수월해지고 작업 품질이 향상됩니다.
지속적인 성장
SMD 리워크 가이드: PCB 손상을 막는 공구, 온도 및 작업 기법
타 버린 레귤레이터 교체부터 잘못된 부품 값 수정, 미세 피치 IC의 솔더 브리지 제거에 이르기까지, SMD 리워크는 전자제품 제조와 시제품 개발에서 필수적인 기술입니다. 리워크를 통해 엔지니어는 새 기판을 다시 제작하는 데 드는 비용과 시간 없이 조립 불량을 수리하고, 설계 변경을 반영하며, 값비싼 PCB를 되살릴 수 있습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: SMD 리워크란 무엇인가 대표적인 리워크 상황 공구와 온도 설정 안전한 제거 및 실장 패키지별 작업 기법 실제 수리 사례 흔한 불량과 예방법 리워크와 교체의 판단 기준 SMD 리워크란 무엇이며 왜 중요한가? SMD 리워크란 PCB와 주변 부품을 보호하면서 국부적인 열을 이용해 표면 실장 부품(SMD)을 제거·수리·교체하는 통제된 공정을 말합니다. 기판 전체를 다시 만들지 않고도 조립 불량을 바로잡거나, 고장 난 부품을 교체하거나, 설계 변경을 반영하기 위해 널리 수행됩니다. SMD 리워크가 필요한 상황: 시제품 검증: 양산 설계를 확정하기......
칩 스케일 패키지(CSP) 완벽 해설: 유형, 장점 및 그 외
최신 플래그십 스마트폰의 메인보드를 열어 보면 IC들이 거의 베어 실리콘처럼 보입니다. 굵직한 리드도, 과도하게 큰 하우징도 없습니다. 이것이 바로 칩 스케일 패키징이 적용된 모습입니다. 정의상 칩 스케일 패키지(CSP)란 전체 본체 면적이 다이 크기의 1.2배 이하인 IC 패키지를 말하며, JEDEC 및 IPC의 엄격한 표준을 따릅니다. 이러한 설계 철학은 더 작은 기판, 더 짧은 신호 경로, 더 우수한 전기적 성능으로 직결되며, 그 결과 CSP는 무선 이어버드부터 차량용 레이더 모듈에 이르기까지 폭넓게 탑재되고 있습니다. 최근 업계 시장 조사에 따르면 전 세계 WLCSP 시장 규모는 2024년 48억 9천만 달러였으며, 2032년까지 연평균 21.4% 성장하여 374억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 칩 스케일 패키징이 더 이상 틈새 기술이 아니라는 점을 분명히 보여주는 신호입니다. 본 가이드에서는 실제로 CSP를 다루는 데 필요한 유형, 공정 흐름, 설계 규칙, 조립 시 고려사항을......
IC 패키지 유형 완벽 해설: PCB 설계자를 위한 실무 가이드
전자 관련 실험실 어디를 가더라도 같은 논쟁을 듣게 됩니다. "여기에는 어떤 IC 패키지를 써야 할까?" 단순한 질문처럼 들리지만, 그 답이 PCB 풋프린트, 열 여유, 조립 공정, 리워크 가능성, 그리고 필드 신뢰성까지 한꺼번에 결정한다는 사실을 알게 되면 이야기가 달라집니다. 본 가이드에서는 현대 PCB 설계에 사용되는 주요 IC 패키지 유형을 빠짐없이 정리하고, 일반적인 IC 패키지 유형 간의 차이를 이해하기 쉬운 엔지니어링 언어로 설명하여 처음부터 올바른 선택을 내리실 수 있도록 돕겠습니다. 본 가이드에서 다루는 내용: 스루홀 방식과 표면 실장 방식 IC 패키지의 근본적인 차이 SOIC, QFP, QFN 등 표준 SMD IC 패키지 유형의 주요 특성 고밀도 설계에서 BGA, LGA, CSP 등 고급 패키징을 선택해야 하는 시점 열 성능과 신호 무결성이 패키지 선정에 미치는 영향 선정한 IC 패키지를 신뢰성 있는 PCB 조립 공정에 맞추기 위한 실무 팁 IC 패키지란 무엇인가? IC 패키......
와이어 본딩 vs 플립 칩: 반도체 패키징의 핵심 차이점
빠르게 발전하는 반도체 패키징 분야에서 와이어 본딩과 플립 칩 기술 중 무엇을 선택하느냐는 단순한 기구적 결정을 넘어, 제품의 성능과 열적 한계, 그리고 수익성까지 좌우하는 전략적 분기점입니다. 기존 인터커넥트 방식의 검증된 신뢰성과 비용 효율을 원하십니까, 아니면 최신 플립 칩 구조가 제공하는 높은 I/O 밀도와 뛰어난 신호 무결성이 필요한 응용 분야입니까? 본 종합 가이드에서는 오랜 고급 패키징 엔지니어링 경험을 바탕으로 복잡한 내용을 명확하게 정리합니다. 와이어 본딩과 플립 칩의 구조적 특성, 비용 트레이드오프, 전기적 특성을 깊이 있게 살펴보겠습니다. 이 글을 끝까지 읽으시면 와이어 본딩과 플립 칩 중 어느 쪽이 자사의 설계 요구사항과 시장 목표에 부합하는지 판단할 수 있는, 엔지니어링에 근거한 명확한 로드맵을 얻으실 수 있습니다. 와이어 본딩 vs 플립 칩: 핵심 차이점 와이어 본딩이 가느다란 금속 와이어(금, 구리, 알루미늄)를 이용해 칩 외곽에서 연결을 형성하는 반면, 플립 칩 기......
BGA 솔더링 완벽 해설: 공정, 장비, 모범 사례 종합 가이드
전자 부품이 더 작은 실장 면적에서 더 많은 핀 수를 요구하게 되면서, 업계는 볼 그리드 어레이(BGA)에 크게 의존하고 있습니다. BGA는 기존의 와이어 리드 대신 부품 아래에 배열된 미세한 솔더 볼을 이용해 인쇄회로기판과 연결하는 표면 실장 패키지입니다. 이 접합부는 패키지 본체 아래에 가려져 있어 일반적인 육안 검사가 불가능합니다. 그래서 BGA 솔더링은 표면 실장 기술(SMT)에서 대단히 중요하면서도 복잡한 공정으로 꼽힙니다. PCB 설계자와 엔지니어에게 이 실장 방식을 숙지하는 일은 안정적인 수율을 확보하기 위한 필수 과제입니다. 이 글을 BGA 솔더링의 결정판 튜토리얼로 활용하시기 바랍니다. 본 가이드에서는 리플로우 기초부터 검증에 필요한 장비까지 BGA 솔더링 공정 전반을 다룹니다. BGA 솔더링이란 무엇입니까? BGA 솔더링이 무엇인지 궁금하시다면, 이는 볼 그리드 어레이 부품을 인쇄회로기판(PCB)에 부착하는 구체적인 공정을 말합니다. 와이어 리드를 사용하는 기존 부품과 달리,......
솔더 페이스트 사용법: 스텐실, 시린지, 인두 방식
핵심 요약: 솔더 페이스트 사용법 솔더 페이스트는 부품을 배치하기 전에 도포해야 하며, 제어된 열 프로파일로 리플로우해야 합니다. 스텐실 인쇄 방식이 가장 일관되고 신뢰성 있는 결과를 제공합니다. 수작업 방식(시린지 또는 인두)은 저밀도 작업이나 수리 작업에만 적합합니다. 솔더 페이스트는 현대 전자 조립의 기초입니다. 간단히 말해, 이는 미세한 솔더 볼과 플럭스가 크림 형태의 점도로 결합된 혼합물입니다. 전통적인 와이어 솔더와 달리, 부품을 배치하기 전에 먼저 도포되며, 녹아서 영구적인 전기적 접합을 형성하기 전까지는 임시 접착제 역할을 합니다. 올바른 사용법은 매우 중요합니다. 브리지, 냉납, 부품 이동과 같은 대부분의 SMT 결함이 잘못된 페이스트 도포량이나 부적절한 취급에서 비롯되기 때문입니다. JLCPCB는 자동 젯 프린터와 3D SPI(솔더 페이스트 검사)를 사용해 완벽한 품질을 보장합니다. 스텐실에 솔더 페이스트를 도포하는 모습 시작하기 전에: 솔더 페이스트 선택 및 준비 방법 시린......