플렉스 PCB 소개
1 분
- FPCB(플렉스 인쇄 회로 기판)
- 정의 및 구조 구성
- FPCB의 제작 과정
- 제조 단계
- FPCB에 사용되는 재료
- 주요 재료
- 다양한 유형의 FPCB
- FPCB의 응용 분야
- 기존 PCB에 비해 장점
- 결론
FPCB(플렉스 인쇄 회로 기판)
유연한 회로의 진화는 20세기 초에 Kapton 폴리이미드 필름(KPI)에 포토리소그래피와 같은 기술을 사용하여 구부릴 수 있는 전자 장치를 개발하면서 시작되었습니다. 수십 년에 걸쳐 이러한 초기 혁신은 뛰어난 유연성과 다재다능함으로 전자 설계를 혁신한 플렉스 인쇄 회로 기판(FPCB)의 현대 시대로 가는 길을 열었습니다.
출처: aliexpress.com/item/1005003478937026
정의 및 구조 구성
플렉스 인쇄 회로 기판(FPCB)은 다양한 모양에 맞게 구부러지고 변형될 수 있는 능력으로 전자 설계에서 두드러지며, 기존의 단단한 PCB 에 비해 상당한 이점을 제공합니다 . 일반적으로 폴리이미드나 폴리에스터 필름과 같은 가벼운 소재로 구성된 FPCB는 현대 전자 제품에 필수적인 복잡한 디자인과 컴팩트한 레이아웃을 만들 수 있게 합니다. FPCB의 구조적 구성에는 접착제로 함께 적층된 여러 층의 유연한 기판 소재가 포함됩니다. 일반적으로 폴리이미드(PI)인 기초 층은 다양한 환경 조건을 견디는 데 중요한 뛰어난 열 안정성과 기계적 탄력성을 제공합니다. 전도성 구리 트레이스는 신호 전송에 필요한 전기 경로를 형성하기 위해 기판에 정밀하게 에칭됩니다. 솔더 마스크나 컨포멀 코팅과 같은 보호 오버레이는 이러한 섬세한 구성 요소를 환경 요인과 기계적 응력으로부터 보호하여 견고하면서도 유연한 전자 솔루션을 보장합니다.
FPCB의 제작 과정
FPCB의 제조 공정에는 여러 단계가 있으며, 먼저 유연한 기판 소재를 준비하는 것으로 시작합니다. 이 소재는 레이저 기반 기술을 사용하여 전도성 트레이스를 에칭하기 전에 세척하고 접착제 층으로 적층합니다. 오버레이 또는 솔더 마스크 층을 적용하여 트레이스를 환경적 손상으로부터 보호합니다.
제조 단계
기본 재료 선택: 적용 요구 사항에 따라 적절한 유전체 필름이나 접착제를 선택합니다.
패터닝: 사진석판술이나 레이저 절삭 기술을 사용하여 구리 호일에 필요한 구조적 레이아웃을 만드는 과정입니다.
에칭: 설계된 회로 패턴을 얻기 위해 원치 않는 구리를 제거하는 작업입니다.
적층: 열과 압력을 사용하여 다양한 층을 결합하는 작업입니다.
보강: 특정한 경우 구조적 지지력을 강화하기 위해 추가 강화재를 추가하거나 구멍을 뚫는 작업입니다.
전기 테스트: 엄격한 테스트를 통해 회로 연속성과 설계 사양 준수를 보장합니다.
슬리팅 및 마무리: FPCB를 최종 모양으로 절단하고 표면 마무리를 적용합니다.
FPCB에 사용되는 재료
FPCB는 일반적으로 폴리이미드나 폴리에스터 필름과 같은 유연한 기판 소재로 만들어지며, 이는 뛰어난 열 안정성과 기계적 강도를 제공합니다. 구리는 일반적으로 전도성 트레이스에 사용되지만, 은이나 금과 같은 다른 소재는 특정 응용 분야에 사용될 수 있습니다.
주요 재료
유전체 기판: 폴리이미드(PI)는 유연성, 열 안정성 및 전기적 특성으로 인해 널리 사용됩니다. 다른 옵션으로는 고온 응용 분야를 위한 폴리에테르-에테르-케톤(PEEK)과 비용 효율성을 위한 액정 폴리머(LCP)가 있습니다.
전도성 재료: 구리는 우수한 전도성으로 인해 지배적인 선택입니다. 은이나 금은 특정 응용 분야에서 향상된 성능을 위해 사용될 수 있습니다.
접착제: 열전도성 접착제는 FPCB 내에서 적절한 열 발산을 보장합니다.
다양한 유형의 FPCB
여러 유형의 FPCB가 있으며, 각각 고유한 특성과 용도가 있습니다. 일반적인 유형으로는 단면, 양면 및 다층 FPCB가 있습니다.
FPCB의 종류
단면 FPCB: 유전체 필름의 한 면에 구리 트레이스가 있는 것이 특징입니다.
양면 FPCB: 양쪽에 구리 선이 있어 기능성이 더욱 향상되었습니다.
다층 FPCB: 여러 개의 전도층을 쌓아 상호 연결하여 컴팩트한 공간에 복잡한 회로를 구현할 수 있습니다.
강성-유연성 PCB: 고정식과 가동식 구성 요소가 모두 필요한 애플리케이션을 위해 강성 및 유연 부분을 결합한 하이브리드 PCB입니다.
FPCB의 응용 분야
플렉스 인쇄 회로 기판(FPCB)은 고유한 특성과 성능으로 인해 다양한 산업에서 광범위하게 사용됩니다.
가전제품
가전제품에서 FPCB는 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기술과 같은 기기에서 중요한 역할을 합니다. FPCB의 유연성 덕분에 사용자 경험과 기능을 향상시키는 소형, 경량 설계가 가능합니다. 유연한 디스플레이부터 소형 전자 부품에 이르기까지 다양한 용도로 사용되며 전자 시장에서 혁신을 주도합니다.
자동차 산업
자동차 분야에서 FPCB는 대시보드 디스플레이, LED 조명 시스템, 엔진 제어 장치를 포함한 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 진동과 온도 변화를 견뎌낼 수 있는 능력은 까다로운 자동차 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다.
항공우주 및 방위
FPCB는 가볍고 내구성 있는 전자 부품이 임무 성공에 필수적인 항공우주 및 방위 분야에서 매우 중요합니다. 이들은 항공전자, 위성 통신 및 무인 항공기(UAV)에 사용되어 극한 조건에서도 신뢰성과 회복성을 보여줍니다.
의료기기
의료 산업은 심장 박동 조절기, 의료 영상 장비, 웨어러블 건강 모니터와 같은 기기에서 FPCB의 이점을 얻습니다. FPCB의 유연성과 소형화 기능은 의료 기술의 발전에 기여하여 환자 치료와 치료 결과를 개선합니다.
기존 PCB에 비해 장점
플렉스 인쇄 회로 기판(FPCB)은 기존의 단단한 PCB에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다.
유연성 및 공간 최적화
다양한 모양에 맞게 구부리고 변형할 수 있는 능력 덕분에 FPCB는 전자 기기의 공간 활용을 극대화하여 전반적인 크기와 무게를 줄일 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 커넥터와 솔더 조인트의 필요성도 줄어들어 잠재적인 고장 지점이 최소화됩니다.
강화된 내구성 및 신뢰성
FPCB는 얇고 유연한 소재가 열을 더 효과적으로 분산시키기 때문에 단단한 PCB보다 더 나은 열 관리 기능을 보여줍니다. 이는 특히 높은 내구성과 수명이 필요한 애플리케이션에서 전반적인 장치 안정성과 성능을 향상시킵니다.
디자인 유연성 및 혁신
FPCB의 유연성 덕분에 설계자는 복잡한 기하학과 기능을 갖춘 혁신적인 전자 제품을 만들 수 있습니다. 곡면 디스플레이에서 폴더블 기기에 이르기까지 FPCB는 가전제품 및 그 이상의 분야에서 기술적 발전을 가능하게 합니다.
도전과 미래 발전
플렉스 인쇄 회로 기판(FPCB)은 장점에도 불구하고 설계 복잡성과 제조 비용 측면에서 과제를 안고 있습니다. 고급 소재와 기술의 통합은 FPCB 제조의 혁신을 계속 주도하고 있으며, 지속적인 연구는 유연성, 내구성 및 비용 효율성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. 향후 개발에는 나노 기술과 유연한 전자 장치의 발전이 포함될 수 있으며, 이는 신기술에서 FPCB의 기능과 응용 분야를 더욱 확장할 것입니다.
환경 고려 사항
플렉스 인쇄 회로 기판(FPCB)을 사용하면 전자 제품 제조 시 환경적 지속 가능성에 기여할 수 있습니다. 경성 PCB에 비해 FPCB는 생산 중에 필요한 재료와 에너지가 적기 때문에 전반적인 탄소 발자국이 줄어듭니다. FPCB의 가벼운 특성은 운송 분야에서 연료 효율성에도 기여하여 환경 영향을 최소화합니다. 또한 폴리이미드 필름 및 구리 트레이스와 같은 FPCB에 사용된 재료의 재활용성은 지속 가능한 전자 제품 폐기 및 재활용 관행에 대한 노력을 지원합니다.
결론
플렉스 인쇄 회로 기판(FPCB)은 타의 추종을 불허하는 유연성, 신뢰성, 소형성을 제공함으로써 전자 설계를 재정의했습니다. 복잡한 모양과 혹독한 환경에 적응하는 능력은 자동차, 항공우주, 의료 기기, 가전 제품에 이르기까지 다양한 산업에 혁명을 일으켰습니다. 기술이 발전함에 따라 FPCB는 혁신을 계속 주도하여 더 작고 효율적인 전자 기기를 개발할 수 있게 될 것입니다. 재료 과학과 제조 기술의 지속적인 발전으로 FPCB의 미래는 전자 기술의 추가 발전을 약속합니다.
지속적인 성장
플렉시블 PCB 설계: 트레이스 균열을 예방하는 5가지 방법
플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며 구부림과 움직임이 필요한 전자 제품에 사용됩니다. 얇고 유연하면서 전기 신호를 전달할 수 있지만, 설계가 적절하지 않으면 동박 트레이스에 응력이 누적되어 균열이 생길 수 있습니다. 트레이스가 갈라지면 신호 손실과 간헐적 접속 불량이 발생하고 결국 PCB가 동작하지 않을 수 있습니다. 이 글에서는 플렉시블 PCB 설계에서 트레이스 균열을 줄이기 위해 확인해야 할 다섯 가지 항목을 정리합니다. 핵심 요약 전류 용량과 제조 한계를 고려해 선폭과 간격을 정합니다. 날카로운 코너와 접힘을 피하고 제조사가 지정한 최소 굽힘 반경을 지킵니다. 부품과 보강판은 굽힘 영역에서 벗어나도록 배치합니다. 정적 굽힘과 동적 굽힘 조건에 맞는 PI·PET 기재와 동박 구조를 선택합니다. 시제품으로 실제 굽힘 횟수와 방향, 온도 및 전기적 연속성을 검증합니다. 플렉시블 PCB 설계가 어려운 이유 플렉시블 PCB는 제품 내부 형상에 맞게 구부리거나 접을 수 있도록 ......
플렉시블 PCB(FPC)란? 구조·소재·종류와 적용 분야
핵심 요약 플렉시블 PCB(Flexible PCB, FPC)는 얇고 가벼우며 굽힘이 필요한 전자 제품에 적합합니다. JLCPCB의 현재 공식 제조 역량은 1층, 2층 및 4층 FPC를 지원하며 25 μm/50 μm PI 유전체, 접착제 없는 적층 구조와 다양한 보강판 옵션을 제공합니다. 12 μm 동박의 표준 최소 선폭/선간은 3/3 mil이며, 2/2 mil은 추가 조건이 적용되는 절대 최소값입니다. 플렉시블 PCB는 Flex PCB 또는 FPC라고도 하며, 폴리이미드(PI)나 폴리에스터(PET)와 같은 유연한 절연 소재를 기반으로 제작됩니다. 기판을 구부리거나 접어 제한된 공간에 배치할 수 있어 소형화, 경량화와 반복 굽힘이 필요한 제품에 활용됩니다. 유연한 기재 위에 동박 회로, 절연 커버레이와 표면 처리를 구성해 전기 신호를 전달하면서 움직임과 굽힘을 견딥니다. JLCPCB 플렉시블 PCB는 1층, 2층, 4층 구성과 PI 보강판, FR-4 보강판, 스테인리스 스틸 및 접착 테이프 등 ......
FPCB 제조 공정 가이드: 설계부터 생산·검사까지
오늘날 인쇄 회로 기판(PCB)은 다양한 전자 기기에 필수적으로 사용됩니다. 전자 기기가 더 작고 유연해지면서 기존 경성 PCB만으로는 설계 요구 사항을 충족하기 어려운 경우가 늘고 있습니다. 이때 FPCB(Flexible Printed Circuit Board, 연성 인쇄회로기판)를 사용하면 경성 PCB의 회로 기능을 유지하면서 굽힘과 공간 활용에 필요한 유연성을 확보할 수 있습니다. 원문에 따르면 JLCPCB는 신규 사용자에게 최대 $70의 가입 쿠폰을 제공합니다. 이 혜택의 적용 여부와 조건은 주문 전에 확인해야 합니다. 이 글에서는 설계에서 생산까지 이어지는 FPCB 제조 공정과 연성 회로 기판을 만드는 데 사용되는 주요 기술을 살펴봅니다. 함께 읽기: Flex PCB 조립 가이드: 공정, 과제 및 해결 방법 JLCPCB를 포함한 일반적인 FPCB 제조에서는 다음과 같은 기본 단계를 거칩니다. FPCB 회로 설계 첫 단계는 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어로 F......
FPC 스티프너(보강판) 가이드: 소재, 부착 방법과 설계 기준
PCB 스티프너는 회로 기판에 기계적 지지력을 제공하는 중요한 보강재입니다. 이름 그대로 유연하게 휘어지는 FPC(연성 인쇄회로기판)는 특정 부위에 강성을 추가해야 할 때가 많습니다. 특히 플렉스 영역에 부품이 배치되어 그 무게가 연성 소재에 부담을 주는 경우에는 FPC 스티프너가 필요합니다. 스티프너는 연성 구간과 단단한 기판 사이에 안정적인 연결부를 형성합니다. 이 강성 덕분에 인터커넥트나 부품을 납땜하기 쉬워지고 연성 구간을 통과하는 회로를 안정적으로 구성할 수 있습니다. FPC 스티프너는 SMT 패드 부품을 배치할 단단한 표면이 필요할 때도 사용합니다. 반복적으로 삽입하고 분리하는 커넥터 주변에 스티프너를 적용하면 연결 패드에 가해지는 응력을 줄일 수 있습니다. 다음과 같은 경우에는 플렉시블 PCB에 보강판이 필요합니다. FPC를 다른 기판이나 전원에 연결해야 하는 경우 PCB의 연성 소재 위에 부품을 부착해야 하는 경우 실장 부품의 무게가 FPC에 과도한 하중을 가하는 경우 반복 삽입......
리지드 PCB vs 플렉시블 PCB 비교: 구조, 설계, 비용과 적용 분야
핵심 요약 리지드 PCB와 플렉시블 PCB 가운데 적합한 유형을 선택하려면 두 기판의 근본적인 차이를 이해해야 합니다. 리지드 PCB는 기계적 안정성, 비용 효율성, 다층 설계 능력이 우수하며 JLCPCB의 현재 능력 페이지 기준으로 최대 32층까지 제작할 수 있어 일반적인 전자제품에 적합합니다. 플렉시블 PCB는 폴리이미드 소재의 굴곡성을 바탕으로 공간이 제한된 장치, 동적 굴곡, 3차원 조립에 적합하며 JLCPCB에서는 1~4층을 지원합니다. 최소 굽힘 반경과 스티프너 배치 같은 핵심 설계 규칙을 지켜야 합니다. 적용 환경, 공간, 비용, 신뢰성 요구 사항을 종합적으로 평가하면 제품 성능과 제조 가능성을 고려해 적합한 PCB 유형을 선택할 수 있습니다. 현대 기술 환경에서 인쇄 회로 기판(PCB)은 거의 모든 전자기기의 기반으로 사용됩니다. 대표적인 유형으로는 리지드 PCB와 플렉시블 PCB(Flex PCB 또는 FPC)가 있습니다. 적합한 유형을 선택하려면 각 기판의 특성, 설계 고려 사......
Flex PCB(FPC) 설계 가이드: 제조를 위한 핵심 팁 45가지
완성도 높은 제품을 설계하려면 설계 요구 사항과 제조 기준 사이에서 균형을 세심하게 맞춰야 합니다. 하지만 플렉시블 PCB(Flex PCB, FPC)를 처음 설계하는 엔지니어는 어디서부터 시작해야 할지 막막할 수 있습니다. 이 가이드에서는 FPC 설계에 필요한 핵심 지침 45가지를 살펴봅니다. 외형과 드릴링부터 커버레이, 골드 핑거, 패널화, 보강재 및 임피던스 설계까지 제조 단계에서 확인해야 할 사항을 정리했습니다. 외형 및 드릴링 1. 관통홀과 보드 외곽선 사이에는 최소 0.5 mm의 간격을 확보해야 합니다. 간격이 0.5 mm보다 작다면 보드 외곽선 방향으로 열린 U자형 홀 또는 슬롯으로 변경하십시오. 2. 비아 홀은 커버레이 개구부에서 최소 0.2 mm 떨어뜨려 배치해야 합니다. 간격이 부족하면 홀 가장자리 주변의 동박이 노출될 수 있습니다. 3. FPC에서는 패드 내부에 비아를 배치하는 비아인패드 설계를 피하십시오. 리지드 PCB와 달리 JLCPCB의 일반 FPC 공정에서는 해당 홀에......