ENEPIG とは何ですか? PCB 仕上げにおける ENIG との違いは何ですか?
1 min
ENEPIG (無電解ニッケル、無電解パラジウム、浸漬金) は、保管中および動作中に環境要因からプリント基板を保護するためにプリント基板に施される表面メッキの一種です。ENEPIG は、無電解ニッケル (Ni 3-5 μm)、続いて無電解パラジウム (Pd 0.05-0.1 μm)、浸漬金層 (Au 0.03-0.05 μm) を堆積して作られます。はんだ接合部の強度、金線ボンディング、アルミニウム線ボンディングに適しており、接触抵抗が低くなっています。ほぼすべての PCB に簡単に堆積できるため、「ユニバーサル仕上げ」とも呼ばれています。
高度な HDI (高密度相互接続) 設計との互換性により、機能性を犠牲にすることなく、より洗練されたコンパクトな電子機器の作成が可能になります。今日は、2 つの注目すべき候補である ENIG (無電解ニッケル浸漬金) と ENEPIG (無電解ニッケル無電解パラジウム浸漬金) の間の複雑なニュアンスを解明します。さあ、この啓発的な旅に出発しましょう!
ENPIG と ENIG PCB 仕上げの違い:
ENIG (無電解ニッケル金メッキ) は、120~240 ミクロンのニッケルの上に 2~8 ミクロンの金をコーティングした 2 層金属コーティングです。一方、ENEPIG メッキはニッケルと金のみの ENIG メッキに比べて、パラジウムの層が追加されています。ENEPIG (無電解ニッケル-パラジウム-金メッキ) は、ニッケル、パラジウム、金の 3 層金属コーティングです。この追加層により、ニッケル層への金の腐食によって生じる「ブラック パッド」症候群を回避することができます。さらに、最近の研究では、ENEPIG コーティングされた PCB は、ENIG と比較して、極端な温度変動に対して最大 30% 高い信頼性を示すことがわかっています。
ENIG PCBメッキ:
ENIG は広く採用されていることで知られ、長年 PCB 製造の代名詞となっています。耐腐食性と優れたはんだ付け性を備えた信頼性の高い基盤を提供します。しかし、進化し続けるエレクトロニクスの世界では、信頼性以上のものが求められています。高速回路の品質を損なわないイノベーションが求められています。
しかし、ENIG 表面仕上げは品質上の問題から、低価格の消費者向け製品にしか使用されていません。まず、ENIG 表面仕上げでは、信頼性の高い金線ボンディング結果が得られません。これは、スズと金の相互作用により問題のある金属間化合物が生成され、はんだ接合部の信頼性が低下するためです。
ENEPIG PCBメッキ:
ENEPIG は、ゲームを驚異的なレベルに引き上げる革新的な表面仕上げです。ENEPIG は PCB 用の金属メッキの一種です。約 10 年前に開発されたこの種類の表面仕上げは、PCB 用の他の種類の金メッキに比べてコストが比較的低いため、近年人気が高まっています。ニッケルとパラジウムの組み合わせにより、優れた化学的安定性がもたらされ、最も過酷な環境から PCB が保護されます。ENEPIG の魅力的な特性には、優れたワイヤ ボンディング機能と、より滑らかで均一な表面があり、高周波アプリケーションや小型設計の基盤となります。
ほぼすべての PCB アセンブリに塗布できるため、「ユニバーサル表面仕上げ」というニックネームが付けられている ENEPIG 仕上げは、主にはんだ付け、金およびアルミニウムのワイヤボンディングをサポートするために使用されます。全体的に、PCB プロトタイプ プロセスでは、ENEPIG と ENIG は表面処理プロセスに属します。違いは、ENIG ははんだマスクの前に行われるのに対し、ENEPIG ははんだマスクの後に行われることです。
ENEPIG メッキの成分は何ですか?
● 無電解ニッケル - 耐腐食層
● 無電解パラジウム - バリア層がニッケルの拡散を防止
● 浸漬金 – 最外層ははんだ付け性を提供します
「無電解」という用語は、電流を使わない自己触媒堆積を指します。金属は化学還元反応によって堆積します。この三金属仕上げは、優れたはんだ付け性を提供すると同時に、腐食や酸化にも耐性があります。これは、電解ニッケル/金や浸漬錫などの従来の仕上げの代替品です。
ENEPIG PCB製造プロセスの手順:
ENEPIG では、PCB 表面に 4 層の金属が堆積されます。これらは銅、ニッケル、パラジウム、金です。ENEPIG 表面仕上げを作成するプロセスには、次の手順が含まれます。
1)銅の活性化:このプロセスは置換反応を使用して実行され、銅層が触媒表面として機能します。
2)無電解ニッケル:ニッケルはバリア層として機能し、銅が他の金属と相互作用するのを防ぎます。この層は、酸化還元反応を使用して触媒銅表面に堆積されます。その結果、3.0 ~ 5.0 ミクロンの厚さの層ができます。
3)無電解パラジウム:パラジウム層は、ENEPIG と ENEG 表面仕上げ技術の違いであり、別のバリア層として機能します。パラジウムはニッケル層が腐食して金層に拡散するのを防ぎます。このパラジウムは、用途に応じて 0.05 ~ 0.1 ミクロンの厚さの層に堆積されます。
4)浸漬金:金は ENEPIG 表面に最後に追加される層で、低接触抵抗、摩擦からの保護、酸化に対する耐性といった利点をもたらします。金はパラジウムのはんだ付け性も維持します。PCB 上のパラジウムは溶解して電子を放出し、周囲の金原子を還元します。その後、金イオンが PCB の表面に付着してパラジウムイオンの一部を置き換え、厚さが 0.03 ~ 0.05 マイクロメートルの比較的薄い外層を形成します。
ENEPIG仕上げの利点/欠点:
1)ブラックパッドのリスクを回避:追加の層がニッケルの拡散と移動を防ぎ、無電解ニッケルリン合金の腐食を回避します。ニッケル表面層の酸化を効果的に抑制し、溶接プロセスでブラックパッドが発生するのを防ぎます。
2) コーティングの長期信頼性: ENEPIG コーティングは安定性が高く、経年変化処理後の SEM 検査でも明らかな欠陥は見られず、長期信頼性が高いことが示されています。
3)鉛フリーはんだ付け: ENEPIGコーティングは、鉛フリーはんだ(Sn-Ag-Cu)で高いはんだ付け強度のはんだ接合部を形成し、有鉛(スズ/鉛)はんだと同等のはんだ付け強度を実現します。複数回のリフローサイクルにも耐えることができます。
4)溶接とワイヤボンディングの高信頼性: ENEPIG 表面処理により、優れた溶接接合とワイヤボンディング性能が得られます。
5)低コスト:パラジウムを使用すると金層の厚さを減らすことができ、最終的にコストが削減されます。
ENEPIG 表面仕上げの制限:
ニッケルメッキの上に形成されたスズパラジウム層の脆さにより、破損しやすくなります。
ENEPIG を使用して PCB をメッキする理由
現代の PCB は進化を続け、最大限の機能性と速度を維持しながら、より小型で軽量な電子機器が実現しています。機能性を向上させながら構造的完全性を維持するために、金属仕上げで PCB をメッキすることが優先事項となっています。利用可能なすべてのメッキ オプションの中で、ENEPIG は処理コストと材料コストを比較的低く抑えながら、最も多くの利点を提供します。また、優れたはんだ付け性、耐久性、耐腐食性など、他の仕上げオプション (スズ、銀、ENEG、ENIG メッキなど) よりも多くの利点があります。
これらの利点は、民生用電子機器だけでなく、さまざまな業界でも重要です。ENEPIG 仕上げは、PCB の高機能性と信頼性を維持するのに役立ち、信頼性が最優先されるアプリケーションに最適な仕上げです。ほんの一例を挙げると、自動車、航空宇宙、医療業界などがあります。
ENEPIG に関連するプロセスの課題:
●均一性:無電解めっきは局所的な化学条件に依存します。注意深い監視とタンクの撹拌が必要です。
●パラジウムの活性化:活性化が不十分だとニッケルの析出が均一にならず、金が脆くなる可能性があります。
●浴のメンテナンス:無電解浴の定期的な分析と補充は重要です。
●ソルダーマスクの接着:ソルダーマスクと ENEPIG の化学的性質の適合性を確保する必要があります。
●ビアフィリング:薄いコーティングのみを堆積します。より厚いコーティングの場合は、追加の無電解銅の堆積が必要になる場合があります。
ENEPIG の特性:
ENEPIG はめっき方法として徐々に人気が高まってきており、最近では原料パラジウムの価格低下により人気が急上昇しています。この方法は、次のような大きな利点があることでも人気があります。
低接触抵抗:低接触抵抗は、過熱、エネルギー損失、接地不良を防ぐために PCB で不可欠です。ENEPIG 仕上げは、ニッケル、パラジウム、金の堆積を制御することで、この低抵抗を保証します。
保護バリア: ENEPIG 仕上げのニッケルとパラジウムは両方ともバリア層として機能し、銅がはんだのスズによる影響を受けないようにします。これらのバリアははんだ付け性を大幅に向上させます。また、銅が金と混ざって導電性に影響を及ぼすのを防ぎます。
無制限の保存期間:銀、銅、アルミニウムなどの他の多くのメッキオプションとは異なり、パラジウムと金は変色したり酸化したりしません。これらは、空気と湿気にさらされることによって進行する状態です。どちらの状態も、はんだ付け性の低下と全体的な仕上げ品質の低下を招き、時間の経過とともに悪化します。
ENEPIG表面仕上げの用途:
ENEPIG 表面仕上げは、THT (スルーホール技術)、SMT、BGA、ワイヤボンディングなどのさまざまなパッケージタイプをサポートするプリント回路基板に最適です。ENEPIG 仕上げがメリットをもたらす主な用途は次のとおりです。
● 鉛フリーはんだ付け:使用時の危険性が低くなります。
● 自動車用電子機器:ハロゲンフリーで高温に耐えます。
● 航空電子工学および航空宇宙: 過酷な条件で要求される高い信頼性を提供します。
● 医療用電子機器:生体適合性仕上げ
● 高速デジタル回路: 金は低い接触抵抗の安定性を提供します。
結論:
全体的に、ENPIG は優れたはんだ付け性、接触信頼性、鉛フリーはんだとの互換性を備え、ワイヤボンディングが可能で、安定した低接触抵抗を提供する優れた表面めっき技術であると結論付けることができます。一方、正確なプロセス制御が必要で、パラジウムが高価で、めっきのステップが複数あるためサイクル時間が長くなるなど、いくつかの欠点もあります。しかし、全体的には、価格と性能の比率が優れている優れた技術です。
学び続ける
デジタル回路とアナログ回路の違い:電子工作で見る0と1の考え方
電子工作を始めると、「デジタル回路」と「アナログ回路」という言葉をよく見かけます。どちらも電気を使って動く電子回路ですが、信号の扱い方が大きく異なります。技術書などでは、デジタル電子回路を「ディジタル電子回路」と表記することもあります。 Arduinoなどのマイコンを使うときは、LEDをON/OFFしたり、スイッチの状態を読んだりする場面でデジタル回路の考え方が出てきます。一方、明るさ、温度、音、電圧の変化などを扱うときは、アナログ回路の考え方が関係します。 デジタル回路とは0と1で考える回路 デジタル回路は、信号を0と1のようなはっきりした状態で扱います。たとえば、LEDが消灯している状態を0、点灯している状態を1と考えると分かりやすいです。回路やプログラムの決め方によって逆になることもありますが、大切なのは、状態を2種類に分けて扱うことです。 スイッチも同じです。押されていない状態を0、押されている状態を1としてマイコンに読み取らせます。このように、デジタル回路では「ONかOFFか」「HighかLowか」のように、状態を区切って判断します。 アナログ回路は連続した変化を扱う アナログ回路は、電......
トランジスタでLEDやリレーを動かす:スイッチング回路の基本
マイコンやスイッチでLEDを光らせるだけなら、比較的簡単に回路を作れます。しかし、明るいLED、リレー、モーターなど、少し大きな電流が必要な部品を動かす場合は、マイコンの出力端子だけでは対応できないことがあります。 そこで使われるのが、トランジスタのスイッチング回路です。トランジスタを使うと、マイコンからの小さな信号で、別の電源から流れる電流をON/OFFできます。この記事では、電子工作でよく使うLED点灯回路やリレー駆動回路を例に、トランジスタをスイッチとして使う基本を整理します。 トランジスタは電気で動くスイッチとして使える トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタという3本の端子があります。NPNトランジスタを使った基本的なスイッチング回路では、ベースに小さな電流を流すことで、コレクタからエミッタへ電流が流れるようになります。 イメージとしては、ベースがスイッチを操作する部分、コレクタとエミッタが実際に電流を流す通り道です。マイコンの出力はトランジスタをON/OFFするために使い、LEDやリレーを動かす電流は、別に用意した電源から流すと考えると分かりやすいです。 LEDを負荷として使う場......
フットプリントとは?部品を基板に正しく載せるための目印
プリント基板を設計するとき、回路図だけでは部品を実際の基板に載せることはできません。抵抗、コンデンサ、IC、コネクタなどには、それぞれ足の形や間隔、外形サイズがあります。その部品を基板上に正しく配置するために必要になるのが、フットプリントです。 フットプリントは、部品を基板に実装するための「足場」のようなものです。この記事では、フットプリントとは何か、ランドやパッド、シルク、テストパッドとどう関係するのかを、電子工作の初心者にも分かりやすく整理します。 フットプリントは部品1個分の配置情報 フットプリントとは、プリント基板上に部品を取り付けるためのパターン一式です。部品の足が載るパッドやランド、部品の外形を示す線、部品番号を表示するシルクなどが含まれます。 たとえば、同じ抵抗でも、リード線を穴に通すタイプと、基板表面にはんだ付けするチップ抵抗では、基板上に必要な形が違います。DIPのIC、SOPのIC、QFNのICなども、それぞれ端子の数や間隔が異なるため、別のフットプリントが必要になります。 ランドやパッドは部品の足が接続される場所 フットプリントの中で特に重要なのが、ランドやパッドです。ランド......
プリプレグとは?多層基板の中で絶縁層が果たす役割
多層基板について調べていると、プリプレグという言葉を見かけることがあります。コア材、銅箔、プリプレグといった材料名が出てきますが、初めて見ると何のために入っているのか分かりにくいかもしれません。 プリプレグは、簡単に言えば、多層プリント基板の層と層を貼り合わせながら、電気的には絶縁するための材料です。この記事では、プリプレグの役割を、多層基板の作り方や、コア材・ABFとの違いも含めて整理します。 プリプレグは半硬化状態の絶縁シート プリプレグは、ガラス繊維の布にエポキシ樹脂などを含ませ、完全には硬化していない状態にしたシート材料です。常温ではシート状ですが、基板を作る工程で熱と圧力をかけると、樹脂が流れて層のすき間を埋め、その後に硬化します。 この性質によって、プリプレグは基板の層同士を接着する役割を果たします。同時に、銅配線の層同士が勝手につながらないようにする絶縁層としても働きます。つまり、プリプレグは「接着材料」と「絶縁材料」の両方の役割を持っています。 多層基板では層と層の間に使われる 1層や2層の基板では、表面や裏面に銅配線を作ります。一方、4層基板や6層基板のような多層基板では、基板の......
放熱基板とは?LEDや電源回路で熱を逃がすための基本
電子工作や基板設計では、電気の流れだけでなく「熱」も考える必要があります。特にLEDや電源回路では、部品が発熱しやすく、熱をうまく逃がせないと故障や寿命低下の原因になります。 そこで重要になるのが、放熱を意識した基板設計です。放熱基板とは、部品から出た熱を基板全体や外部へ逃がしやすくした基板のことです。高輝度LED、パワーLED、電源回路、モーター駆動回路など、発熱しやすい回路で重要になります。 なぜ基板で放熱を考えるのか 電子部品は動作するとき、少なからず熱を出します。小さなLEDを1個光らせる程度なら大きな問題にならないこともありますが、LEDをたくさん並べたり、電源ICやパワートランジスタを使ったりすると、発熱は無視できない設計要素になります。 LEDの場合、熱がこもると明るさが不安定になったり、発光効率が落ちたり、寿命が短くなったりすることがあります。電源回路では、電源ICやトランジスタが高温になり、保護機能が働いて出力が止まったり、電圧が不安定になったりすることがあります。 このような問題は、完成後に部品を交換するだけでは解決しにくいことがあります。熱の逃げ道が基板上に用意されていなけれ......
メタルマスクとは?表面実装でクリームはんだを印刷するための金属版
表面実装部品を使ったプリント基板では、部品を載せる前に、基板上のパッドへクリームはんだを塗る工程があります。このとき、必要な場所だけにクリームはんだを印刷するために使われるのが、メタルマスクです。 メタルマスクは、電子工作で毎回使う道具というより、表面実装基板を作るときや、基板実装を外注するときに関係する治具です。この記事では、メタルマスクが何をするものなのか、どこで作られるのか、KiCadで設計するときに何を意識すればよいのかを整理します。 メタルマスクはクリームはんだを印刷する金属版 メタルマスクは、基板のパッド位置に合わせて穴が開けられた薄い金属板です。基板の上にメタルマスクを重ね、その上からクリームはんだを広げると、穴の開いた部分だけにクリームはんだが残ります。 イメージとしては、ステンシルや版画に近いものです。必要な場所だけにインクを通す代わりに、メタルマスクでは必要なパッドだけにクリームはんだを通します。これにより、小さな表面実装部品でも、はんだを決まった位置に載せやすくなります。 表面実装でははんだの位置と量が重要になる 表面実装では、部品の足を穴に通すのではなく、基板表面のパッドに......