금손가락 폴리이미드(PI) 두께 계산기
PI 보강재 이론 두께:
권장 PI 스티프너 두께:
사용.
이 도구는 사용자가 입력한 원하는 커넥터 두께로부터 PI 스티프너에 필요한 두께를 계산합니다.
1. FPC, Copper 및 Coverlay 두께 조합 가능:
상기 표의 "FPC Thickness"는 커버레이와 구리의 두께를 포함하고 있습니다.
2. 계산 규칙:
금 손가락용 PI 스티프너의 두께는 단순히 커넥터 두께에서 FPC 두께를 뺀 것이 아니라 커버레이와 구리 두께의 영향을 고려해야 합니다. 규칙은 다음과 같습니다:
(1) 금 손가락의 뒷면에 구리가 있는 경우: 커버레이 두께를 한 층 빼십시오(금 손가락에는 커버 필름이 없으므로 이 두께를 빼야 합니다).
(2) 금 손가락의 뒷면에 구리가 없으면: 커버레이 두께를 한 층 뺀 다음 구리 두께를 한 층 빼십시오(금 손가락의 뒷면에 구리가 없으므로 이 추가 구리 층을 빼야 합니다).
예:
금손가락 부위의 전체 두께가 0.3mm이고, 판 두께가 0.11mm이며, 금손가락 뒷면에 구리가 없을 경우 PI 스티프너의 이론적 두께는 다음과 같이 계산됩니다
PI 두께 = 0.3 - (0.11 - 0.0275 - 0.012) = 0.2295mm 이 경우 PI 두께는 0.25mm로 선택해야 합니다.
Flexible PCB에 대한 자세한 내용은 JLCPCB Flex PCB 기능 을(를) 참조하십시오.