This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ブログ

フレキシブル基板の紹介

初出公開日 Oct 22, 2024, 更新日 May 26, 2026

1 min

FPCB(フレキシブルプリント基板)

フレキシブル回路の進化は、20 世紀初頭に、カプトン ポリイミド フィルム (KPI) のフォトリソグラフィーなどの技術を使用した曲げられる電子機器の開発から始まりました。数十年にわたり、これらの初期のイノベーションは、優れた柔軟性と汎用性で電子設計を一変させたフレキシブルプリント回路基板 (FPCB) の現代への道を切り開きました。

出典: aliexpress.com/item/1005003478937026

定義と構造構成

フレキシブルプリント基板 (FPCB) は、曲げてさまざまな形状に適合する能力により電子設計において傑出しており、従来のリジッド PCBに比べて大きな利点があります。通常、ポリイミドやポリエステル フィルムなどの軽量素材で構成される FPCB により、現代の電子機器に不可欠な複雑な設計とコンパクトなレイアウトを作成できます。FPCB の構造構成は、接着剤で一緒に積層された複数の層のフレキシブル基板素材で構成されます。通常、基礎層はポリイミド (PI) であり、さまざまな環境条件に耐えるために重要な、優れた熱安定性と機械的弾性を提供します。導電性銅トレースが基板上に正確にエッチングされ、信号伝送に必要な電気経路を形成します。はんだマスクやコンフォーマル コーティングなどの保護オーバーレイを適用して、これらの繊細なコンポーネントを環境要因や機械的ストレスから保護し、堅牢でありながら柔軟な電子ソリューションを確保します。

FPCBの製作過程

FPCB の製造プロセスには、フレキシブル基板材料の準備から始まる複数のステップが含まれます。この材料は洗浄され、接着層でラミネートされた後、レーザーベースの技術を使用して導電性トレースがエッチングされます。トレースを環境による損傷から保護するために、オーバーレイまたははんだマスク層が適用されます。

製造手順

ベース材料の選択:アプリケーションの要件に基づいて適切な誘電体フィルムまたは接着剤を選択します。

パターン形成:フォトリソグラフィーまたはレーザーアブレーション技術を使用して、銅箔上に必要な構造レイアウトを作成します。

エッチング:設計された回路トレースを取得するために不要な銅を除去します。

ラミネーション:熱と圧力を使用してさまざまな層を結合します。

補強:特定のケースで構造サポートを強化するために、補強材やビアホールを追加します。

電気テスト:厳格なテストを通じて回路の連続性と設計仕様への準拠を保証します。

スリット加工と仕上げ: FPCB を最終形状に切断し、表面仕上げを施します。

FPCBに使用される材料

FPCB は通常、優れた熱安定性と機械的強度を備えたポリイミドやポリエステル フィルムなどの柔軟な基板材料から作られています。導電性トレースには銅が一般的に使用されますが、特定の用途では銀や金などの他の材料が使用されることもあります。

主な材料

誘電体基板:ポリイミド (PI) は、柔軟性、熱安定性、電気特性を備えているため、広く使用されています。その他の選択肢としては、高温用途向けのポリエーテルエーテルケトン (PEEK) や、コスト効率に優れた液晶ポリマー (LCP) などがあります。

導電性材料:銅は優れた導電性があるため、主に使用されます。特定の用途では、銀や金を使用して性能を向上させることができます。

接着剤:熱伝導性接着剤は、FPCB 内で適切な熱放散を保証します。

 

FPCB のさまざまなタイプ

FPCB にはいくつかの種類があり、それぞれに独自の特性と用途があります。一般的な種類には、片面、両面、および多層 FPCB があります。

FPCBの種類

片面 FPCB:誘電体フィルムの片面に銅トレースを備えています。

両面 FPCB:両面に銅トレースがあり、機能性が向上します。

多層 FPCB:複数の導電層が積み重ねられ相互接続されており、コンパクトなスペースで複雑な回路を実現できます。

リジッドフレキシブル基板:固定コンポーネントと可動コンポーネントの両方を必要とするアプリケーション向けに、リジッドセクションとフレキシブルセクションを組み合わせたハイブリッド PCB。

FPCBの用途

フレキシブルプリント基板 (FPCB) は、その独自の特性と機能により、さまざまな業界で幅広く使用されています。

家電:

民生用電子機器では、FPCB はスマートフォン、タブレット、ウェアラブル テクノロジーなどのデバイスで重要な役割を果たします。その柔軟性により、コンパクトで軽量な設計が可能になり、ユーザー エクスペリエンスと機能性が向上します。用途はフレキシブル ディスプレイから小型電子部品まで多岐にわたり、電子機器市場の革新を推進しています。

自動車産業

自動車分野では、ダッシュボード ディスプレイ、LED 照明システム、エンジン制御ユニットなど、さまざまな用途で FPCB が使用されています。振動や温度変化に耐える能力により、要求の厳しい自動車環境でも信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。

航空宇宙

FPCB は、軽量で耐久性のある電子部品がミッションの成功に不可欠な航空宇宙およびアプリケーションで重要な役割を果たします。航空電子工学、衛星通信、無人航空機 (UAV) で使用され、過酷な条件下でも信頼性と耐久性を発揮します。

医療機器

医療業界は、ペースメーカー、医療用画像機器、ウェアラブル健康モニターなどのデバイスに FPCB を採用することで恩恵を受けています。その柔軟性と小型化機能は医療技術の進歩に貢献し、患者のケアと治療結果を向上させます。

従来のPCBに対する利点

フレキシブルプリント基板 (FPCB) には、従来のリジッド PCB に比べて次のような利点があります。

柔軟性とスペースの最適化

さまざまな形状に曲げたり適合したりできるため、FPCB は電子機器内のスペースを最大限に活用でき、全体的なサイズと重量を削減できます。また、この柔軟性により、コネクタやはんだ接合部の必要性が減り、潜在的な障害点が最小限に抑えられます。

耐久性と信頼性の向上

FPCB は、薄くて柔軟な素材が熱をより効率的に放散するため、リジッド PCB よりも優れた熱管理機能を発揮します。これにより、特に高い耐久性と長寿命が求められるアプリケーションにおいて、デバイス全体の信頼性とパフォーマンスが向上します。

デザインの柔軟性と革新性

FPCB の柔軟性により、設計者は複雑な形状と機能を備えた革新的な電子製品を作成できます。曲面ディスプレイから折りたたみ式デバイスまで、FPCB は消費者向け電子機器などの技術進歩を促進します。

課題と今後の展開

フレキシブルプリント基板 (FPCB) には利点があるものの、設計の複雑さと製造コストの面で課題があります。先進的な材料と技術の統合により、FPCB 製造の革新が推進され続けており、柔軟性、耐久性、コスト効率の向上に重点を置いた研究が進行中です。今後の開発には、ナノテクノロジーとフレキシブル エレクトロニクスの進歩が含まれ、新興技術における FPCB の機能と用途がさらに拡大する可能性があります。

環境への配慮

フレキシブルプリント基板 (FPCB) の使用は、電子機器製造における環境の持続可能性に貢献できます。リジッド PCB と比較すると、FPCB は製造時に必要な材料とエネルギーが少なくて済むことが多く、全体的な炭素排出量を削減します。FPCBの軽量性は輸送用途の燃料効率にも貢献し、環境への影響をさらに最小限に抑えます。さらに、ポリイミド フィルムや銅トレースなど、FPCB で使用される材料のリサイクル可能性は、電子機器の持続可能な廃棄とリサイクルの実践に向けた取り組みをサポートします。

フレキシブルプリント基板 (FPCB) は、比類のない柔軟性、信頼性、コンパクトさを提供することで、電子設計を再定義しました。複雑な形状や過酷な環境に適応する能力により、自動車、航空宇宙、医療機器、家庭用電化製品など、さまざまな業界に革命をもたらしました。技術が進歩するにつれ、FPCB は革新を推進し続け、より小型で効率的な電子機器の開発を可能にします。材料科学と製造技術の継続的な進歩により、FPCB の将来は、電子技術のさらなる進歩を約束します。

学び続ける