거버 파일: PCB 제조의 핵심, JLCPCB와 함께
거버 파일: PCB 제조의 핵심, JLCPCB와 함께
PCB 제조에서 거버 파일은 여러분의 설계가 정확하게 실물 기판으로 구현되도록 이끌어주는 필수 지침서입니다. 이 파일들은 제조사에 설계의 모든 세부 사항을 전달하는 '제조 설계도' 역할을 하죠.
업계를 선도하는 PCB 제조사 JLCPCB는 실시간 거버 파일 분석 시스템을 운영하여 업로드와 동시에 정확한 온라인 견적을 제공합니다. 또한, 무료 거버 뷰어를 통해 파일이 제조 표준에 완벽히 부합하는지 무료로 점검할 수 있는 기회를 드립니다. 번거로운 수동 검증 과정은 이제 그만! JLCPCB의 자동화된 분석 시스템으로 시간을 절약하세요.
완벽한 거버 파일은 성공적인 전자 프로젝트의 첫걸음입니다. 이 글에서는 거버 파일을 올바르게 생성하는 방법과 거버 뷰어의 중요성에 대해 자세히 알아보겠습니다.
1. 올바른 거버 파일 생성 가이드
거버 파일을 생성하려면 KiCAD, Altium, DipTrace, EasyEDA와 같은 전문 PCB CAD 소프트웨어를 사용해야 합니다. 파일을 내보낼 때는 모든 레이어 정보, 드릴 홀 데이터, 보드 외곽선 등 필수 요소가 누락되지 않도록 세심히 설정해야 합니다.
가장 중요한 것은 파일의 이중 점검입니다. 거버 파일 내에 남아있는 작은 오류도 제조 과정에서 큰 결함으로 이어져, 납기 지연과 예상치 못한 비용을 초래할 수 있습니다. 따라서 제조사에 보내기 전에 설계의 정확성을 반드시 확보하세요.
JLCPCB에서는 고객이 제출한 거버 파일을 바탕으로 CAM 엔지니어가 제조용 데이터를 준비합니다. 다만, 원본 설계 오류를 수정하지는 않으며, 제조 공정 상 구현이 불가능한 부분이 발견될 경우 고객님께 별도로 연락을 드려 안내해 드리고 있습니다.
2. 거버 뷰어, 왜 꼭 사용해야 할까요?
거버 뷰어는 제조 전, 설계된 PCB의 '최종 모습'을 미리 확인할 수 있는 검증 도구입니다. 이 단계를 생략한다면 파일 오류를 발견하지 못한 채 제조를 진행하는 위험을 감수해야 합니다.
JLCPCB는 주문 전 간편하게 파일을 참고해 볼 수 있는 온라인 거버 뷰어를 무료로 제공합니다. 하지만 이는 기본적인 확인을 위한 도구이며, 보다 철저한 검증을 위해선 Altium Designer, KiCAD Viewer, ViewMate 등 외부의 전문적인 거버 뷰어 소프트웨어 사용을 강력히 권장합니다.
전문 뷰어를 사용하면:
- 확대 기능으로 소자 배치나 트레이스 연결 상태를 세밀하게 확인 가능합니다.
- 레이어 별 겹쳐 보기를 통해 층간 정렬이나 마스크 오픈 여부를 점검할 수 있습니다.
- 최종 제조 데이터가 원본 설계와 일치하는지 최종 검증하는 데 활용됩니다.
이러한 사전 점검은 불필요한 시행착오와 비용을 크게 줄여줍니다.
결론
거버 파일은 PCB 설계와 제조를 잇는 결정적 연결고리입니다. 올바른 소프트웨어로 정확한 파일을 생성하고, 거버 뷰어로 꼼꼼히 검증하는 것이 성공적인 제조의 핵심입니다.
JLCPCB와 함께라면 이 과정이 더욱 쉬워집니다. 실시간 분석 시스템과 투명한 프로세스로 여러분의 훌륭한 아이디어를 완벽한 PCB로 실현해 보세요.
지금 바로 시작하세요!
- 신규 회원 특별 혜택: 최대 $70 상당의 할인 쿠폰 제공.
- 거버 파일을 업로드하고 JLCPCB의 스마트 분석 시스템의 정확성과 빠른 견적 서비스를 경험해 보세요.
다시 오신 것을 환영합니다. 무엇을 도와드릴까요?