This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
ステンシル注文方法

ステンシル注文方法

最終更新日: Apr 01, 2026

SMT組立工程において、ステンシルははんだペーストを正しいパッドに正確に塗布するための重要なツールです。

JLCPCBは異なるはんだ付け工程に対応するため、2種類のステンシルを提供しています。

フレーム付きステンシルは自動ソルダーペースト印刷機用に設計されており、様々な標準サイズがあります。

ノン・フレーム・ステンシルは 、一般的に手作業でのはんだ付けに使用され、お客様の特定の要件に基づいてステンシル・サイズやその他のパラメータをカスタマイズする柔軟性を提供します。

左の画像はフレーム付きステンシル、右の画像はフレームなしステンシル。フレームなしステンシルは、費用対効果が高く、軽量(0.2Kg)なので、輸送コストの削減に最適です。

特注サイズのフレームなしステンシルを注文する

1. カスタムステンシル・サイズは、各モデルのステンシル有効エリア内でなければなりません。

例えば、380*280mmモデルのステンシルの有効面積は290*190mmです。したがって、このモデルのカスタム・ステンシル・サイズは290*190mm以内でなければなりません。

2. 2.印刷プロセス中に適切なカバレッジとアライメントを確保するために、PCBのアウトラインよりも大きいカスタムステンシルのサイズを選択することをお勧めします。もし特別な要求があれば、ステンシル備考に書いてください。

JLCPCBでは、ステンシルの注文に2つのオプションがあります。PCBと一緒にステンシルを注文するか、別々に注文するかを選択できます。

PCBボードと一緒にステンシルを注文する:

PCBと一緒にステンシルを注文したい場合、ガーバーファイルをアップロードし、PCBの仕様を記入し、「PCBと一緒に注文 」オプションを選択し、注文にステンシルを含めてください。

注意:「PCBと一緒に注文 」プラス 「単層基板 」または 「お客様によるパネル 」を選択した場合、ステンシルはお客様のガーバーファイルと一致します。「PCBと一緒に注文 」プラス 「JLCPCBによるパネル 」を選択した場合、ステンシルはパネルと一致します。

ステンシルを別途注文

基板注文時にステンシルを注文し忘れた場合、またはステンシルだけが必要な場合は、見積もりページでステンシルを別途注文することができます。SMT-Stencilオプションにチェックを入れ、カートに追加してください。

注意:ファイルをアップロードし、ステンシルを別途注文する場合、弊社はお客様のファイルに従ってステンシルを作成するだけで、プリント基板の注文は考慮しませんのでご注意ください。

1. 「Add gerber file」ボタンをクリックしてファイルをアップロードし、ステンシルパラメータを入力してカートに保存します。

2. 「Secure Checkout」ボタンをクリックします。残りの手順は、PCBを注文する手順と同じです。

3. 配送先情報を入力し、配送方法を選択します。最後に「お支払い」ボタンをクリックしてお支払いを進めてください。