Blog - JLCPCB
Diseño de PCBFabricación de PCBConocimientos de PCBEnsamblaje de PCB
Entrada DC 5V en el Diseño de PCB: Consideraciones clave
La entrada DC 5V es un aspecto crítico en el diseño de PCBs, ya que asegura la regulación del voltaje y la compatibilidad para proyectos electrónicos. En este artículo, exploraremos la importancia de la entrada DC 5V, los factores que influyen en sus requisitos, las mejores prácticas para el diseño de PCBs con compatibilidad para esta entrada, técnicas de prueba y validación, aplicaciones en el mundo real, e incluso cómo crear una fuente de alimentación de 5V en una PCB. Comprender la importancia de l......
Nov 3, 2025
Entrada DC 5V en el Diseño de PCB: Consideraciones clave
La entrada DC 5V es un aspecto crítico en el diseño de PCBs, ya que asegura la regulación del voltaje y la compatibilidad para proyectos electrónicos. En este artículo, exploraremos la importancia de la entrada DC 5V, los factores que influyen en sus requisitos, las mejores prácticas para el diseño de PCBs con compatibilidad para esta entrada, técnicas de prueba y validación, aplicaciones en el mundo real, e incluso cómo crear una fuente de alimentación de 5V en una PCB. Comprender la importancia de l......
Nov 3, 2025
Entendiendo el tierra analógica y digital en el diseño de PCB
Cuando trabajamos en el diseño de placas de circuito impreso (PCB), una correcta conexión a tierra es crucial para garantizar la integridad de la señal, minimizar el ruido y mantener un rendimiento confiable. Dos tipos comunes de planos de tierra utilizados en los diseños de PCB son la tierra analógica y la tierra digital. En este artículo, exploraremos las diferencias entre la tierra analógica y la digital, su importancia en el diseño de PCB, y las mejores prácticas para su implementación. 1. Tierra ......
Oct 25, 2025
Guías para la estructura y construcción de PCBs de 6 capas
Las placas de circuito impreso (PCBs) son el pilar fundamental de la electrónica moderna, ya que proporcionan la infraestructura necesaria para conectar y soportar diversos componentes electrónicos. A medida que los dispositivos electrónicos se vuelven más complejos y compactos, la demanda de PCBs multicapa ha aumentado. Entre ellas, la PCB de 6 capas es una opción popular para muchas aplicaciones. Este artículo profundiza en los detalles de la estructura de una PCB de 6 capas, sus aplicaciones, confi......
Oct 21, 2025
Comparación de materiales de sustrato para PCB: rendimiento y resistencia térmica
Las placas de circuito impreso (PCB) son componentes esenciales en la electrónica moderna, actuando como la base estructural y funcional para dispositivos que van desde teléfonos inteligentes hasta equipos médicos. La elección del material de sustrato es un factor clave en el diseño de PCB, especialmente en relación con la impedancia, la resistencia térmica y el rendimiento general del dispositivo. En este artículo se compararán la resistencia térmica y el rendimiento de tres materiales comunes de sus......
July 22, 2025
Navegando por el panorama de impedancias: Cómo seleccionar la impedancia adecuada para interfaces USB, Ethernet, HDMI y tarjetas SD
1. Introducción: En el ámbito de las comunicaciones digitales de alta velocidad, elegir la impedancia adecuada es un aspecto crítico para el éxito en el diseño de PCB. La adaptación de impedancias garantiza una integridad óptima de la señal, minimiza las reflexiones y mejora el rendimiento general de interfaces como USB, Ethernet, HDMI y tarjetas SD. En este blog, exploraremos la importancia de la impedancia, los factores que influyen en su selección y las mejores prácticas para asegurar una transmisi......
July 18, 2025
5 errores comunes en el diseño de PCBs para principiantes y cómo evitarlos
Las placas de circuito impreso (PCBs) son un componente esencial en la electrónica moderna. Se utilizan en una amplia variedad de dispositivos, como smartphones, ordenadores portátiles, automóviles y electrodomésticos. Las PCBs ofrecen una forma eficiente de conectar componentes electrónicos, proporcionando una forma compacta y fiable para transferir señales y energía. Sin embargo, diseñar una PCB no siempre es una tarea sencilla, especialmente para quienes están empezando. En este artículo, analizare......
July 9, 2025
¿Es FR4 el mejor material para su diseño de PCB?
En el mundo de la electrónica y la fabricación de placas de circuito impreso (PCBs), elegir el material sustrato adecuado para su diseño puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El sustrato FR4 es ampliamente utilizado en la industria, gracias a su excelente resistencia mecánica, buen aislamiento eléctrico y gran tolerancia al calor y a los productos químicos. En este artículo, exploraremos las propiedades y ventajas del sustrato FR4, su uso en las PCBs, así como algunas de sus limitaci......
June 28, 2025
7 principios fundamentales para un diseño eficiente de PCBs flexibles
Las placas de circuito impreso flexibles (Flex PCBs, PCBs flexibles o FPCs) desempeñan un papel crucial en la electrónica moderna, ya que permiten diseños compactos y ligeros. Las PCBs flexibles no son una novedad en el mercado, están presentes en casi todos los dispositivos electrónicos, que requieren dimensiones y ajustes reducidos. Doblar cables, colocar componentes y suministrar energía a pequeños dispositivos portátiles no es tan sencillo con PCBs rígidas. Por eso, las PCB flexibles están especia......
June 17, 2025
Bienvenido/a, ¿en qué puedo ayudarle?