This website requires JavaScript.

PCB 조립 주문에 Tooling Holes를 추가하는 방법

PCB 조립 주문에 Tooling Holes를 추가하는 방법

Economic PCBA 유형의 경우 Tooling holes가 필수입니다.


Tooling holes를 추가할 때는 다음 사항을 주의하세요.


1. PCB에 Tooling holes 2개 또는 3개를 추가해야 하며, PCB의 반대쪽 모서리에 배치하고 가능한 한 서로 멀리 떨어뜨려야 합니다.

2. Tooling holes는 0.148mm 솔더 마스크 확장이 있는 1.152mm(45.4mil) 원형 비도금 구멍이어야 합니다.

3. Tooling holes는 PCB 조립 주문에만 필요합니다.

4. 빈 공간에 Tooling holes는 추가하고 흔적에서 멀리 두세요. 충분한 공간이 없으면 구리 영역에 추가할 수 있습니다.


참고: 위의 요구 사항을 충족하지 않는 특정 위치에 추가하도록 지정한 구멍은 적용되지 않습니다. JLC는 기본적으로 Tooling holes를 추가하는 데 도움을 드립니다.


Tooling holes 데모가 있습니다.


아래는 좋은 예이며, PCB 모서리에 툴링 구멍 3개가 추가되었습니다.



구리 영역에 Tooling holes를 추가할 때:



다층 PCB 기판의 경우 내부 음극층에 절연 링을 추가하세요.



Altium Designer에서 Tolling holes를 추가하는 방법

Tooling holes를 설계하려면 Pad를 사용하세요.



매개변수 설정:


1. 구멍 크기: 1.152mm

2. 크기 및 모양: 단순, X: 1.152, Y: 1.152, 모양: 원형

3. "도금" 상자가 선택 해제되어 있는지 확인합니다.

4. 페이스트 마스크 확장: 1.152mm

5. 솔더 마스크 확장: 0.148mm



Protel 99SE에 Tooling holes를 추가하는 방법

패드를 사용하여 Tooling holes를 설계하세요.



매개변수 설정:


1. 구멍 크기: 1.152mm

2. X 크기: 1.152, Y 크기: 1.152, 모양: 원형

3. "도금" 상자가 선택 해제되어 있는지 확인합니다.

4. 페이스트 마스크 오버라이드: 1.152mm

5. 솔더 마스크 오버라이드: 0.148mm



Oct 14, 2024에 마지막으로 업데이트됨